Welche Art von Prozess möchten Sie automatisieren?

Oberflächenveredelung
Sie können die OnRobot-Oberflächenbearbeitungslösung so teachen, dass sie zuverlässig jeder schwierigen Kontur folgt. Dies spart tagelangen Programmieraufwand. Der OnRobot Kraft-/Drehmoment-Sensor mit OptoForce-Technologie und das Softwarepaket ermöglichen es dem Roboter, konstant die gleiche Kraft und Geschwindigkeit beizubehalten. Erreichen Sie eine genaue Oberflächenbearbeitung mit schneller Integration und einfacher Programmierung.
Güte- und Qualitätsprüfung
Labors sind oft klein und der Platz ist knapp, sodass ein kleiner kollaborativer Roboter oft eine gute Lösung ist. Ein OnRobot Robotergreifwerkzeug sorgt für Präzision und Konsistenz in Ihrem Betrieb. Dank der programmierbaren Kraft können die OnRobot-Greifer ganz einfach Bluttestproben oder andere empfindliche Gegenstände handhaben.
Verpackung und Palettierung
Die Automatisierung Ihrer Verpackungslinien ermöglicht ein kollaboratives Modell für Ihre Produktion, mit dem Sie eine automatisierte Roboterlösung neben Mitarbeitern betreiben können. Durch die Verwendung eines kollaborativen Verpackungsroboters mit OnRobot-Robotergreifwerkzeug verringern Sie die Verpackungszeit und entlasten Ihre Mitarbeiter von sich wiederholenden Aufgaben. Mit der einstellbaren Kraft des OnRobot-Greifers erhalten Sie eine äußerst flexible und einfach zu integrierende Lösung für Ihr Verpackungsproblem.
Maschinenbeschickung
Maschinenbeschickung kann eintönig und gefährlich sein und erfordert ein hohes Maß an Konsistenz – auch nach vielen Stunden bei der Arbeit. Durch die Automatisierung Ihrer Maschinenbestückung erhöhen Sie nicht nur die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität. Außerdem lässt sich die Produktion fortsetzen, nachdem die Bediener die Werkshalle verlassen haben. Mit unserer Doppelgreifer-Lösung können Sie die Zykluszeiten deutlich verringern, da sie in der Lage ist, zwei Objekte und Aktionen gleichzeitig zu handhaben.
Montage
Bei vielen Montagevorgängen muss der Roboter ein Werkstück genau lokalisieren und präzise greifen; oft müssen kleine Teile verschiedenster Formen und Größen gehandhabt werden. Das kollaborative Robotergreifwerkzeug von OnRobot hilft Ihnen, Produktionsgeschwindigkeit und Qualität zu erhöhen und zugleich die Kosten zu senken. Durch die einfache Umrüstung bietet er handfeste Vorteile für kleine und mittelständische Unternehmen mit High-Mix/Low-Volume-Produktion.

Dank der vollständig kollaborativen Einrichtung können Sie den Roboter und das Greifwerkzeug Seite an Seite mit Ihren Mitarbeitern einsetzen. Die Roboterinstallation übernimmt einfache, sich wiederholende Arbeiten, sodass Ihre Mitarbeiter andere Aufgaben durchführen können.
Bestückung
Die höhere Produktionsleistung durch Beschleunigung Ihrer Bestückungsanwendung ist nur einer der Vorteile von OnRobot-Greifern in Ihrer Produktion. Durch Installation eines kollaborativen Roboters mit einem Greifer von OnRobot erhalten Sie auch dauerhaft immer gleiche Präzision, da die Maschine nicht ermüdet. Dank seiner programmierbaren Kraft kann der OnRobot-Greifer selbst die empfindlichsten Werkstücke mit Leichtigkeit handhaben.

In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verringert die Automatisierung von Bestückungsanwendungen das Risiko einer Produktkontamination.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Greifer RG2

  • Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
  • Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
  • Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %. 

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • Der Doppelgreifer verkürzt die Durchlaufzeit und verbessert die Produktivität um 50 % oder mehr
  • Höhere Produktivität sorgt für schnellere Amortisation in gerade einmal 3 Monaten.
  • Verbesserte Laufzeit während der CNC-Maschinebeschickung 
HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX 6-ACHSIGER KRAFT/DREHMOMENT-SENSOR

  • Flexibler Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren
  • Hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
  • Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Da keine Druckluft erforderlich ist, werden Wartungskosten gespart und die Amortisation beträgt gerade einmal 5 Monate.
  • Präzise Greifertechnologie, die keine Spuren hinterlässt, steigert die Produktivität bei Bestückungsaufgaben.
  • Innovative Gecko-Technologie ermöglicht das Greifen von flachen, porösen Objekten wie Leiterplatten, um die Automatisierungsfähigkeiten zu erweitern.
RG2-FT

Greifer RG2-FT

  • Akkurates Tasten verbessert die Produktionsqualität durch Reduzierung der Fehlerquote um sage und schreibe 60 bei delikaten Bestückungsvorgängen.
  • Dank des einfach zu programmierenden Tastens kann der Roboter durch menschenähnliche Teileübergabe als dritter Arm des Anwenders fungieren.
  • Möglichkeit, Einsetzaufgaben zu automatisieren, die zuvor nicht möglich waren, senkt die Betriebskosten um bis zu 40 %
Rg6 pick and place robotic arm gripper

Greifer RG6

  • Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
  • Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
  • Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %. 
VG10

Elektrischer Vakuumgreifer VG10

  • Sofortige Bereitstellung – an den Roboterarm anschließen und den Greifer konfigurieren, um ihn an das Produkt anzupassen – sorgt für schnelle Produktivität und Amortisierung.
  • Da keine externe Luftzufuhr erforderlich ist, werden die Wartungskosten reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.
  • Doppelgreiferfunktion ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Einfacher und schneller Werkzeugwechsel in weniger als 5 Sekunden
  • Schnelle Neuzuweisung, kein Schrauben, mehr Laufzeit
  • In allen Produkte von OnRobot integriert
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit unendlichen Möglichkeiten für alle Ihre Anwendungen
  • Kleiner, leichter Greifer, perfekt für enge Räume, jedoch mit ausreichend Kraft für Objekte bis 15 kg  
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, dadurch geringere Wartungskosten und schnellere Bereitstellung

Der kompakte, elektrische Vakuumgreifer VGC10 bietet unendliche Einstellmöglichkeiten. Er verfügt auch über optionale Saugnäpfe für nahezu jede Anwendung. Der VGC10 ist kleiner als der VG10 und eignet sich somit auch für enge Umgebungen, wo er Ihre Automatisierungsmöglichkeiten erweitert. Und mit der Hälfte des Gewichts des VG10, aber mit derselben Nutzlast kann der VGC10 kleine, unförmige und schwere Objekte selbst mit einem kleineren Roboterarm heben. Der VGC10 hat zwei unabhängig gesteuerte Luftkanäle, sodass er als Doppelgreifer mit Aufnahme und Freigabe in einer Aktion eingesetzt werden kann, wodurch die Effizienz zusätzlich gesteigert und die Durchlaufzeit verringert wird. Da weder Kompressor noch Luftzufuhr erforderlich sind, lässt sich dieser kompakte elektrische Greifer leicht bewegen. Dank der einfachen Programmierung kann er schnell neu zugewiesen werden, was für größere Produktionsflexibilität sorgt.

Nahtlose Integration in den Roboter Ihrer Wahl.
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen
Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.
KOSTENLOSES eBOOK ANFORDERN