Che tipo di processo vuoi automatizzare?

Trattamento della superficie
Puoi "insegnare" le soluzioni di trattamento della superficie al tuo OnRobot, per seguire in modo affidabile qualsiasi tipo di contorno difficile, risparmiando giorni di programmazione. Il sensore di forza/coppia OnRobot con tecnologia OptoForce e il pacchetto software consentono al robot di mantenere costantemente la stessa forza e velocità. Ottieni un trattamento della superficie accurato con una breve integrazione e facilità di programmazione.
Ispezione e controllo qualità
I laboratori sono spesso piccoli e lo spazio è un bonus, quindi un piccolo robot collaborativo è spesso un'ottima soluzione. Il collegamento di uno strumento di fine braccio OnRobot garantisce precisione e uniformità nelle operazioni. Con la forza programmabile, le pinze OnRobot gestiscono facilmente campioni di analisi del sangue o altre delicate operazioni.
Imballaggio e pallettizzazione
L'automazione delle linee di imballaggio apre la produzione a un modello collaborativo che consente a una soluzione robot automatizzata di operare al fianco dei dipendenti. Usando un robot di imballaggio collaborativo collegato con lo strumento di fine braccio OnRobot, riduci il tempo di imballaggio e sollevi i tuoi dipendenti dalle attività ripetitive. Con la forza regolabile della pinza OnRobot ottieni una soluzione estremamente flessibile e facilmente integrata ai tuoi problemi di imballaggio.
Asservimento macchine
L'asservimento macchine può essere un lavoro noioso e pericoloso che richiede un alto livello di uniformità, anche dopo molte ore di lavoro. L'automazione del lavoro di asservimento macchine non solo aumenta la sicurezza per i lavoratori, ma aumenta anche la produttività e consente alla produzione di continuare dopo che gli operatori hanno lasciato l'officina. Con la nostra soluzione a pinza doppia è possibile ridurre significativamente i tempi di ciclo in quanto essa è in grado di gestire due oggetti e azioni contemporaneamente.
Assemblaggio
Molte operazioni di assemblaggio richiedono al robot di localizzare e afferrare con precisione, spesso gestendo piccoli componenti di varie forme e dimensioni. Gli strumenti di fine braccio collaborativi di OnRobot consentono di aumentare la velocità e la qualità della produzione riducendo al contempo i costi. Con una grande facilità di reimpiego, essi costituiscono un vantaggio reale per le piccole e medie imprese con una produzione ad alta varietà/basso volume.

Utilizzando una completa configurazione collaborativa, è possibile far lavorare il robot e gli strumenti di fine braccio parallelamente ai dipendenti. Lasciare che l’installazione robot si assuma i compiti più ripetitivi e semplici libera i tuoi dipendenti per altre attività.
Prelievo e posizionamento
Aumentare la produzione accelerando il processo di prelievo e posizionamento è solo uno dei vantaggi dell'utilizzo di pinze OnRobot nella tua produzione. L'installazione di un robot collaborativo con una pinza OnRobot consente di ottenere la stessa precisione ora dopo ora, poiché esso non si stanca mai. Con la forza programmabile della pinza OnRobot, esso gestisce anche i componenti più fragili con facilità.

Nell'industria alimentare e farmaceutica, l'automazione del processo di prelievo e posizionamento riduce il rischio di contaminazione del prodotto.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Pinza RG2

  • Le pinze flessibili possono essere utilizzate per pezzi in una vasta gamma di dimensioni e forme
  • Il design Plug-and-produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
  • La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70% 

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

QUICK CHANGER DOPPIO

  • La Pinza doppia velocizza il tempo ciclo e può migliorare la produttività del 50% o più
  • L'incremento della produttività permette un ritorno economico più veloce, con un ROI in soli 3 mesi
  • Incremento del tempo di attività nell'asservimento macchine CNC 
HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

SENSORE FORZA/COPPIA A 6 ASSI HEX

  • Il sensore flessibile estende le possibilità di automazione a processi che in precedenza non era possibile automatizzare.
  • La tecnologia dei sensori ad alta accuratezza migliora del 95% la qualità nelle operazioni di inserimento e montaggio.
  • La facilità di programmazione permette anche di svolgere complesse operazioni di lucidatura in meno di un giorno
GECKO GRIPPER

PINZA GECKO

  • L'assenza di aria compressa consente di risparmiare sui costi di manutenzione e fornisce un più rapido ritorno dell'investimento in soli 5 mesi.
  • La precisa tecnologia della pinza che non lascia segni aumenta la produttività nelle operazioni di pick&place.
  • L'innovativa tecnologia di presa geco consente la presa di oggetti piatti e porosi come i PCB per estendere le capacità di automazione
RG2-FT

Pinza RG2-FT

  • Il rilevamento accurato migliora la qualità della produzione riducendo i tassi di difetto fino al 60% nei processi delicati pick&place
  • Il rilevamento facile da programmare consente al robot di agire come il terzo braccio di un operatore, con scambi di parti simili a quelli di un essere umano.
  • La capacità di automatizzare i compiti di inserimento, che prima non erano possibili, riducendo i costi operativi del 40%

La RG2-FT è una pinza di ultima generazione con caratteristiche supplementari di rilevamento e intelligenza, in grado di controllare il robot (su UR) e se stessa per raggiungere ciò che l'operatore desidera che faccia, anche nei casi in cui non è possibile programmare i parametri in anticipo. Questo consente una reale collaborazione con gli operatori umani, supportandoli come farebbe un collaboratore.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Pinza RG6

  • Le pinze flessibili possono essere usate per parti con un'ampia gamma di dimensioni e forme
  • Il design Plug-and-produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
  • La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70%  
VG10

Pinza a vuoto elettrica VG10

  • Implementazione immediata: collega al braccio del robot e configura la pinza per adattare il prodotto. Fornisce produttività e ROI rapidi.
  • Il fatto che non richieda alcuna alimentazione esterna d'aria riduce i costi di manutenzione e velocizza la fase di implementazione
  • La funzionalità di presa doppia consente un tempo di ciclo minore
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Facile e rapida sostituzione degli strumenti in meno di 5 secondi
  • Rapida rimplementazione, nessuna necessità di avvitamenti, più tempo di attività
  • Integrato in tutti i prodotti OnRobot
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • La pinza a vuoto elettrica flessibile con personalizzazione illimitata si adatta a tutti i tuoi bisogni di applicazione
  • La pinza piccola e leggera è perfetta per spazi ristretti, ma ha una notevole forza per oggetti fino a 15 kg  
  • Non è necessaria alcuna fornitura d'aria esterna per costi di manutenzione ridotti e una più veloce implementazione

La pinza a vuoto elettrica compatta VGC10 ha possibilità di personalizzazione illimitate. Ha, inoltre, opzioni di ventose intercambiabili per soddisfare quasi ogni bisogno di applicazione. Più piccola della VG10, la VGC10 può adattarsi ad ambienti ristretti per estendere le tue possibilità di automazione. E a metà del peso della VG10, ma con lo stesso payload, la VGC10 può sollevare oggetti piccoli, pesanti e dalla forma particolare anche con un più piccolo braccio robotico. La VGC10 possiede due canali d'aria a controllo indipendente, che le permettono di agire come una pinza doppia con presa e rilascio nella stessa azione, aumentando ulteriormente l'efficienza e riducendo il tempo ciclo. Senza la necessità di compressore o alimentazione aria, questa compatta pinza elettrica è facile da muovere e la sua semplice programmazione la rende rapida e agevole da riposizionare per una maggiore flessibilità di produzione.

Integrazione senza problemi con qualsiasi robot di tua scelta
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Come far crescere il tuo business con applicazioni collaborative
Con il sorgere di strumenti più intelligenti e adattivi, i robot possono ora funzionare con maggiore velocità, forza, sicurezza e precisione, svolgendo un'ampia gamma di compiti, massimizzando al contempo il ROI. Per saperne di più su come è possibile ottenere una produzione più rapida a costi minori, scarica il nostro eBook gratuito.
RICEVI L'eBOOK GRATUITO