自動化させたいプロセスは何ですか。

Share
材料除去
OnRobotに表面加工ソリューションを「教える」ことで、どのような難しい輪郭でも安心して沿うことができ、プログラミング期間を節約できます。OptoForce技術そしてソフトウェア パッケージが備わったOnRobotの力センサー/トルクセンサーによって、ロボットは、一定した力や速度を保つことが可能です。短期のインテグレーションと簡単なプログラミングで正確な表面加工を実現いたします。
品質
製造所は通常小さく、スペースは非常に高額なので、小さな協働ロボットは素晴らしいソリューションとなります。OnRobotの腕先ツールを取り付けることで、運用における精密性や一貫性を確実にします。力をプログラム可能なことから、OnRobotのグリッパーは簡単に血液検査のサンプルを取り扱え、また他の繊細な運用にも対応することができます。
マシンテンディング
機機械加工は、長時間労働の後でも高いレベルの一貫性が要求される退屈で危険な作業です。機械加工作業を自動化することは、作業員の安全性を高めるだけでなく、生産性を高め、作業者が現場を離れた後も生産を継続することもできます。二重グリッパーのソリューションは、2つのオブジェクトそして作業を同時に取り扱うことができるため、サイクルタイムを大幅にカットするできます。
組立
協働型ロボットアプリケーションを1つ以上使用して組立作業を自動化すると、コストを削減しながら生産スピードと品質を向上させることができます。ロボットは従業員の横にいても安全に作業するので、繰り返し行う作業をロボットに引き継がせてスタッフを解放し、スタッフにはより付加価値の高い作業を行ってもらうことができます。OnRobotが提供するソリューションは、小型のアイテムや規格外のアイテムを処理する場合であっても、ねじ締め、取り付け、位置決めなどのプロセスを最適化する際に役立ちます。当社のソリューションの汎用性は驚くほど高く、再配置が簡単なため、多品種少量生産を行っている企業に多大な価値を提供します。
マテリアルハンドリング
肉体的に負担のかかる作業を削減したり、繰り返し起こる人手不足に悩まされずに生産性を高めたりしたい場合に、マテリアルハンドリングのプロセスを自動化することは極めて当然のことです。マテリアルハンドリングのアプリケーションの場合、アイテムを1ヶ所から別の場所に移動します。多くの場合、「ピックアンドプレース」アプリケーションと呼ばれています。ロボットはユーザーのニーズに応じて、従業員の横で作業したり、アイテムを運搬または仕分けしたり、包装、パレタイジングなどのプロセスを行うことができます。感度、柔軟性、または強度を必要としている場合であっても、ユーザーは何時間でも正確な処理を行うことができます。
人 協働ロボット
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2グリッパー

  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用できます
  • プラグアンドプロデュース設計により、展開時間が1日から1時間に短縮されます。
  • すぐに使えるグリッパーを使用した簡単な展開により、プログラミング時間が70%短縮されます。 
デュアル クイック OnRobot チェンジャー

デュアル クイック OnRobot チェンジャー

  • デュアルグリッパーはサイクルタイムを短縮し、生産性を50%以上向上させることができます
  • 生産性の向上により、わずか3か月で投資収益率が向上し、投資回収が速くなります
  • CNC機械の傾向のアップタイムの増加 
力覚センサ ロボット

HEX6軸力/トルクセンサー

  • 柔軟なセンサーにより、これまで不可能だったプロセスに自動化の可能性が広がります
  • 高精度センサー技術により、挿入および組み立て作業の品質が95%向上します。
  • 簡単なプログラミングにより、1日以内で複雑な研磨タスクを実行できます
ロボット グリッパー

RG2-FTグリッパー

  • 正確なセンシングにより、繊細なピックアンドプレースプロセスで欠陥率を最大60%削減することにより、生産品質が向上します。
  • プログラムが容易なセンシングにより、ロボットは人間のようなパーツのハンドオフにより、オペレーターの第3アームのように動作できます。
  • これまで不可能だった挿入タスクを自動化する機能により、運用コストを40%削減
協業ロボット
OnRobots RG6-robotgripare

RG6グリッパー

  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用できます
  • プラグアンドプロデュース設計により、展開時間が1日から1時間に短縮されます。
  • すぐに使えるグリッパーを使用した簡単な展開により、プログラミング時間が70%短縮されます。 
ロボット サクショングリッパー

VG10電動真空グリッパー

  • すぐに使用できる展開(ロボットアームに接続し、製品に合わせてグリッパーを構成する)により、迅速な生産性とROIが実現します。
  • 外部の空気供給が不要なため、メンテナンスコストが削減され、展開が迅速化されます。
  • デュアルグリップ機能により、サイクルタイムを短縮できます
ツールチェンジャー

クイック OnRobot チェンジャー

  • 5秒以内で簡単かつ迅速に工具交換
  • 迅速な再配置、ねじ止めなし、稼働時間の延長
  • すべてのOnRobot製品に統合
VGC10
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • 無制限にカスタマイズ可能で、柔軟な電気バキュームグリッパーは、すべてのアプリケーションのニーズに対応します
  • 小型軽量のグリッパーは狭いスペースに最適ですが、最大15kgの物体に対応できるパワーがあります  
  • メンテナンスコストを削減し、展開を迅速化するための外部空気供給は不要
GECKOシングルパッドグリッパー
Uchopovač Gecko Single Pad

GECKOシングルパッドグリッパー

  • コンパクトで軽量なGeckoシングルパッドグリッパーは、ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です
  • 平板、平滑、多孔質の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します
  • 光沢のある表面でもグリップの跡がつかないためクリーニング・ステップは不要です。時間を削減して生産性を向上させます

 

3FG15 3指グリッパー
3FG15 THREE FINGER GRIPPER

3FG15 3指グリッパー

  • 柔軟な生産体制:大きなストロークにより、 3指グリッパー を使って複数の部品サイズのCNC旋盤テンディングを最適化します。
  • 正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質、一貫性、生産を実現します。
  • 3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数プロセスを再配置できます。 
  • カスタマイズ可能な指先を使って、幅広い部品サイズと形状をこれまで以上に柔軟につかむことを実現
ソフトで柔軟性があり、食物用に認定
Soft Gripper

ソフトグリッパー

  • 認定された食品用のソフトグリッパーで飲食物、化粧品、薬剤オートメーションの新しい可能性を追求してください
  • 柔軟なシリコン成形グリッパーで、幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体も簡単に扱えます
  • 壊れやすくデリケートな物体も安全に扱え、より高品質な生産で廃棄物を減らせます
  • 外部からの給気がないため、ホコリ、騒音、複雑性、追加コストがありません
検出と分類のためのロボットビジョンシステム
OnRobot Eyes robotic vision system

ONROBOT EYES

  • わかりやすい設定手順とシームレスなグリッパーの統合により、ロボットアプリケーションへのビジョンの追加がかつてないほど簡単に
  • すぐに使えて自由に設定可能な、あらゆるアプリケーションに対応する柔軟なビジョンシステム。他のロボットアームとの互換性に優れ、スタンドアローンでも使用可能
  • ランダムに配置された物体の位置を検出する機能が、複雑でコストがかかるフィーディングシステムや固定具の煩わしさを解消
  • パーツの欠陥やばらつきの検査による品質向上
  • 高い柔軟性により設定の切り替えを無くし、同じ設定で多様なパーツの取り扱いが可能
  • 手ごろな価格で導入できる2.5Dビジョンが、さまざまな高さや重積の物体の奥行を検出
  • 自動ランドマークにより、動的な作業環境と移動ロボットの設定が可能
     
組立オートメーション用ロボットドライバー
Robot screwdriver for assembly automation

ONROBOT SCREWDRIVER

  • 設定やプログラミング、主要ロボットへの導入は容易です
  • 汎用性と柔軟性に優れ、工程変更による様々なねじのサイズや長さに迅速かつ幅広くに対応します    
  • 正確な締め付けトルク制御機能とインテリジェント欠陥検出機能により、品質と一貫性を確保します
  • 内蔵軸移動制御機能により、シンプルなプログラミング、迅速な設定、品質の向上を実現します
協働型ロボット用研磨ツール
Onrobot Sander

OnRobot Sander

  • 箱から取り出してすぐに導入し、研磨、バフ研磨、艶出しのプログラミングが簡単 
  • 完全なパッケージには、さまざまな部品や材料をすぐに使用するために必要なすべてのものが完備
  • 高速な自動研磨グリットチェンジャーがダウンタイムと労力を削減
  • 電気工具(圧縮空気なし)が効率と制御を促進
協働ロボットおよび軽工業ロボット用の2本指グリッパー

2FG7

  • 完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作
  • 強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、厳しい有効荷重要件でも対応可能
  • カスタマイズが簡単で、さまざまな作業に適応できる、柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現 
  • 過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 定格と、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、ほぼどこでも使用可能
Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots
Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots

VGP20

  • 業界最高クラスの強力電動真空グリッパーで空気グリッパーに比べ最大90%のコスト削減が可能に  
  • 低コストな薄型ダンボールなどの箱のパレタイジングおよび不規則な形状・多孔質な表面の取り扱いに最適
  • 内蔵型インテリジェンスとマルチチャンネル機能が柔軟でフェールセーフな操作を実現
  • あらゆる主要ロボットに迅速かつ簡単に導入可能なすぐに使える真空グリッパー
Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots
MG10

MG10

  • 複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、即導入可能な電動磁気グリッパー  
  • 部品検出と磁気力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応
  • あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー 
  • 電力障害または緊急停止時でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現
パレタイジング用Lift100 高荷重ロボットリフト

LIFT100 ROBOT ELEVATOR

  • 長いストロークを持ったロボット昇降機は、主要なロボットアーム用に、将来のパレタイジング変化を含めた幅広い作業を実現いたします。
  • たわみを最小限に抑えた高荷重昇降機は、高速時においてでさえ箱の正確な位置決めを保証してくれます。
  • すべての典型的な生産環境において信頼性と長い耐用年数を持ったしっかりとしたデザイン
  • 協働型ロボットの配置を容易にする停止機能(TÜV認証保留中)を備えた統合された安全面の機能,
  • 開梱してすぐにOnRobotパレタイジングソリューションと統合でき、配置時間の短縮が可能
パレタイジングとシートパレット用2FGP20グリッパー

2FGP20

  • 幅の広いストロークとカスタマイズ可能なアームを持った多様性の高いパレタイジンググリッパーは、真空パッドでは掴めない重たい箱、開放箱、棚置き準備のできた製品や他の容器を扱います。
  • 統合された真空グリッパーは、グリッパーの交換無しで、あるいは他の取り扱い方法を必要とせずに、シートパレットを扱います。
  • 棚からの取り出し用のグリッパーは、設計の手間を大きく省き、配置時間を短縮してくれます。
  • 電動グリッパーは、複雑でコストのかかる外部給気の必要がなく、直ぐに配置が可能です。

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

この質問はあなたが人間の訪問者であるかどうかをテストし、自動化されたスパム送信を防ぐためのものです。

恊働アプリケーションでビジネスを成長させる方法
よりスマートで適応性の高いツールの登場により、ロボットはROIを最大化させながら、幅広いタスクを達成し、速度、強度、安全性、精度を向上させることができます。無料の電子書籍をダウンロードして、より低コストで高速な生産を可能にする方法の詳細をご確認下さい。
無料の電子ブックを入手
情報をダウンロードする
必要な情報をダウンロードするために、下記の情報をご提供ください。