自動化させたいプロセスは何ですか。

表面加工
OnRobotに表面加工ソリューションを「教える」ことで、どのような難しい輪郭でも安心して沿うことができ、プログラミング期間を節約できます。OptoForce技術そしてソフトウェア パッケージが備わったOnRobotの力センサー/トルクセンサーによって、ロボットは、一定した力や速度を保つことが可能です。短期のインテグレーションと簡単なプログラミングで正確な表面加工を実現いたします。
品質テスト&検査
製造所は通常小さく、スペースは非常に高額なので、小さな協働ロボットは素晴らしいソリューションとなります。OnRobotの腕先ツールを取り付けることで、運用における精密性や一貫性を確実にします。力をプログラム可能なことから、OnRobotのグリッパーは簡単に血液検査のサンプルを取り扱え、また他の繊細な運用にも対応することができます。
パッケージング&パレタイジング
梱包ラインを自動化することで、従業員と協働で可能な自動化ロボットソリューションが実現される協働モデルの生産が可能になります。OnRobotの腕先ツールが搭載された協働梱包ロボットを使用することで、梱包時間を節約でき、反復作業から従業員を解放することができます。OnRobotグリッパーは力の調整が可能なことから、梱包の課題に対する非常に柔軟で簡単な統合ソリューションを提供できます。
機械加工
機機械加工は、長時間労働の後でも高いレベルの一貫性が要求される退屈で危険な作業です。機械加工作業を自動化することは、作業員の安全性を高めるだけでなく、生産性を高め、作業者が現場を離れた後も生産を継続することもできます。二重グリッパーのソリューションは、2つのオブジェクトそして作業を同時に取り扱うことができるため、サイクルタイムを大幅にカットするできます。
組み立て
たくさんの組み立て運用は、様々な形やサイズの小さな部品を取り扱い、正確に配置そして掴むロボットを必要としています。OnRobotの協働腕先ツールは生産を加速し、品質を向上させる一方で、費用削減にもつながります。また、簡単に再配置できることで、中小企業で、多品種少量生産による現実的な利益を生み出します。

完全な協働セットアップを使うと、ロボット、腕先ツールそして作業員が並んで作業ができます。ロボット インストレーションを活用することで、反復作業や単純作業をロボットに任せ、作業員に他のタスクを割り当てることが可能です。
ピック&プレース
ピック&プレース行程の加速による生産性出力の増加は、運用においてOnRobotグリッパーを使う様々な利点の一つにしかすぎません。OnRobotグリッパー搭載の協働ロボットの採用は、長時間でも疲労せず精密性を保てる機能を有するも同然なのです。さらに、プログラム可能な力を持つOnRobotグリッパーは、壊れやすい部品でも取り扱いが可能です。

食品や医薬品産業では、ピック&プレース行程を自動化し、製品汚染のリスクを軽減しています。
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2グリッパー

  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用できます
  • プラグアンドプロデュース設計により、展開時間が1日から1時間に短縮されます。
  • すぐに使えるグリッパーを使用した簡単な展開により、プログラミング時間が70%短縮されます。 

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

デュアルクイックチェンジャー

  • デュアルグリッパーはサイクルタイムを短縮し、生産性を50%以上向上させることができます
  • 生産性の向上により、わずか3か月で投資収益率が向上し、投資回収が速くなります
  • CNC機械の傾向のアップタイムの増加 
HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX6軸力/トルクセンサー

  • 柔軟なセンサーにより、これまで不可能だったプロセスに自動化の可能性が広がります
  • 高精度センサー技術により、挿入および組み立て作業の品質が95%向上します。
  • 簡単なプログラミングにより、1日以内で複雑な研磨タスクを実行できます
GECKO GRIPPER

Geckoグリッパー

  • 圧縮空気を必要としないため、メンテナンスコストが節約され、わずか5か月でより早い回収が可能になります。
  • 正確なノーマークグリッパーテクノロジーにより、ピックアンドプレースタスクの生産性が向上します。
  • 革新的なgeckoテクノロジーにより、PCBなどの平坦で多孔質の物体を把持して、自動化機能を拡張できます。
RG2-FT

RG2-FTグリッパー

  • 正確なセンシングにより、繊細なピックアンドプレースプロセスで欠陥率を最大60%削減することにより、生産品質が向上します。
  • プログラムが容易なセンシングにより、ロボットは人間のようなパーツのハンドオフにより、オペレーターの第3アームのように動作できます。
  • これまで不可能だった挿入タスクを自動化する機能により、運用コストを40%削減
Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6グリッパー

  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用できます
  • プラグアンドプロデュース設計により、展開時間が1日から1時間に短縮されます。
  • すぐに使えるグリッパーを使用した簡単な展開により、プログラミング時間が70%短縮されます。 
VG10

VG10電動真空グリッパー

  • すぐに使用できる展開(ロボットアームに接続し、製品に合わせてグリッパーを構成する)により、迅速な生産性とROIが実現します。
  • 外部の空気供給が不要なため、メンテナンスコストが削減され、展開が迅速化されます。
  • デュアルグリップ機能により、サイクルタイムを短縮できます
QUICK CHANGER

クイックチェンジャー

  • 5秒以内で簡単かつ迅速に工具交換
  • 迅速な再配置、ねじ止めなし、稼働時間の延長
  • すべてのOnRobot製品に統合
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • 無制限にカスタマイズ可能で、柔軟な電気バキュームグリッパーは、すべてのアプリケーションのニーズに対応します
  • 小型軽量のグリッパーは狭いスペースに最適ですが、最大15kgの物体に対応できるパワーがあります  
  • メンテナンスコストを削減し、展開を迅速化するための外部空気供給は不要

VGC10電動コンパクトバキュームグリッパーには、カスタマイズの可能性が無限。ほぼすべての用途のニーズに合わせて、吸引カップのオプションも変更可能。VG10より小さいVGC10は、難しい環境に適合して自動化の可能性を広げることができます。また、VG10の半分の重量で同じペイロードを備えたVGC10は、小さなロボットアームであっても、小さくて奇妙な形の重いオブジェクトを持ち上げることができます。VGC10には、独立して制御される2つのエアチャネルがあり、同じ動作でピックアップとリリースを行うデュアルグリッパーとして機能し、さらに効率を高めてサイクルタイムを短縮します。コンプレッサーや空気の供給が不要なこのコンパクトな電動グリッパーは簡単に移動でき、簡単なプログラミングにより、迅速かつ簡単に再展開して生産の柔軟性を高めることができます。

選択したロボットを使ってシームレスな統合。
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

GECKOシングルパッドグリッパー

  • コンパクトで軽量なGeckoシングルパッドグリッパーは、ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です
  • 平板、平滑、多孔質の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します
  • 光沢のある表面でもグリップの跡がつかないためクリーニング・ステップは不要です。時間を削減して生産性を向上させます

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

恊働アプリケーションでビジネスを成長させる方法
よりスマートで適応性の高いツールの登場により、ロボットはROIを最大化させながら、幅広いタスクを達成し、速度、強度、安全性、精度を向上させることができます。無料の電子書籍をダウンロードして、より低コストで高速な生産を可能にする方法の詳細をご確認下さい。
無料の電子ブックを入手