어떤 종류의 프로세스를 자동화하시겠습니까?

Share
자재 제거
이제 며칠간의 프로그래밍 없이도 OnRobot 표면 마감 솔루션이 어떠한 종류의 까다로운 윤곽도 안정적으로 따라갈 수 있도록 “티칭”할 수 있습니다. 로봇은 OptoForce 기술을 탑재한 OnRobot 힘/토크 센서와 소프트웨어 패키지를 통해 일정하게 동일한 힘과 속도를 유지할 수 있습니다. 빠른 통합과 손쉬운 프로그래밍으로 정확한 표면 마감 목표를 달성하십시오.
품질
연구소는 종종 공간이 좁고 귀한 관계로 작은 협업 로봇은 훌륭한 해결책이 될 수 있습니다. OnRobot 엔드 암 툴(EOAT)을 부착하면 운전의 정밀도와 일관성이 보장됩니다. 압력을 프로그래밍할 수 있는 OnRobot 그리퍼를 통해 혈액 검사 샘플 또는 기타 섬세한 운전을 처리할 수 있습니다.
머신 텐딩
머신 텐딩은 지루하고 위험한 작업이 될 수 있으며 오랜 시간 작업한 이후에도 높은 수준의 일관성이 필요합니다. 머신 텐딩 작업을 자동화하면 근로자들의 안전을 향상시킬 뿐만 아니라, 생산성도 증가시키고 운전자가 작업장을 떠난 이후에도 생산을 계속할 수 있습니다. 당사의 듀얼 그리퍼 솔루션을 통해 두 가지 물체 및 작업을 동시에 처리할 수 있어 사이클 시간을 현저히 단축할 수 있습니다.
조립
하나 이상의 협업 로봇과 함께 조립 작업을 자동화하면 비용을 절감하고 생산 속도 및 품질을 높일 수 있습니다. 직원 옆에서 안전하게 실행할 수 있으며 반복적인 작업을 대신하여 직원이 보다 가치있는 작업을 할 수 있도록 합니다. 당사의 솔루션으로 작고 불규칙한 모양의 품목도 취급이 가능하기 때문에 스크류드라이빙, 마운팅, 포지셔닝 등의 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 주목할 만한 다양성을 가진 당사의 솔루션은 쉬운 재배치로 고혼합/저물량 생산 기업에 막대한 가치를 부여할 것입니다.
자재 취급
되풀이되는 인력 부족의 걱정 없이 신체적으로 부담이 되는 작업을 줄이거나 생산성을 높이려면 자재 취급 프로세스를 자동화하는 것이 좋습니다. 자재 취급 애플리케이션에서 품목은 한 위치에서 다른 위치로 이동하는데, 이를 주로 “픽앤플레이스” 애플리케이션이라고 부릅니다. 사용자의 필요에 따라 로봇은 사용자의 직원들과 곁에서 작동하며 품목을 이동시키거나 정렬시킬 수 있으며 포장, 적재, 기타 프로세스까지도 수행할 수 있습니다. 민감성, 유연성 또는 견고성을 요구하는 작업도 장시간 정밀한 취급이 가능합니다.
RG2 그리퍼
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2 그리퍼

  • 다양한 파트 크기 및 모양에 유연한 그리퍼 사용 가능
  • 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간 70% 단축 
듀얼 퀵 체인저

듀얼 퀵 체인저

  • 듀얼 그리퍼로 사이클 시간 단축 및 생산성 50% 이상 개선
  • 최소 3개월 만에 ROI와 함께 생산성 향상으로 빠른 투자금 회수
  • CNC 머신 텐딩에서 가동 시간 증가 

 

HEX 6축 힘/토크 센서

HEX 6축 힘/토크 센서

  • 유연한 센서로 자동화 가능성을 이전에는 불가능했던 프로세스로 확장합니다.
  • 고정밀 센서 기술은 삽입 및 조립 작업에서 95% 향상된 품질을 제공합니다.
  • 손쉬운 프로그래밍으로 복잡한 연마 작업을 하루 안에 완료할 수 있습니다.


 

RG2-FT 그리퍼

RG2-FT 그리퍼

  • 정밀한 픽 앤 플레이스 공정에서 결함률을 60%까지 줄임으로써 정확한 감지로 생산 품질 향상
  • 프로그래밍기 쉬운 감지 기능을 통해 로봇에게 사람과 같은 파트 핸드오프로 작업자의 세 번째 팔처럼 움직이게 구현
  • 이전에는 불가능했던 삽입 작업을 자동화하여 운영 비용을 40%까지 절약
RG6 그리퍼
OnRobots RG6-robotgripare

RG6 그리퍼

  • 다양한 파트 크기 및 모양에 유연한 그리퍼 사용 가능
  • 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간 70% 단축 
VG10 전기 진공 그리퍼

VG10 전기 진공 그리퍼

  • 즉시 사용 가능한 배치(로봇 암에 꽂아 그리퍼를 제품에 맞게 구성)는 빠른 생산성과 ROI를 제공합니다.
  • 외부 공기 공급이 필요하지 않아 유지 관리 비용이 절약되고 배치 속도가 빠름
  • 듀얼 그리핑 기능으로 사이클 시간 단축
퀵 체인저

퀵 체인저

  • 5초 이내에 쉽고 빠르게 도구 교환
  • 빠른 재설치, 나사 조임 불필요, 더 많은 가동 시간
  • 모든 OnRobot 제품에 통합

 

VGC10
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • 무제한 사용자 정의가 가능한 유연한 전기 진공 그리퍼는 모든 응용분야 요구에 적합합니다.
  • 작고 가벼운 그리퍼는 좁은 공간에 적합하지만 최대 15kg의 물체에 충분한 힘을 제공합니다.  
  • 유지보수 비용 절감 및 더 빠른 배치를 위해 외부 공기 공급이 불필요합니다.
게코 SP 그리퍼
Uchopovač Gecko Single Pad

게코 SP 그리퍼

  • 소형 경량 게코 SP 그리퍼는 케이블, 전기, 공기 또는 프로그래밍이 불필요하므로 비용 효과적인 플러그-앤-플레이 성능 구현 가능
  • 평평하거나, 매끄럽거나, 구멍이 있는 물체에 적합한 혁신적인 흡착식 그리퍼로 이전에 불가능했던 작업의 자동화 실현
  • 광택 표면에서도 노마크 그리핑이 가능하여 세척 단계가 불필요하므로 시간 절감 및 생산성 향상

 

3FG15 3핑거 그리퍼
3FG15 THREE FINGER GRIPPER

3FG15 3핑거 그리퍼

  • 유연한 생산 – 큰 스트로크가 단일 3핑거 그리퍼로 여러 부품 크기에 맞게 CNC 선반 가공을 최적화합니다.
  • 정확한 센트릭 포지셔닝은 최소의 프로그래밍으로 더 높은 품질, 일관성 및 출력 달성합니다.
  • 3개의 접점으로 강력하고 안정적인 그립을 통해 그리퍼를 빠르고 간편하게 여러 프로세스에 재배치를 가능하게 합니다.  
  • 다양한 부품 크기와 모양을 유연하게 잡을 수 있는 사용자 지정 가능 핑거팁으로 더 많은 업무를 수행
Soft Gripper - 유연한 식품 등급 로봇 그리퍼
Soft Gripper

SOFT GRIPPER

  • 인증받은 Soft Gripper로 식품과 음료, 화장품, 의약품 자동화를 위한 새로운 가능성을 탐색하십시오
  • 유연한 실리콘 성형 그리퍼로 다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 쉽게 취급하십시오
  • 손상되기 쉬운 연약한 물체를 안전하게 취급하여 생산 품질을 높이고 폐기물을 줄이십시오
  • 외부 공기 공급장치가 필요하지 않아 분진이나 소음, 복잡성, 또는 비용이 발생하지 않습니다
감지 및 분류를 위한 로봇 비전 시스템
OnRobot Eyes robotic vision system

ONROBOT EYES

  • 단계별 설정과 그리퍼와의 매끄러운 통합으로 보다 간편하게 비전을 로봇 애플리케이션에 추가하십시오.
  • 격이 다른 다양한 구성을 지원하는 유연성 있는 비전 시스템은 어떤 로봇 암 또는 독립 실행형이든 호환됩니다.
  • 무작위로 배치된 물체를 찾아서 공급 시스템과 고정장치에 대한 비용과 복잡함을 제거합니다.
  • 부품 결함 및 불일치 조사의 품질을 향상합니다.
  • 유연성을 강화하고 전환을 피하며 같은 설정에서 다양한 많은 부품을 처리합니다.
  • 2.5D 비전은 다양한 높이의 물체 또는 스택 된 물체를 위한 심도 인식 기능을 제공합니다.
  • 자동 랜드마크를 사용하여 동적인 작업 환경에서 작업 수행 및 모바일 로봇 설정이 가능합니다.
     
조립 자동화를 위한 로봇 Screwdriver
Robot screwdriver for assembly automation

ONROBOT SCREWDRIVER

  • 모든 업계 최고 수준의 로봇에 간편하고 빠른 설치, 프로그래밍 및 배치 가능
  • 크기 및 길이가 다른 나사의 빠른 전환으로 높은 다목적성과 유연성을 제공    
  • 정확한 토크 제어 및 지능형 오류 감지를 통한 품질 및 일관성 보장
  • 임베디드 축 모션 제어를 통한 프로그래밍 간소화, 설치 속도 및 품질 개선
협업 로봇을 위한 샌더 툴
Onrobot Sander

ONROBOT 샌더

  • 즉시 배포하고 프로그래밍하여 간편하게 샌딩, 버프 마감 및 연마 작업을 할 수 있습니다. 
  • 다양한 부품 및 자재에 즉시 사용하기 위해 필요한 모든 요소가 포함되어 있는 완벽한 패키지입니다.
  • 빠른 자동 샌딩 Grit Changer의 사용으로 다운타임 및 노동력을 줄일 수 있습니다.
  • 전기 툴(압축 공기 없음)의 사용으로 보다 효율적인 작업 및 제어가 가능합니다.
협업 및 경공업용 로봇에 적합한 두 개의 핑거 그리퍼

2FG7

  • 완벽하고 간편한 프로그래밍의 협업 병렬 그리퍼로 다양한 범위의 적용에서 빠르게 작업할 수 있습니다.
  • 강력한 병렬 그리퍼는 좁은 공간에서 간편하게 배치할 수 있으며, 고하중의 물체도 처리할 수 있습니다.
  • 다양한 작업에 맞게 쉽게 사용자 정의 및 적응될 수 있는 유연하고 지능적이며 정밀한 단일 그리퍼를 통해 빠른 ROI를 실현합니다 
  • 혹독한 환경에 대한 IP67 등급 및 클린룸 사용에 대한 ISO Class 5 인증 획득으로 거의 모든 장소에서 사용할 수 있습니다.
Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots
Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots

VGP20

  • 업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼로 공압식 그리퍼보다 최대 90% 비용 절감  
  • 비용 경제적이고 얇은 판지를 비롯한 상자 등의 물체를 적재하고 불규칙한 모양 및 다공성의 표면의 물체를 취급하는 데 이상적
  • 내장된 인텔리전스 및 멀티 채널 기능으로 자동 안전 및 유연한 작동을 보장합니다.
  • 완전하며 즉시 사용 가능한 진공 그리퍼로 모든 선도적 로봇과 함께 빠르고 간편한 배치를 제공합니다.t
Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots
MG10

MG10

  • 전자기 그리퍼는 외부에서 공기를 공급해야 하는 복잡성과 비용이 필요하지 않아 빠른 배치가 가능합니다. 
  • 내장된 지능형 기능으로 포스 및 부품 감지를 쉽게 조절할 수 있으며 다양한 크기와 무게의 부품을 취급할 수 있습니다.
  • 사용자의 모든 응응 분야 요구에 적합한 작고 빠르며 사용자 지정이 가능한 그리퍼입니다.  
  • 전력 손실 혹은 비상 정지 이후에도 그립을 유지하여 안정적인 작동을 보장합니다.
팔레타이징을 위한 lift100 높은 페이로드 로봇 리프트

LIFT100 ROBOT ELEVATOR

  • 긴 스트로크 로봇 엘리베이터는 여러 로봇 암을 위한 광범위한 팔레트타이징을 가능하게 합니다.
  • 고속에서도 박스의 미세한 위치를 보장하기 위해 최소한의 굴절을 사용하는 제품으로, 긴 스트로크와 높은 페이로드를 자랑합니다.
  • 모든 일반적인 제조 조건에서 신뢰할 수 있고, 긴 제품 수명을 위한 견고한 설계
  • TÜV(인증 보류 중) 중지 기능이 탑재된 통합 안전 기능과 협업 배치를 촉진합니다.
  • 개봉 즉시 통합되는 OnRobot 팔레트화 솔루션으로 배치 시간을 줍니다.
팔레타이징 및 간지 인입용 2fgp20 그리퍼

2FGP20

  • 다목적 팔레타이징 그리퍼는 광범위한 스트로크와 사용자 커스터마이징 툴을 제공하여 기존 진공 그리퍼로 처리 할 수 없었던 많은 Object를 처리 할 수 있습니다.
  • 통합된 진공 그리퍼는 그리퍼 변경이나 별도의 수단 없이 간지(Paper Sheet)를 인입할 수 있습니다.
  • 바로 사용이 가능한 그리퍼로 엔지니어의 막중한 노력을 절약하고 배치 시간을 줄입니다.
  • 전동 그리퍼는 외부에서 공기를 공급해야 하는 복잡성과 비용이 필요하지 않아 개봉 즉시 빠른 배치가 가능합니다.
Pallet Station
Pallet Station

Pallet Station

  • 내구성, 바닥 장착형 팔레트 고정으로 일관적으로 팔레트위치를 고정하고 스태커와 트럭의 충격에도 견딤  
  • 팔레트 감지를 위한 내장형 센서도 포함
  • 바로 사용이 가능한 그리퍼로 엔지니어의 막중한 노력을절약하고 배치 시간을 줄임  

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

이 질문은 당신이 사람인지 로봇인지를 구분하기 위한 것입니다.

협업 애플리케이션으로 비즈니스 성장을 이끄는 방법
보다 지능적이고 적응성이 뛰어난 툴링이 시작되면서, 로봇은 이제 광범위한 작업을 수행하면서 ROI를 극대화 시키는 더 빠른 속도, 강도, 안전 및 정밀도와 함께 작동합니다. 무료 eBook을 다운로드하여 저렴한 비용으로 더 빠른 생산을 가능하게 하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 eBook 받기
자료 다운로드
자료를 다운로드하시려면 아래의 정보를 입력하십시오.