어떤 종류의 프로세스를 자동화하시겠습니까?

표면 마감
이제 며칠간의 프로그래밍 없이도 OnRobot 표면 마감 솔루션이 어떠한 종류의 까다로운 윤곽도 안정적으로 따라갈 수 있도록 “티칭”할 수 있습니다. 로봇은 OptoForce 기술을 탑재한 OnRobot 힘/토크 센서와 소프트웨어 패키지를 통해 일정하게 동일한 힘과 속도를 유지할 수 있습니다. 빠른 통합과 손쉬운 프로그래밍으로 정확한 표면 마감 목표를 달성하십시오.
품질 시험 및 검사
연구소는 종종 공간이 좁고 귀한 관계로 작은 협업 로봇은 훌륭한 해결책이 될 수 있습니다. OnRobot 엔드 암 툴(EOAT)을 부착하면 운전의 정밀도와 일관성이 보장됩니다. 압력을 프로그래밍할 수 있는 OnRobot 그리퍼를 통해 혈액 검사 샘플 또는 기타 섬세한 운전을 처리할 수 있습니다.
포장 및 팔레트 작업
포장 라인을 자동화함으로써 직원과 함께 작업하는 자동화된 로봇 솔루션을 제공하는 협업 모델이 가능합니다. OnRobot 엔드 암 툴(EOAT)이 부착된 협업 포장 로봇을 사용함으로써, 부품 포장 시간을 감소시키고 작업자들의 반복 작업을 경감시킬 수 있습니다. On Robot 그리퍼의 조절 가능한 힘을 통해 포장 문제에 탁월하게 유연하고 간편한 통합 솔루션을 이용할 수 있습니다.
머신 텐딩
머신 텐딩은 지루하고 위험한 작업이 될 수 있으며 오랜 시간 작업한 이후에도 높은 수준의 일관성이 필요합니다. 머신 텐딩 작업을 자동화하면 근로자들의 안전을 향상시킬 뿐만 아니라, 생산성도 증가시키고 운전자가 작업장을 떠난 이후에도 생산을 계속할 수 있습니다. 당사의 듀얼 그리퍼 솔루션을 통해 두 가지 물체 및 작업을 동시에 처리할 수 있어 사이클 시간을 현저히 단축할 수 있습니다.
조립
대부분의 조립 작업에서 로봇은 다양한 모양과 크기의 소형 부품 위치를 정밀하게 파악하고 핸들링해야 합니다. OnRobot의 협업 EOAT(End-of-Arm Tooling)는 생산 속도 및 품질을 향상시키는 동시에 비용을 낮추도록 도와줍니다. 간편한 재배치를 통해 다품종 소량 생산이 특징인 중소 규모 업체에 매우 유리합니다.

완전한 협업 설정을 사용하여 로봇과 EOAT(End-of-Arm Tooling)가 근로자 곁에서 작업하도록 할 수 있습니다. 반복되는 단순 작업을 로봇이 담당해 작업자들이 다른 작업에 집중할 수 있습니다.
픽앤플레이스
픽앤플레이스 프로세스를 가속화하여 생산량을 증가시키는 것은 생산 라인에서 OnRobot 그리퍼를 사용하는 것의 수많은 장점 중 하나에 불과합니다. OnRobot 그리퍼를 갖춘 협업 로봇을 설치하여 시간이 지나도 결코 감소되지 않는 동일한 정밀도를 얻을 수 있습니다. OnRobot 그리퍼의 압력을 프로그래밍함으로써 가장 연약한 부품도 쉽게 다룰 수 있습니다.

식품 및 의약품 산업에서 픽앤플레이스 공정을 자동화하면 제품 오염의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2 그리퍼

  • 다양한 파트 크기 및 모양에 유연한 그리퍼 사용 가능
  • 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간 70% 단축 

RG2 그리퍼는 이제 OnRobot 퀵 체인저가 내장된 유연한 협업 그리퍼입니다. 이 최신 브래킷을 사용하면 그리퍼의 방향을 훨씬 쉽게 변경하면서 항상 같은 동작 범위와 위치를 유지합니다. 케이블은 퀵 체인저를 통해 지지되는데다, 측면에 케이블이 없기 때문에 도구를 교체할 경우 연결 및 분리할 필요가 없습니다. 듀얼 퀵 체인저 및 기타 그리퍼와 매끄럽게 작동하여 로봇 활용도를 극대화합니다. 

RG2는 이제 보호 실드가 기본으로 제공됩니다.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

듀얼 퀵 체인저

  • 듀얼 그리퍼로 사이클 시간 단축 및 생산성 50% 이상 개선
  • 최소 3개월 만에 ROI와 함께 생산성 향상으로 빠른 투자금 회수
  • CNC 머신 텐딩에서 가동 시간 증가 

새로운 듀얼 퀵 체인저를 사용하면 한 번에 EoAT(end-of-arm tool)를 함께 사용할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션을 사용하면 VG10과 함께 2개의 RG2 그리퍼 또는 RG6 그리퍼를 사용할 수 있습니다. 듀얼 퀵 체인저로 로봇 활용을 극대화하기 위해 도구를 빠르고 원활하게 번갈아 전환합니다.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX 6축 힘/토크 센서

  • 유연한 센서로 자동화 가능성을 이전에는 불가능했던 프로세스로 확장합니다.
  • 고정밀 센서 기술은 삽입 및 조립 작업에서 95% 향상된 품질을 제공합니다.
  • 손쉬운 프로그래밍으로 복잡한 연마 작업을 하루 안에 완료할 수 있습니다.

OnRobot 6축 힘 토크 센서는 모든 6축을 따라 정확한 힘 및 토크 측정을 제공합니다. 이것은 어려운 조립, 연마, 샌딩 또는 디버링 작업에 관한 한 정확히 제어할 수 있게 해줍니다. 또한, HEX 소프트웨어에는 경로 기록, 힘 조절(UR 및 Kuka) 및 삽입 작업을 위한 특수 기능(UR만 해당)이 포함됩니다. 즉, 생산 라인의 통합 시간이 단축됩니다. 당사의 센서는 현재 산업용 로봇 암에 맞게 설계되었습니다. 일반 응용 분야로는 연마, 샌딩, 디버링, 연삭조립이 있지만 티치인 및 충돌 감지에도 사용할 수 있습니다.

현재 사용 가능 모델:

  • HEX-E/고정밀
  • HEX-H/낮은 변형
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO 그리퍼

  • 압축 공기 요구 사항이 없어 유지관리 비용을 절약해주고 5개월 이내에 단기 투자금 회수가 가능합니다.
  • 정확한 노마크 그리퍼 기술은 픽 앤 플레이스 작업의 생산성을 향상시킵니다.
  • 혁신적인 Gecko 기술로 PCB와 같은 평평한 다공성 물체를 파지하여 자동화 기능 확장

Gecko 그리핑 기술은 원래 NASA 연구실에서 고장 위성 및 기타 우주 쓰레기와 국제 우주정거장의 노후 파트들을 수집하는 도구로 개발되었습니다. 이 인상적인 시작부터 Gecko 그리퍼는 표면이 매끈한 물건을 조심스럽게 집어 올리거나 표면에 구멍이 있는 기존 진공 그리퍼로 집어들 수 없었던 보다 폭넓은 용도로 사용됩니다. 

Gecko 그리퍼는 도마뱀이 수직면을 기어 오를 때처럼 수백만 개의 마이크로 스케일급 미소섬유 줄기를 이용해 표면에 달라 붙는 강력한 반데르발스 힘을 사용합니다. 자연에서 영감을 얻은 Gecko는 픽 앤 플레이스 분야에 손쉬운 그리핑 기술을 사용하여 압축 공기 또는 외부 동력 없이 평평하고 매끄러운 표면이 있는 물건은 무엇이든 붙여서 들어 올릴 수 있습니다. Gecko는 압축 공기 또는 다른 외부 동력 없이 리프팅을 수행하기 때문에 보다 효율적이고 저렴한 솔루션을 제공합니다.

RG2-FT

RG2-FT 그리퍼

  • 정밀한 픽 앤 플레이스 공정에서 결함률을 60%까지 줄임으로써 정확한 감지로 생산 품질 향상
  • 프로그래밍기 쉬운 감지 기능을 통해 로봇에게 사람과 같은 파트 핸드오프로 작업자의 세 번째 팔처럼 움직이게 구현
  • 이전에는 불가능했던 삽입 작업을 자동화하여 운영 비용을 40%까지 절약

RG2-FT는 정확한 파라미터를 미리 프로그래밍할 수 없는 경우에도 작업자가 하고 싶은 동작을 달성하도록 로봇(UR)과 스스로를 제어할 수 있는 감지 및 인텔리전스 기능이 추가된 최첨단 그리퍼입니다. 이를 통해 동료 작업자처럼 도움을 주듯 인간 작업자와의 진정한 협업이 가능합니다.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 그리퍼

  • 다양한 파트 크기 및 모양에 유연한 그리퍼 사용 가능
  • 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간 70% 단축 

RG6 그리퍼는 이제 OnRobot 퀵 체인저가 내장된 유연한 협업 그리퍼입니다. 이 최신 브래킷을 사용하면 그리퍼의 방향을 훨씬 쉽게 변경하면서 항상 같은 동작 범위와 위치를 유지합니다. 케이블은 퀵 체인저를 통해 지지되는데다, 측면에 케이블이 없기 때문에 도구를 교체할 경우 연결 및 분리할 필요가 없습니다. 듀얼 퀵 체인저 및 기타 그리퍼와 매끄럽게 작동하여 로봇 활용도를 극대화합니다.

그리퍼는 사용하기 쉽고 다양한 협업 및 경량 산업용 로봇과 호환됩니다. 

160mm의 스트로크로 RG6은 다양한 품목을 픽업할 수 있습니다. 더욱 강력한 모터를 탑재한 RG6은 그 어느 때보다 더 강력해졌습니다. 이 유연한 다목적 그리퍼는 머신 텐딩픽 앤 플레이스부터 조립포장 및 팔레타이징까지 자동화할 수 있는 응용범위를 넓힐 수 있게 해줍니다.

VG10

VG10 전기 진공 그리퍼

  • 즉시 사용 가능한 배치(로봇 암에 꽂아 그리퍼를 제품에 맞게 구성)는 빠른 생산성과 ROI를 제공합니다.
  • 외부 공기 공급이 필요하지 않아 유지 관리 비용이 절약되고 배치 속도가 빠름
  • 듀얼 그리핑 기능으로 사이클 시간 단축

VG10에는 컴프레서 또는 공기 공급 장치가 필요하지 않기 때문에 작고 이동이 쉽고 생산 라인에 유연성을 제공합니다.

VG10 진공 그리퍼의 유연한 암과 조절 가능한 진공을 통해 VG10은 크기와 종류가 다양한 물체를 취급할 수 있습니다.

이중 그리퍼이기 때문에 진공 그리퍼의 오른쪽과 왼쪽을 서로 독립적으로 조절하여 생산 라인의 효율성을 더욱 향상시킵니다.

선택한 로봇과 매끄럽게 통합됩니다.

이 그리퍼에는 이중 그립 기능, 툴 체인저 및 각종 일반 진공패드가 제공됩니다. 또한, 시중에는 모든 응용분야에 맞는 타사 진공패드도 많이 있습니다.

QUICK CHANGER

퀵 체인저

  • 5초 이내에 쉽고 빠르게 도구 교환
  • 빠른 재설치, 나사 조임 불필요, 더 많은 가동 시간
  • 모든 OnRobot 제품에 통합

퀵 체인저를 사용하면 쉽고 빠른 도구 교환이 가능합니다. 날카로운 모서리 없이 완벽한 협업으로 작업자와의 상호 작용을 쉽고 안전하게 만들어줍니다.

퀵 체인저는 무게가 20kg인 페이로드를 취급할 수 있고 내장 높이와 무게가 낮습니다.

특허를 받은 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 잠금 메커니즘, 추가 안전 잠금 구조 및 잠금 스프링과 함께 퀵 체인저는 고유한 제품으로 모든 협업 로봇 응용분야에 가장 적합합니다. 퀵 체인저를 사용하면 상자 안에 필요로 하는 모든 요소들을 갖춘 가장 쉽고 빠른 툴 체인저를 사용하게 되는 것입니다.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • 무제한 사용자 정의가 가능한 유연한 전기 진공 그리퍼는 모든 응용분야 요구에 적합합니다.
  • 작고 가벼운 그리퍼는 좁은 공간에 적합하지만 최대 15kg의 물체에 충분한 힘을 제공합니다.  
  • 유지보수 비용 절감 및 더 빠른 배치를 위해 외부 공기 공급이 불필요합니다.

VGC10 전기 소형 진공 그리퍼는 사용자 정의가 무제한 가능합니다. 거의 모든 응용분야에 맞게 변경 가능한 흡입패드 옵션도 있습니다. VG10보다 작은 VGC10은 자동화 가능성을 확장시킬 정도로 좁은 환경에 적합합니다. VG10의 무게는 절반에 불과하지만 같은 페이로드에도 VGC10은 소형 로봇 암으로 작고 비정형인 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다. VGC10에는 같은 동작으로 효율을 높이고 사이클 시간을 단축하는 픽업 및 해제 기능과 함께 이중 그리퍼 역할을 수행할 수 있게 해주는 독립적으로 조절 가능한 두 개의 공기 채널이 있습니다. 컴프레서 또는 공기 공급 장치가 불필요한 이 소형 전기 그리퍼는 생산 유연성을 높일 정도로 움직이기 쉽고 간단한 프로그래밍으로 빠르고 쉽게 재배치할 수 있습니다.

선택한 로봇과 매끄럽게 통합됩니다.
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

게코 SP 그리퍼

  • 소형 경량 게코 SP 그리퍼는 케이블, 전기, 공기 또는 프로그래밍이 불필요하므로 비용 효과적인 플러그-앤-플레이 성능 구현 가능
  • 평평하거나, 매끄럽거나, 구멍이 있는 물체에 적합한 혁신적인 흡착식 그리퍼로 이전에 불가능했던 작업의 자동화 실현
  • 광택 표면에서도 노마크 그리핑이 가능하여 세척 단계가 불필요하므로 시간 절감 및 생산성 향상

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

협업 애플리케이션으로 비즈니스 성장을 이끄는 방법
보다 지능적이고 적응성이 뛰어난 툴링이 시작되면서, 로봇은 이제 광범위한 작업을 수행하면서 ROI를 극대화 시키는 더 빠른 속도, 강도, 안전 및 정밀도와 함께 작동합니다. 무료 eBook을 다운로드하여 저렴한 비용으로 더 빠른 생산을 가능하게 하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 eBook 받기