MALZEME ÇIKARMA
OnRobot yüzey işleme çözümlerinize her türlü zor konturu takip etmesini "öğreterek" programlama günlerinden tasarruf edebilirsiniz. OptoForce teknolojili OnRobot kuvvet/tork sensörü ve yazılım paketi, robotun aynı kuvveti ve hızı sürekli olarak korumasını sağlar. Kısa entegrasyon ve kolay programlama ile doğru yüzey finisajı elde edin.
KALITE
Laboratuvarlar genellikle küçük yerler olduğundan ve alan da değerli olduğundan, küçük bir işbirliğine dayalı robot sıklıkla mükemmel bir çözümdür. OnRobot kol ucu takımlarının takılması, işleminizde hassasiyet ve istikrar sağlar. Programlanabilir kuvveti sayesinde, OnRobot tutucular kan testi numunelerini kolayca taşıyabilir veya diğer hassas operasyonların altından kolayca kalkabilir.
MAKINE EĞILIMI
Makine besleme, saatlerce çalışmadan sonra bile yüksek düzeyde tutarlılık gerektiren sıkıcı ve tehlikeli bir iş olabilir. Makine besleme işinizi otomatikleştirmek, çalışanlarınızın güvenliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve operatörler çalışma yerinden ayrıldıktan sonra bile üretimin devam etmesine olanak sağlar. İkili tutucu çözümümüz sayesinde, aynı anda 2 nesneyi tutarak işlem gerçekleştirebildiği için döngü sürelerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
MONTAJ
Bir veya daha fazla işbirlikçi robot uygulamasıyla montaj işlemlerini otomatikleştirirken, maliyetlerinizi düşürürken üretim hızını ve kalitesini artırırsınız. Çalışanlarınızın yanında güvenli bir şekilde çalışabilir ve personelinizi daha fazla katma değerli iş için serbest bırakarak tekrarlayan görevleri üstlenebilir. Küçük ve düzensiz öğeleri bile ele alan çözümlerimiz, vidalama, montaj, konumlandırma ve daha fazlası gibi işlemleri optimize etmenize yardımcı olabilir. Çok yönlülük dikkat çekicidir ve kolay yeniden dağıtım ile çözümlerimiz yüksek karma/düşük hacimli üretime sahip işletmeler için büyük değer sağlar.
MALZEME TAŞIMA
Yinelenen işgücü kıtlığı konusunda endişelenmenize gerek kalmadan fiziksel olarak zorlama işini azaltmak veya verimliliği artırmak istiyorsanız, malzeme taşıma süreçlerini otomatikleştirmek çok mantıklıdır. Malzeme taşıma uygulamalarında, öğeler bir konumdan diğerine taşınır, genellikle “Pick and Place” uygulamaları olarak adlandırılır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak robot, çalışanlarınızın yanında çalışabilir, öğeleri aktarabilir veya sıralayabilir veya paketleme, paletleme veya diğer işlemleri gerçekleştirebilir. Hassasiyet, esneklik veya mukavemet gerektiriyor olsa da, saatlerce hassas kullanım elde edersiniz.



RG2 TUTUCU
- Esnek tutucular çok çeşitli parça boyutları ve şekilleri için kullanılabilir
- Plug-and-produce tasarımı dağıtım süresini bir günden bir saate indirir
- kullanıma hazır tutucularla kolay dağıtım, programlama süresini %70 azaltır



ÇİFT QUICK CHANGER
- Çift tutucu döngü süresini hızlandırır ve verimliliği %50 veya daha fazla artırabilir
- Artan verimlilik, 3 ay gibi kısa bir sürede yatırım getirisi ile daha hızlı geri ödeme sağlar
- CNC tezgahlarda daha uzun çalışma süresi



HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ
- Esnek sensör, otomasyon olanaklarını daha önce mümkün olmayan süreçlere genişletir
- Yüksek doğruluklu sensör teknolojisi, takma ve montaj görevlerinde %95 daha iyi kalite sağlar.
- Kolay programlama, karmaşık parlatma görevlerini bile bir günden daha kısa sürede çalışır hale getirir



RG2-FT TUTUCU
- Hassas algılama, hassas pick-and-place işlemlerinde kusur oranlarını %60'a varan oranda azaltarak üretim kalitesini artırır
- Programlaması kolay algılama, insan benzeri parça teslimleri ile robotun işletmenin üçüncü kolu gibi hareket etmesine olanak tanır.
- Daha önce mümkün olmayan ekleme görevlerini otomatik hale getirme, işletme maliyetlerini %40 oranında azaltır



RG6 TUTUCU
- Esnek tutucular çok çeşitli parça boyutları ve şekilleri için kullanılabilir
- Plug-and-produce tasarımı, dağıtım süresini bir günden bir saate indirir
- Kullanıma hazır tutucularla kolay dağıtım, programlama süresini %70 azaltır



VG10 ELEKTRİKLİ VAKUM TUTUCU
- Kolay konuşlandırma —robot koluna takın ve tutucuyu ürüne uyacak şekilde yapılandırın— hızlı verimlilik ve yatırım getirisi sağlar.
- Harici hava beslemesine gerek yoktur, bakım maliyetlerini azaltır ve konuşlandırmayı hızlandırır
- İkili tutma işlevi, daha kısa döngü süresi sağlar



QUICK CHANGER
- 5 saniyeden kısa sürede kolay ve hızlı araç değiştirme
- Hızlı yeniden dağıtım, vidalama yok, daha uzun çalışma süresi
- Tüm OnRobot ürünlerine entegre edildi



VGC10
- Sınırsız özelleştirmeye sahip esnek elektrikli vakum tutucu, tüm uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar
- Küçük, hafif tutucu, dar alanlar için mükemmeldir ancak 15 kg'a kadar olan nesneler için yeterli miktarda güce sahiptir
- Düşük bakım maliyetleri ve daha hızlı dağıtım için harici hava beslemesine gerek yoktur



GECKO TEK TABANLIKLI TUTUCU
- Kompakt, hafif Gecko Tek Tabanlıklı Tutucu, uygun maliyetli, plug-and-play performansı için kablo, elektrik, hava veya programlama gerektirmez
- Düz, pürüzsüz veya delikli nesneler için yenilikçi yapışkan tutucu, daha önce mümkün olmayan görevleri otomatik hale getirir
- Parlak yüzeyler için bile iz bırakmayan tutucu, zamandan tasarruf sağlayarak ve üretkenliği geliştirerek temizlik adımının gerekmediği anlamına gelir



3FG15 3 PARMAK TUTUCU
- Esnek üretim: büyük darbeli, tek bir 3 parmak tutucu ile birden fazla parça boyutu için CNC torna tezgahını optimize eder
- Hassas merkezli konumlandırma, minimum programlama ile daha yüksek kalite, tutarlılık ve çıktı sağlar
- 3 bağlantı noktasına sahip güçlü, kararlı kavrama, tutucuyu birden fazla işlem için hızlı ve kolay bir şekilde yeniden yerleştirir
- Çok çeşitli parça boyutları ve şekillerini esnek bir şekilde kavramak için özelleştirilebilir parmak uçlarıyla daha fazlasını başarın



YUMUŞAK TUTUCU
- Sertifikalı gıda sınıfı yumuşak tutucu ile yiyecek ve içecek, kozmetik ve ilaç otomasyonu için yeni olasılıkları keşfedin
- Esnek silikon kalıplı tutucu ile çok çeşitli düzensiz şekilleri ve hassas nesneleri kolayca kullanın
- Daha yüksek üretim kalitesi ve daha az atık için kırılgan ve hassas nesneleri güvenle kullanın
- Harici hava beslemesinin olmaması, toz, gürültü, karmaşıklık ve ek maliyetin yok olması demektir



ONROBOT EYES
- Adım adım kurulum ve sorunsuz tutucu entegrasyonuyla robotik uygulamalara vizyon eklemek bu kadar kolay olmamıştı
- Herhangi bir uygulamaya uyacak ezber bozan geniş yapılandırma yelpazesini destekleyen esnek vizyon sistemi – herhangi bir robot koluyla uyumlu veya tek başına olarak
- Rasgele konumlandırılmış nesneleri bularak besleme sistemleri ve armatürlerle ilgili maliyet ve karmaşıklığı giderin
- Arızalar ve uyumsuzluklar için parçaları denetleyerek kaliteyi artırın
- Aynı kurulumla birçok farklı parçayı işleyerek esnekliği artırın ve değiştirmeden kaçının
- Uygun fiyatlı 2.5D vizyon, farklı yükseklikler ve yığılı nesneler için derinlik kavrayıcı sunar
- Otomatik yer işareti, dinamik çalışma ortamları ve mobil robot kurulumlarına olanak sağlar



ONROBOT TORNAVIDA
- Önde gelen tüm robotlara kolay kurulum, programlama ve dağıtım
- Çok çeşitli vida boyutları ve uzunlukları için hızlı değiştirme özelliklerine sahip, çok yönlü ve esnek
- Hassas tork kontrolü ve akıllı hata tespiti, kalite ve tutarlılığı sağlar
- Gömülü eksen hareket kontrolü programlamayı basitleştirir, kurulumu hızlandırır ve kaliteyi artırır



ONROBOT ZIMPARA
- Zımparalama, parlatma ve cilalama için kutudan çıktığı gibi hemen kolayca kurulabilir ve programlanabilir
- Tüm paket çok çeşitli parçalar ve materyaller üzerinde hemen kullanım için gereken her şeyi içerir
- Hızlı, otomatik zımparalayıcı Kum Değiştirici, kesintiyi ve harcanan işgücünü azaltır
- Elektrikli araç (sıkıştırılmış hava yoktur) verimliliği ve kontrolü artırır



2FG7
- Eksiksiz, programlaması kolay, işbirlikçi paralel tutucu, çok çeşitli uygulamalarda hızlı bir şekilde çalışır
- Güçlü paralel tutucunun dar alanlarda kullanılması kolaydır ve zorlu yük gereksinimlerini karşılar
- Birçok görev için kolayca özelleştirilebilen ve uyarlanabilen tek bir esnek, akıllı ve hassas tutucu ile hızlı yatırım getirisi elde edin
- Zorlu ortamlar için IP67 seviyesi ve temiz oda kullanımı için ISO Sınıf 5 sertifikası ile neredeyse her yerde kullanıma hazır



VGP20
- Endüstrinin en güçlü elektrikli vakumlu tutucusu, pnömatik tutuculara göre %90'a kadar tasarruf sağlar
- Maliyet tasarrufu sağlayan, daha ince karton dahil olmak üzere, kutuları paletlemek ve düzensiz şekiller ve gözenekli yüzeyleri taşımak için idealdir
- Dahili zeka ve çok kanallı işlevsellik, arızaya karşı güvenli, esnek çalışma sağlar
- Komple kullanıma hazır vakumlu tutucu, önde gelen herhangi bir robotla hızlı ve kolay dağıtım sağlar



MG10
- Elektrikli manyetik tutucu harici hava beslemesinin karmaşası ve masrafları olmadan hızlıca kullanıma hazır dağıtım sağlar
- Kolayca ayarlanabilir kuvvet ve parça tanımlamayla dahili zeka, geniş bir aralıktaki büyüklükte ve ağırlıkta parçaların güvenilir bir şekilde idaresini sağlar
- Tüm uygulama ihtiyaçlarınız için hızlı, kompakt ve ayarlanabilir tutucu
- Güç kaybı veya acil durumda durdurmanın ardından bile tutuşu sürdürerek güvenli ve güvenilir operasyonu sağlayın



LIFT100 ROBOT ELEVATOR
- Uzun stroklu robot asansörü, önde gelen robot kolları için çok geniş bir çeşitlilikte, gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen paletleme görevleri sağlar
- Minimum defleksiyonlu, yüksek taşıma kapasiteli asansör, yüksek hızlarda bile kutuların hassas konumlanmasını sağlar.
- Tüm tipik üretim koşullarında dayanıklı, uzun ürün ömrü için sağlam tasarım
- İş birliğine dayalı konuşlandırmayı kolaylaştırması için TÜV (sertifikasyon beklemede) kapsamında durdurma işleviyle entegre güvenlik özellikleri
- Tüm OnRobot paletleme çözümleriyle kullanıma hazır entegrasyon, konuşlandırma süresini kısaltır



2FGP20
- Geniş bir strok ve özelleştirilebilir kollara sahip son derece çok yönlü paletleme tutucu, ağır veya açık kutuları, raf için hazır ürünleri ve vakumla tutulamayacak diğer konteynerleri tutar
- Entegre vakumlu tutucu, tutucuyu değiştirmeden veya başka tutma yöntemi gerekmeden ara seperatörleri tutar
- Kullanıma hazır tutucu, mühendislik çabasından önemli bir tasarruf sağlar ve konuşlandırma süresini kısaltır
- Elektrikli tutucu, harici hava beslemesinin karmaşıklığı ve maliyeti olmadan hızlı ve ezber bozan bir konuşlandırma sunar



Pallet Station
- Tutarlı palet konumlandırma sağlayan, istifleyici ve kamyon vuruşlarına dayanabilen dayanıklı, zemine monte edilmiş palet fikstürü
- Palet varlığını saptamak için entegre bir sensör içerir
- Kullanıma hazır fikstür, mühendislik çabasından önemli bir tasarruf sağlar ve konuşlandırma süresini kısaltır

İşbirliğine Dayalı Uygulamalarla İşletmenizi Nasıl Büyütürsünüz
Daha akıllı, daha uyarlanabilir araçların ortaya çıkmasıyla robotlar artık daha fazla hız, güç, güvenlik ve hassasiyetle çalışarak YG'ni en üst düzeye çıkarırken çok çeşitli görevleri yerine getirebilir. Ücretsiz e-Kitabımızı indirerek daha düşük maliyetle daha hızlı üretimi nasıl sağlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
|
![]() |