Ne tür bir süreci otomatikleştirmek istiyorsunuz?

Yüzey Finisajı
OnRobot yüzey işleme çözümlerinize her türlü zor konturu takip etmesini "öğreterek" programlama günlerinden tasarruf edebilirsiniz. OptoForce teknolojili OnRobot kuvvet/tork sensörü ve yazılım paketi, robotun aynı kuvveti ve hızı sürekli olarak korumasını sağlar. Kısa entegrasyon ve kolay programlama ile doğru yüzey finisajı elde edin.
Kalite Testleri ve Denetim
Laboratuvarlar genellikle küçük yerler olduğundan ve alan da değerli olduğundan, küçük bir işbirliğine dayalı robot sıklıkla mükemmel bir çözümdür. OnRobot kol ucu takımlarının takılması, işleminizde hassasiyet ve istikrar sağlar. Programlanabilir kuvveti sayesinde, OnRobot tutucular kan testi numunelerini kolayca taşıyabilir veya diğer hassas operasyonların altından kolayca kalkabilir.
Paketleme ve Paletleme
Paketleme hatlarınızı otomatikleştirmekle, üretiminizi, otomatikleştirilmiş bir robot çözümünün çalışanların yanında çalışabilmesine olanak sağlayan işbirliğine dayalı bir modele kavuşturmuş olursunuz. OnRobot kol ucu takımı takılı bir işbirliğine dayalı paketleme robotu kullanarak paketleme zamanını azaltır ve çalışanlarınızı tekrarlı işlerden kurtarmış olursunuz. OnRobot tutucudaki ayarlanabilir kuvvet sayesinde, paketleme sorunlarınıza son derece esnek ve kolay entegre edilebilen bir çözümünüz olur.
Makine Besleme
Makine besleme, saatlerce çalışmadan sonra bile yüksek düzeyde tutarlılık gerektiren sıkıcı ve tehlikeli bir iş olabilir. Makine besleme işinizi otomatikleştirmek, çalışanlarınızın güvenliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve operatörler çalışma yerinden ayrıldıktan sonra bile üretimin devam etmesine olanak sağlar. İkili tutucu çözümümüz sayesinde, aynı anda 2 nesneyi tutarak işlem gerçekleştirebildiği için döngü sürelerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
Montaj
Birçok montaj işlemi, robotun sıklıkla farklı şekil ve boylardaki küçük parçaları kaldırarak, hassasiyetle yerlerini tespit etmesini ve parçaları tutmasını gerektirir. OnRobot’un işbirliğine dayalı kol ucu takımları, maliyetlerinizi azaltırken üretim hızını ve kaliteyi artırmanıza yardım eder. Kolayca yeniden konuşlandırma sayesinde, yüksek karma/düşük hacimli üretim yapan küçük ila orta ölçekli işletmeler için gerçek bir avantajdır.

Eksiksiz bir işbirliğine dayalı kurulumdan yararlanarak, robot ve kol ucu takımlarının çalışanlarınızla yan yana çalışabilmesini sağlayabilirsiniz. Robotların tekrarlı, basit işleri devralmasıyla çalışanlarınız başka işlerle ilgilenmek için serbest kalabilir.
Kaldırma ve Yerleştirme
Kaldırma ve Yerleştirme sürecinizi hızlandırarak üretim çıktısını artırmak, üretiminizde OnRobot tutucuları kullanmanın avantajlarından sadece bir tanesidir. OnRobot tutuculu bir işbirliğine dayalı robotu kurmak, robot hiç yorulmadığından, saatler boyunca aynı hassasiyeti elde edebileceğiniz anlamına gelir. OnRobot tutucudaki programlanabilir kuvvet sayesinde, robot en hassas parçaları bile kolaylıkla tutabilir.

Gıda ve ilaç endüstrisinde Kaldırma ve Yerleştirme sürecinizin otomatik hale getirilmesi ürün kontaminasyonu riskini ciddi oranda azaltır.
RG2 Tutucu
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2 TUTUCU

  • Esnek tutucular çok çeşitli parça boyutları ve şekilleri için kullanılabilir
  • Plug-and-produce tasarımı dağıtım süresini bir günden bir saate indirir
  • kullanıma hazır tutucularla kolay dağıtım, programlama süresini %70 azaltır

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

ÇİFT QUICK CHANGER

ÇİFT QUICK CHANGER

  • Çift tutucu döngü süresini hızlandırır ve verimliliği %50 veya daha fazla artırabilir
  • Artan verimlilik, 3 ay gibi kısa bir sürede yatırım getirisi ile daha hızlı geri ödeme sağlar
  • CNC tezgahlarda daha uzun çalışma süresi

 

HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ

HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ

  • Esnek sensör, otomasyon olanaklarını daha önce mümkün olmayan süreçlere genişletir
  • Yüksek doğruluklu sensör teknolojisi, takma ve montaj görevlerinde %95 daha iyi kalite sağlar.
  • Kolay programlama, karmaşık parlatma görevlerini bile bir günden daha kısa sürede çalışır hale getirir

 

GECKO TUTUCU

GECKO TUTUCU

  • Sıkıştırılmış hava gerekliliği yoktur, bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar ve 5 ay gibi kısa bir sürede daha hızlı geri ödeme sağlar.
  • Hassas, iz bırakmayan tutucu teknolojisi, pick-and-place görevlerinde üretkenliliği artırır.
  • Yenilikçi gecko teknolojisi, otomasyon yeterliliklerini genişletmek için PCB'ler gibi düz, gözenekli nesnelerin tutulmasını sağlar
RG2-FT Tutucu

RG2-FT TUTUCU

  • Hassas algılama, hassas pick-and-place işlemlerinde kusur oranlarını %60'a varan oranda azaltarak üretim kalitesini artırır
  • Programlaması kolay algılama, insan benzeri parça teslimleri ile robotun işletmenin üçüncü kolu gibi hareket etmesine olanak tanır.
  • Daha önce mümkün olmayan ekleme görevlerini otomatik hale getirme, işletme maliyetlerini %40 oranında azaltır
RG6 Tutucu
OnRobots RG6-robotgripare

RG6 TUTUCU

  • Esnek tutucular çok çeşitli parça boyutları ve şekilleri için kullanılabilir
  • Plug-and-produce tasarımı, dağıtım süresini bir günden bir saate indirir
  • Kullanıma hazır tutucularla kolay dağıtım, programlama süresini %70 azaltır
VG10 ELEKTRİKLİ VAKUM TUTUCU

VG10 ELEKTRİKLİ VAKUM TUTUCU

  • Kolay konuşlandırma —robot koluna takın ve tutucuyu ürüne uyacak şekilde yapılandırın— hızlı verimlilik ve yatırım getirisi sağlar.
  • Harici hava beslemesine gerek yoktur, bakım maliyetlerini azaltır ve konuşlandırmayı hızlandırır
  • İkili tutma işlevi, daha kısa döngü süresi sağlar
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • 5 saniyeden kısa sürede kolay ve hızlı araç değiştirme
  • Hızlı yeniden dağıtım, vidalama yok, daha uzun çalışma süresi
  • Tüm OnRobot ürünlerine entegre edildi

 

VGC10
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Sınırsız özelleştirmeye sahip esnek elektrikli vakum tutucu, tüm uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar
  • Küçük, hafif tutucu, dar alanlar için mükemmeldir ancak 15 kg'a kadar olan nesneler için yeterli miktarda güce sahiptir  
  • Düşük bakım maliyetleri ve daha hızlı dağıtım için harici hava beslemesine gerek yoktur
GECKO TEK TABANLIKLI TUTUCU
Gecko Single Pad Gripper

GECKO TEK TABANLIKLI TUTUCU

  • Kompakt, hafif Gecko Tek Tabanlıklı Tutucu, uygun maliyetli, plug-and-play performansı için kablo, elektrik, hava veya programlama gerektirmez
  • Düz, pürüzsüz veya delikli nesneler için yenilikçi yapışkan tutucu, daha önce mümkün olmayan görevleri otomatik hale getirir
  • Parlak yüzeyler için bile iz bırakmayan tutucu, zamandan tasarruf sağlayarak ve üretkenliği geliştirerek temizlik adımının gerekmediği anlamına gelir

 

3FG15 3 PARMAK TUTUCU
3FG15 THREE FINGER GRIPPER

3FG15 3 PARMAK TUTUCU

  • Esnek üretim: büyük darbeli, tek bir 3 parmak tutucu ile birden fazla parça boyutu için CNC torna tezgahını optimize eder
  • Hassas merkezli konumlandırma, minimum programlama ile daha yüksek kalite, tutarlılık ve çıktı sağlar
  • 3 bağlantı noktasına sahip güçlü, kararlı kavrama, tutucuyu birden fazla işlem için hızlı ve kolay bir şekilde yeniden yerleştirir  
  • Çok çeşitli parça boyutları ve şekillerini esnek bir şekilde kavramak için özelleştirilebilir parmak uçlarıyla daha fazlasını başarın
Yumuşak Tutucu
Soft Gripper

YUMUŞAK TUTUCU

  • Sertifikalı gıda sınıfı yumuşak tutucu ile yiyecek ve içecek, kozmetik ve ilaç otomasyonu için yeni olasılıkları keşfedin
  • Esnek silikon kalıplı tutucu ile çok çeşitli düzensiz şekilleri ve hassas nesneleri kolayca kullanın
  • Daha yüksek üretim kalitesi ve daha az atık için kırılgan ve hassas nesneleri güvenle kullanın
  • Harici hava beslemesinin olmaması, toz, gürültü, karmaşıklık ve ek maliyetin yok olması demektir

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

İşbirliğine Dayalı Uygulamalarla İşletmenizi Nasıl Büyütürsünüz
Daha akıllı, daha uyarlanabilir araçların ortaya çıkmasıyla robotlar artık daha fazla hız, güç, güvenlik ve hassasiyetle çalışarak YG'ni en üst düzeye çıkarırken çok çeşitli görevleri yerine getirebilir. Ücretsiz e-Kitabımızı indirerek daha düşük maliyetle daha hızlı üretimi nasıl sağlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
ÜCRETSİZ E-KİTABI ALIN