OnRobot 公司简介

On Robot 是一家全球性公司,总部位于丹麦的机器人集群城市欧登塞。我们提供创新的即插即用型加工臂终端,帮助制造企业充分发挥协作式机器人的优势:操作简单、性价比高、能与人类工人并肩工作。

 

愿景 – 信仰

我们的愿景是成为领先的协作式加工臂终端企业,为客户提供具备真正的即插即用功能的创新型协作式解决方案。

同时,我们还将热情倾注于“加强您的协作生产”,因此,我们设计的产品尽量做到易于使用、安全灵活。

 

历史

2018 年 6 月,三家创新型加工臂终端企业合并,成立了 OnRobot A / S,共同推动机器人技术的持续发展。  Perception Robotics(总部位于美国)、OptoForce(总部位于匈牙利)和 On Robot(总部位于丹麦)三家公司合并组成了新公司 OnRobot A/S。三家公司强强联合,将打造出更具创新性、更易于操作的机器人加工臂终端。

On Robot 成立于 2015 年,生产即插即用型电动夹持器 – RG2 和 RG6,可直接安装在机器人手臂上使用,灵活度高、易于编程,并且可以从机器人的界面进行操作,而无需工程师介入。2014 年,在企业家精神的影响下,Bilge J. Christiansen 开始设计创新型无电缆夹持器。Ebbe O. Fuglsang 与 Bilge J. Christiansen 一起开发适用于 RG2 夹持器的软件和用户界面。2015 年,On Robot ApS 正式成立并在欧洲出售第一批夹持器。分销商网络初现雏形。2016 年,公司获得了私人投资者和丹麦成长基金的巨额投资资金。  分销商网络拓展至亚洲、北美洲和大洋洲。2017 年和 2018 年,On Robot 在美国、马来西亚和德国设立办事处,分销商网络发展壮大,涵盖 40 多个国家和地区的 100 多家分销商。

OptoForce 成立于 2012 年,生产力/扭矩传感器,将触觉带到了工业机器人领域,使机器人能够自动化原本需要人类双手的灵活性才能完成的任务。OptoForce 在 2012 年成立时为一家大学衍生企业,为机器人产业带来机器人研究的最新技术。公司最早起源于一项大学项目。当时,这家公司的两位创始人 – Ákos Tar 博士和 József Veres 博士在大学为仿生学和机器人技术专业的同班同学。他们发起了一个项目,要制作一个两条腿的机器人。其中一个重点领域就是开发机器人的感官,所以,他们需要测量作用在 X-Y-Z 轴的腿部力量。他们开发了一个分层结构,在这种分层结构中,硅在受到增加负载的情况下会发生形态变化,使得在所有方向上的测量工作成为可能。OptoForce 受到了知名投资者的支持,如匈牙利的风险投资者 Day One Capital、Finext Startup 和 Momentum 以及优傲机器人的前首席执行官 Enrico Krog Iversen。

Perception Robotics 于 2012 年在洛杉矶成立,从事开发仿生机器人夹持器:用于处理扁平的大件物品的壁虎夹持器,以及使用标准的橡胶触觉传感器(“皮肤”)使机器人具有触感的触觉夹持器。