您希望自动化处理何种流程?

表面处理
您可以进行“示教”,使 OnRobot 表面处理解决方案可沿任何类型的复杂轮廓进行处理,节约编程时间。使用 OptoForce 技术和软件包的 OnRobot 力/转矩传感器使机器人能始终保持相同的力和速度。短时集成、易于编程,可精确完成表面处理任务。
质量检测与检验
实验室往往空间局促狭小,一台小型协作式机器人便是不错的解决方案。连接 OnRobot 加工臂终端,可确保操作的精确度和一致性。由于可以对力进行编程,OnRobot 夹持器可以轻松处理血液测试样品或其它精细操作。
包装和码垛
自动化包装线为您开辟协作型模式的生产,让自动化机器人解决方案与员工并肩工作。使用安装了 OnRobot 加工臂终端的协作式包装机器人,可节省包装时间,减轻您的工人从事重复性任务的工作量。借助于 OnRobot 夹持器的可调节作用力,可以非常灵活、简单地整合包装问题的解决方案。
机床管理
机器操作可能十分乏味,又存在危险隐患,而且即使工作几个小时之后,还需要保持高度的一致性。自动化机器操作不仅能更好地确保员工的安全,还能够提高生产效率,而且,即使在操作人员离开车间后,仍然可以继续生产。借助于我们的双夹持器解决方案,您可以大幅缩减周期时间,因为这一产品能够同时处理 2 个物品并进行操作。
组装
许多组装操作都需要机器人精确定位抓取,通常针对于各种形状和尺寸的小部件的处理。OnRobot 的协作式加工臂终端可帮助您提高生产速度和质量,同时降低成本。由于能够轻松实现重新配置,这一产品可以为采用高混合/小批量生产方式的中小型企业带来真正的益处。

使用完整的协作设置,可以实现机器人和加工臂终端与工人一起并肩工作。安装机器人接管重复性的简单工作,让您的工人有时间从事其他任务。
分拣和取放
使用 OnRobot 夹持器的一大好处便是能加快分拣和取放流程,从而提高产量。安装带有 OnRobot 夹持器的协作式机器人,由于它永远不会疲劳,意味着可以连续地获得相同的精确度。借助于自身的可编程作用力,OnRobot 夹持器甚至可以轻松处理最易碎的零件。

在食品和医药行业,自动化操作分拣和取放流程可以降低产品污染的风险。
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2夹持器

  • 灵活型夹持器可用于各种零件尺寸和形状
  • 即插即用设计将部署时间从一天缩短为一小时
  • 使用开箱即用的夹持器轻松部署,编程时间可减少70% 

RG2夹持器是一种灵活的协作式夹持器,现在内置有OnRobot Quick Changer。有了新托架之后,更容易改变夹持器的方位,但仍然具有与以前相同的动作和位置范围。电缆穿过Quick Changer进行支撑,因此,侧面没有电缆,故而无需在更换工具时连接和断开电缆。其可以与我们的Dual Quick Changer和任何其他夹持器无缝配合,帮助您最大限度地利用机器人。 

RG2的标准配置包括安全护罩。

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • 双夹持器可加快周期时间,将生产率提高50%或以上
  • 提高生产能力将带来更快的回报,投资回报期仅需3个月
  • 增加数控机床管理的工作时间 

新的Dual Quick Changer可以在一个周期内使用多个加工臂终端工具。借助这一创新型解决方案,您可以使用两个RG2夹持器或一个RG6夹持器以及一个 VG10 —完全由您决定。借助Dual Quick Changer,快速地在我们的工具之间无缝切换,最大限度地利用您的机器人。

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX 6 -轴力/扭矩传感器

  • 传感器灵活无比,前所未有地将自动化的可能性扩展到更多生产过程
  • 高精度传感器技术在插入和组装任务中,质量提升了95%。
  • 编程极为简单,即使复杂的抛光任务也可以在一天内完成

OnRobot 6-轴力-扭矩传感器沿着所有6个轴提供精确的力和扭矩测量。对于难以完成的装配、抛光、打磨或去毛刺工作,也能为您提供精确的控制。此外,HEX软件包括路径记录、力控制(在UR和Kuka上)和插入任务的特殊功能(仅限UR)。这意味着可以减少生产线的集成时间。我们的传感器设计可以适应目前大多数工业机械臂。常见应用包括抛光、打磨、去毛刺、研磨装配,也可以用于示教和碰撞检测。

当前可用的型号:

  • HEX-E/高精度
  • HEX-H/低形变率
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • 无需压缩空气,可节省维护成本,并在短短5个月内快速收回成本。
  • 精确的无痕夹持器技术可提高取放任务的生产率。
  • 创新的壁虎技术能够抓取扁平、多孔的物体,如PCB,从而扩展自动化能力

壁虎夹持技术最初开发于NASA实验室,用于收集报废的卫星和其他太空垃圾,以及国际空间站中的其他应用。从这些尖端应用开始,Gecko Gripper逐渐服务于更多的地面用途 – 小心地拣取表面光滑的物品,或表面有孔的物品,而这些物品是传统的真空夹持器无法胜任的。 

Gecko Gripper使用数百万条细小纤维茎,利用所产生的强大的范德华力粘附于表面 —这与壁虎攀爬的原理相同。受自然启发的 Gecko 使附着和提升任何类型平坦而光滑的表面成为可能,无需压缩空气或任何外部电源,只是利用适用于分拣和取放应用的简单抓取技术。由于 Gecko 不使用压缩空气或任何其他外部电源便可进行提升,因此能为您提供更高效、更具成本效益的解决方案。

RG2-FT

RG2-FT夹持器

  • 精确传感有效提高生产质量,在精密取放过程中,缺陷率降低60%
  • 传感程序编程简单,机器人如同操作员的第三只手臂,可以像人类一样,轻松实现工件交接。
  • 能够自动执行以前不可能完成的插入任务,将运营成本降低40%

RG2-FT是一款先进的夹持器,其感测能力和智能程度更胜一筹,能够完美控制机器人(在UR上)和自身,可根据操作员的意愿完成各种任务,即使无法预先编程准确的参数,亦可在完成任务时游刃有余。这可以实现与人类操作员的真正合作,像同事一样为操作员提供支持。

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6夹持器

  • 灵活型夹持器可用于各种零件尺寸和形状
  • 即插即用设计将部署时间从一天缩短为一小时
  • 使用开箱即用的夹持器轻松部署,编程时间可减少70% 

RG6夹持器是一种灵活的协作式夹持器,现在内置有OnRobot Quick Changer。有了新托架之后,更容易改变夹持器的方位,但仍然具有与以前相同的动作和位置范围。电缆穿过Quick Changer进行支撑,因此,侧面没有电缆,故而无需在更换工具时连接和断开电缆。其可以与我们的Dual Quick Changer和任何其他夹持器无缝配合,帮助您最大限度地利用机器人。

夹持器易于使用,并与各种协作式和轻型工业机器人兼容。 

RG6的行程为160mm,可以抓取各种各样的物品。RG6的电机功率更强大,因此,比以往任何时候都更加强劲。这款灵活的全方位夹持器可帮助您扩大自动化应用范围,从机床管理取放组装包装以及码垛,均可胜任

VG10

VG10电动真空夹持器

  • 开箱即用的部署—插入机械臂,并配置夹持器适应产品—快速投产和高投资回报率。
  • 无需外部气源,可降低维护成本和加快部署
  • 双夹持功能可缩短循环时间

VG10 无需压缩机或气源,故而结构紧凑,易于移动,可为您的生产线提供灵活性。

VG10 真空夹持器具有灵活手臂和可调节真空,使 VG10 能够处理许多不同尺寸的各种物体。

这是一款双夹持器,您可控制真空夹持器的左侧和右侧,两侧彼此独立,不受干扰,进一步提高生产线的工作效率。

与您选择的机器人无缝集成。

夹持器配备有双重夹持功能、工具转换装置以及各种典型的真空吸盘。此外,市场上还有各种各样的第三方真空吸盘,适合各种应用。

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • 轻松、快速地更换工具,所需时间不足5秒
  • 快速重新部署,无需拧紧,工作时间更长
  • 集成在所有OnRobot产品中

Quick Changer可轻松且快速更换工具产品。它采用全协作式设计,无锐利边缘,令人机交互变得简单、安全。

Quick Changer可以处理 20kg有效载荷,内置高度和重量均较低。

获专利的、可靠且易于使用的锁定机制,额外的安全锁定结构和锁紧弹簧,使Quick Changer成为独特的产品,是所有协作式机器人应用的理想之选。凭借Quick Changer,您将拥有最简单、最快速的工具转换装置,其中包含您需要的所有内容。

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • 灵活的电动真空夹持器,可无限定制,满足您所有的应用需求
  • 小巧的轻型夹持器高度适合狭小的空间,并有足够的重量,可以轻松处理15kg的物体  
  • 无需外部气源,可降低维护成本,并加快部署

VGC10电动紧凑型真空夹持器具有无限的定制可能性。其还配置有可更换的吸盘选项,几乎可以满足任何应用需求。VGC10比VG10体积更小,能够适应狭小紧促的环境,充分扩展自动化的可能性。VGC10的重量只有VG10的二分之一,但有效载荷相同,因此,即使机械臂更小,也能举升尺寸较小、形状各异和较重的物体。VGC10的特色是,具有两个独立控制的空气通道,可用作双夹持器,在同一动作中完成拣取和释放,继而进一步提高效率和缩短周期时间。由于无需压缩机或空气供应,所以,这款结构紧凑的电动夹持器易于移动,通过简单的编程,即可快速、轻松地重新部署,从而提高生产灵活性。

与您选择的机器人无缝集成。
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

如何通过协作式应用发展您的业务
随着更智能、适应性更强的工具的出现,机器人现在以更高的速度、强度、安全性和精度运行,能够完成广泛的任务,同时最大限度地提高投资回报率。通过下载我们的免费电子书,了解更多有关如何以更低成本实现更快生产的信息。
获取免费电子书