OnRobot

Casos estudio

Descubra cómo los fabricantes están recurriendo a la automatización robótica colaborativa e integrando aplicaciones colaborativas en su producción.

Apilado/desapilado con el sensor de fuerza/par de OnRobot}

Apilado/desapilado con el sensor de fuerza/par de OnRobot

En este vídeo se muestra la forma de apilar y desapilar objetos con toda precisión gracias a la aplicación de apilado/desapilado de OnRobot. Esta solución también funciona con materiales blandos, incluso con fuerzas inferiores a los 10 N.
Leer caso de estudio
Aplicación de agarre inteligente RG2-FT en Automatica 2018}

Aplicación de agarre inteligente RG2-FT en Automatica 2018

La pinza Gecko utiliza el mismo sistema adhesivo de agarre que las patas de un geco, con sus millones de finas fibras que se adhieren a la superficie de la pieza de trabajo y generan fuertes fuerzas de van der Waals.
Leer caso de estudio
Aplicación de apilado/desapilado con RG2 y HEX en Automatica 2018}

Aplicación de apilado/desapilado con RG2 y HEX en Automatica 2018

Recoja y coloque virutas de diferentes tamaños con la pinza RG2 de OnRobot combinada con el sensor HEX de fuerza/par.
Leer caso de estudio
Aplicación de desbarbado con HEX en Automatica 2018}

Aplicación de desbarbado con HEX en Automatica 2018

Añadir un sensor de fuerza/par a su robot hace que sea muy fácil enseñarle a seguir un recorrido, por complejo que sea. Y el sensor HEX de OnRobot también es perfecto con el acabado de superficies.
Leer caso de estudio
Aplicación de grabación del recorrido de OnRobot}

Aplicación de grabación del recorrido de OnRobot

En este vídeo se muestra cómo se puede grabar una ruta en cuestión de minutos con la ayuda del sensor de fuerza/par de OnRobot. El uso de la función de grabación de recorrido de la barra de herramientas de la guía manual permite grabar fácilmente cualquier trayectoria, por compleja que sea. Esta solución es muy útil en la automatización industrial.
Leer caso de estudio
Aplicación de inserción con la RG2-FT en acción en Automatica 2018}

Aplicación de inserción con la RG2-FT en acción en Automatica 2018

La RG2-FT de OnRobot es una nueva versión de la serie RG con sensores de fuerza/par y un sensor de proximidad integrados en las puntas que permiten detectar de forma precisa la posición de los objetos. Este modelo de pinza resulta particularmente adecuado para su uso en el montaje de precisión, y es compatible con los robots de peso ligero de Universal Robots y KUKA.|
Leer caso de estudio
Aplicación de inserción de cajas de OnRobot}

Aplicación de inserción de cajas de OnRobot

En este vídeo se muestra el proceso de inserción de una batería en un teléfono con la ayuda de la aplicación de inserción de cajas de OnRobot y el sensor de fuerza/par de OnRobot. Gracias a esta solución, los procesos de inserción más precisos se pueden automatizar con contrafuerzas pequeñas, incluso inferiores a los 10 N.
Leer caso de estudio
Aplicación de inserción de clavijas de OnRobot}

Aplicación de inserción de clavijas de OnRobot

En este vídeo se muestra el proceso de inserción de una clavija en un orificio estrecho con la ayuda de la aplicación de inserción de clavijas de OnRobot y el sensor de fuerza/par de OnRobot. Se trata de una solución sólida y rápida para realizar ajustes de precisión con una tolerancia de hasta H7.
Leer caso de estudio
Aplicación de inserción de RAM con RG2 y HEX en Automatica 2018}

Aplicación de inserción de RAM con RG2 y HEX en Automatica 2018

Montaje de componentes electrónicos con nuestra aplicación colaborativa. Inserción de la RAM con la pinza RG2 y el sensor de fuerza/par de OnRobot.
Leer caso de estudio
Aplicación de la pinza Gecko en Automatica 2018}

Aplicación de la pinza Gecko en Automatica 2018

La pinza Gecko utiliza el mismo sistema adhesivo de agarre que las patas de un geco, con sus millones de finas fibras que se adhieren a la superficie de la pieza de trabajo y generan fuertes fuerzas de van der Waals.
Leer caso de estudio
Aplicación de movimiento de OnRobot: Cómo mover un robot con una fuerza limitada}

Aplicación de movimiento de OnRobot: Cómo mover un robot con una fuerza limitada

En este vídeo se muestra la forma de mover y detener el robot de UR evitando que choque con otros elementos. Los robots de UR cuentan con una función de parada de seguridad incorporada que detiene el robot al detectar una fuerza superior a 10 N. El sensor de fuerza/par de OnRobot se combina con la aplicación de movimiento de OnRobot para afinar la sensibilidad de esta función de parada, logrando que incluso se puedan percibir contrafuerzas inferiores a los 10 N. Esta solución es muy útil en la automatización industrial.
Leer caso de estudio
Aplicación de paletizado de OnRobot}

Aplicación de paletizado de OnRobot

En este vídeo se puede ver cómo se mejoran los procesos de paletizado al aplicar una solución de paletizado de OnRobot. Con la ayuda del comando de paletizado de UR y la función de búsqueda de OnRobot se pueden realizar correcciones durante el proceso de paletizado.
Leer caso de estudio
Aplicación de pick & place con la RG6 de OnRobot en Automatica 2018}

Aplicación de pick & place con la RG6 de OnRobot en Automatica 2018

Descubra la aplicación de pick & place que presentamos en Automatica 2018
Leer caso de estudio
Aplicación de pulido con HEX en Automatica 2018}

Aplicación de pulido con HEX en Automatica 2018

Nuestro sensor HEX es muy fácil de programar para que se encargue de las tareas de pulido más precisas.
Leer caso de estudio
Aplicaciones colaborativas de OnRobot}

Aplicaciones colaborativas de OnRobot

Durante la feria Automatica 2018, OnRobot presentó una extensa gama de aplicaciones colaborativas para sus efectores finales.
Leer caso de estudio
Desbarbado de piezas metálicas con el sensor de fuerza/par de OnRobot}

Desbarbado de piezas metálicas con el sensor de fuerza/par de OnRobot

En este vídeo se muestra cómo desbarbar fácil y suavemente los bordes levantados de las piezas metálicas. En las tareas de pulido y desbarbado es muy importante mantener una fuerza predefinida constante durante todo el proceso, y esto se logra fácilmente con nuestras funciones avanzadas de control de fuerza/par.
Leer caso de estudio
Detección de presencia con el sensor HEX F/T}

Detección de presencia con el sensor HEX F/T

En este vídeo se muestra el método de detección de presencia de un objeto concreto con la ayuda de la solución de detección de presencia y el sensor HEX F/T de OnRobot. Esta solución también permite encontrar el objeto, aunque esté en movimiento. La solución de detección de presencia de OnRobot le será de gran ayuda en la automatización industrial.
Leer caso de estudio
Fijación y rotación de OnRobot: cómo poner una bombilla}

Fijación y rotación de OnRobot: cómo poner una bombilla

En este vídeo se muestra el funcionamiento de la aplicación de fijación y rotación de OnRobot con montajes en bayoneta en los que se emplea la rotación para fijar dos piezas. Veremos cómo se inserta una bombilla en un casquillo GU10.
Leer caso de estudio
Guía manual con el sensor de fuerza/par de OnRobot}

Guía manual con el sensor de fuerza/par de OnRobot

En este vídeo se muestra la facilidad y suavidad con que la barra de guía manual y el sensor HEX F/T de OnRobot ayudan al robot de UR a desplazarse. Esta solución es muy útil en la automatización industrial.
Leer caso de estudio
Pulido de la carrocería metálica de un automóvil con nuestro sensor de fuerza/par}

Pulido de la carrocería metálica de un automóvil con nuestro sensor de fuerza/par

En este vídeo se muestra lo fácil que puede resultar desbarbar los bordes levantados de las piezas metálicas. En las tareas de pulido y desbarbado es muy importante mantener una fuerza predefinida constante durante todo el proceso, y esto se logra fácilmente con nuestras funciones avanzadas de control de fuerza/par.
Leer caso de estudio
Pulido de OnRobot: Eliminación de las líneas de separación de una pieza de plástico}

Pulido de OnRobot: Eliminación de las líneas de separación de una pieza de plástico

En este vídeo se muestra el proceso de pulido de una pieza de plástico y lo fácil que resulta gracias al sensor de fuerza/par y la solución de pulido de plástico de OnRobot. En este ejemplo se muestra el proceso de eliminación, de forma rápida y sencilla, de las líneas de separación en objetos de plástico.
Leer caso de estudio
Partner OnRobot UR+: robots colaborativos}

Partner OnRobot UR+: robots colaborativos

OnRobot ha desarrollado la pinza colaborativa más versátil, fácil de utilizar y segura del mercado. La RG2 está certificada por Universal Robots bajo el ecosistema UR+.

El vídeo presenta OnRobot y demuestra la singularidad de nuestras pinzas colaborativas. La RG2 se muestra como un magnífico ejemplo del concepto imaginado por la plataforma UR+, ya que las pinzas se integran a la perfección en todos los brazos de Universal Robots.
Leer caso de estudio

Elige tu idioma

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Español