OnRobot

D:PLOY – Il prossimo grande salto nel settore dell'automazione

D:PLOY è la prima piattaforma automatizzata del settore per la creazione, l'esecuzione, il monitoraggio e la re-distribuzione di applicazioni collaborative. Automatizza il processo di messa in funzione di un'applicazione.

Perché D:PLOY?

D:PLOY semplifica l'automazione per offrire un punto di ingresso flessibile, facile e conveniente nell'automazione robotica. D:PLOY consente di risparmiare fino al 90% sui tempi di implementazione e re-distribuzione rispetto alle soluzioni convenzionali finora disponibili, permettendoti di cogliere finalmente i vantaggi dell'automazione. D:PLOY aiuta a ridurre i costi complessivi dell'automazione, riducendo i tempi di implementazione e di re-distribuzione, in modo da ottenere un'implementazione più rapida e a basso costo, ottenendo al contempo il controllo sulle modifiche in corso all'automazione nella produzione.
Automatizzare più velocemente, più facilmente e senza rischi
Fino al 90% di risparmio sui tempi di distribuzione per un ROI più rapido
Risoluzione dei problemi di carenza di manodopera
Migliora la produttività e resta al passo con la concorrenza
Libera gli operatori da compiti indesiderati
Assumi il controllo del tuo percorso di automazione
Bila A/S
Kent Ruseng Thomassen
R&D Managerat Bila A/S
tested out D:PLOY Palletizing
Bila A/S For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

Per iniziare a lavorare con D:PLOY bastano pochi semplici passaggi

Passo 1
Configurazione della cella
D:PLOY rileva automaticamente la maggior parte dell'hardware installato. Non è più necessario dedicare molto tempo alla configurazione del robot, all'installazione o alla programmazione dell'interfaccia per il controllo degli utensili e degli altri componenti della cella.
Passo 2
Spazio di lavoro
Utilizza l'interfaccia grafica intuitiva per impostare gli ostacoli dell'area di lavoro e i confini delle celle. D: PLOY genera automaticamente un percorso senza collisioni in base agli ostacoli definiti.
Passo 3
Impostazione dell'applicazione
Inserisci gli attributi del pezzo, la posizione del prelievo e altri input dell'applicazione attraverso un semplice flusso passo-passo. D:PLOY genera e ottimizza automaticamente tutta la logica di programma, gli scambi di segnali, la gestione degli eventi e la pianificazione dei percorsi per l'intera applicazione.
Passo 4
Messa in funzione e monitoraggio
Esegui la tua applicazione con un semplice clic. Con una configurazione minima, è possibile ottenere informazioni di monitoraggio sugli indicatori di prestazione in tempo reale per migliorare la produttività e ridurre al minimo i tempi di inattività.
Passo 5
Reimpiego
È possibile apportare rapidamente le modifiche e reimpiegare l'applicazione quando cambiano i requisiti di produzione, ad esempio per l'introduzione di un nuovo pezzo o per soddisfare nuove esigenze di imballaggio o pallettizzazione.

Ottimizza la flessibilità e la produttività della pallettizzazione

Distribuzione fino al 90% più veloce
Implementazione facile e veloce
Zero programmazione

Accelera il successo della tua applicazione

La piattaforma D:PLOY combina hardware e software per offrire soluzioni che rispondono a diverse applicazioni robotiche. Oggi D:PLOY supporta le seguenti applicazioni e ne seguiranno altre.

Trasferimento
Configurazione, esecuzione e riallocazione rapida di qualsiasi applicazione pick-and-place con D:PLOY Transferring
Vedi soluzione
Supervisione dei macchinari CNC
Elimina la complessità della lavorazione robotizzata delle macchine CNC con D:PLOY CNC
Vedi soluzione
Imballaggio
Con D:PLOY Packaging il confezionamento è facile e veloce, senza bisogno di complesse programmazioni robotiche
Vedi soluzione
Pallettizzazione
Configura e adatta in modo rapido e semplice la tua applicazione di pallettizzazione con D:PLOY Palletizing
Vedi soluzione

Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Vuoi iniziare o hai altre domande su D:PLOY?

I nostri esperti di automazione sono pronti ad aiutarti in ogni fase!

Premi vinti

RBR50 Robotics Innovation Award
RBR50 Robotics Innovation Award
DIRA Technology Prize
DIRA Technology Prize
Go Global Awards
Go Global Awards

Come far crescere il tuo business con applicazioni collaborative

Con il sorgere di strumenti più intelligenti e adattivi, i robot possono ora funzionare con maggiore velocità, forza, sicurezza e precisione, svolgendo un'ampia gamma di compiti, massimizzando al contempo il ROI. Per saperne di più su come è possibile ottenere una produzione più rapida a costi minori, scarica il nostro eBook gratuito.
Ricevi l'ebook gratuito

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano