Guarda tutti gli accessori disponibili da OnRobot per ottimizzare la tua applicazione robotizzata collaborativa.
Set di dita 2fgp20 per scatole klt
Il set di dita 2FGP20 per scatole KLT migliora la capacità della pinza di manipolare scatole KLT e altri contenitori aperti in plastica. Le dita assicurano una presa affidabile in quanto sono regolabili per adattarsi al bordo superiore della maggior parte delle varianti di scatole, per agevolare il sollevamento e la movimentazione della scatola.
Il set viene fornito con due dita che possono essere facilmente montate sulla pinza 2FP20 e le chiusure di supporto delle dita possono essere regolate in base al tipo di scatola.
Permette all'utente di fissare gli strumenti alla flangia del robot con un angolo di 90 gradi. Questo migliora la capacità dello strumento di inserirsi in spazi ristretti e riduce il rischio che il braccio robotico entri in singolarità.
I Bit Extender sono supporti lunghi per punte che offrono una distanza extra quando è necessario avvitare in spazi ristretti. Sono disponibili in 4 tipologie che possono essere acquistati separatamente come accessori di OnRobot Screwdriver: Bit extender di Tipo A da 50 mm, Bit extender di Tipo B da 50 mm, Bit extender di Tipo A da 100 mm e Bit extender di Tipo B da 100 mm.
In alcuni casi, il OnRobot Eyes Lighting Kit può essere aggiunto all'installazione per ottenere risultati più precisi di rilevamento e ispezione con OnRobot Eyes.
Il supporto ad alta capacità di carico per il VGP20 è progettato specificamente per gestire scatole con una bassa qualità del cartone. Il supporto amplia l'area di vuoto, ottimizza la posizione delle ventose e riduce al minimo il rischio di caduta delle scatole, consentendo un aumento del carico di prodotti. Se necessario, è possibile collegare un vuoto esterno a ciascuna delle zone per aumentare il flusso di vuoto.
Migliora la capacità della pinza 3FG15 di gestire carichi utili più consistenti, in particolare per pezzi scivolosi o bagnati. Questa capacità si rivela particolarmente vantaggiosa negli scenari di manutenzione delle macchine CNC, dove i pezzi sono spesso esposti a oli o fluidi da taglio. La superficie strutturata del polpastrello zigrinato aumenta l'attrito sul pezzo, grazie alla sua struttura grossolana.
La Pallet station è una guida meccanica per pallet in un'applicazione pallet. È disponibile un segnale digitale
"Pallet presente" il cui stato è indicato da un'apposita spia.
La Pallet station è normalmente integrata nel Lift100 e nel software
dell'applicazione per la pallettizzazione con una o due Pallet stationi.
La flessibilità della Pallet station le consente di poter essere meccanicamente assemblata in base alla configurazione a destra o a sinistra, secondo l'applicazione corrente.
Il design robusto è in grado di sopportare gli urti dei carrelli elevatori o dei camion.
Migliora la capacità della pinza RG di prelevare e posizionare oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Migliora la capacità della pinza RG di prelevare e posizionare oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti cilindrici rendendola più adatta alla forma. La punta delle dita afferra oggetti cilindrici con quattro punti invece di due soli. Questo migliora la stabilità dell'oggetto prelevato e aumenta il peso che la pinza è in grado di prelevare, grazie all'adattamento della forma.
Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti cilindrici rendendola più adatta alla forma. La punta delle dita afferra oggetti cilindrici con quattro punti invece di due soli. Questo migliora la stabilità dell'oggetto prelevato e aumenta il peso che la pinza è in grado di prelevare, grazie all'adattamento della forma.
Il Grit Changer di sabbiatura veloce e automatizzato riduce il tempo di inattività e la manodopera. Permette la commutazione automatica tra diversi dischi abrasivi senza bisogno dell'intervento dell'operatore.
Il supporto di rinforzo aumenta la robustezza del gripper. Inoltre, incrementa la capacità di coppia di ulteriori 120 Nm, completando la coppia totale consentita insieme alla coppia QC. Il peso del supporto è di 0,3 kg (0,66 lb).
Migliora la flessibilità, l'affidabilità e il tempo di operatività delle applicazioni di presa a vuoto mantenendo le prestazioni di presa anche quando alcune ventose non sono a contatto con il prodotto o perdono la tenuta.
Migliora la capacità della 3FG15 di gestire sia oggetti rotondi che oggetti con caratteristiche simili a un collare. Aumenta le capacità di carico, grazie all'adattamento della forma.