OnRobot

Elektrische Greifer für Industrieroboter? Warum das kein Widerspruch mehr ist

Von James Taylor, CCO, OnRobot

Die industrielle Automatisierung löst sich von alten Denkmustern. Wir erleben einen deutlichen Wandel hin zu einem anwendungsorientierten Denken. Elektrische Greifer werden nicht mehr aufgrund einer theoretischen Zuordnung zu bestimmten Robotertypen ausgewählt, sondern weil sie die Flexibilität, Intelligenz und Effizienz bieten, die Anwendungen über alle Robotertypen hinweg erfordern.

Seit vielen Jahren werden elektrische Greifer eng mit kollaborativen Robotern in Verbindung gebracht. Oft werden sie als „Cobot-Zubehör“ bezeichnet, während für traditionelle Industrieroboter eine ganz andere Klasse von End-of-Arm-Tooling (EOAT) vorausgesetzt wird.

Doch diese Unterscheidung beginnt zu bröckeln – in dem gleichen Maße, in dem auch die Grenzen zwischen Cobots und Industrierobotern verschwimmen.

Es handelt sich um eine bedeutende Entwicklung, die sich in den neuesten ISO-Sicherheitsnormen für Roboter widerspiegelt, in denen die Begriffe „kollaborativer Roboter” und „Cobot” abgeschafft und durch den Begriff „kollaborative Anwendungen” ersetzt wurden.

Dies zeigt sich in den Fabrikhallen, wo sich niemand mehr fragt: „Welcher Greifer eignet sich am besten für diesen Robotertyp?” Stattdessen beginnen sie auf Anwendungsebene. Und zunehmend entscheiden sich die Anwender für elektrische Greifer, da diese unabhängig vom Robotertyp einen Mehrwert für die Anwendung bieten. Dies ist eine positive Entwicklung, denn wie die ISO-Normen erkennen lassen, ist die Anwendung das Wichtigste.

Warum Anwender von Industrierobotern auf elektrische Greifer umsteigen

Historisch betrachtet wurden elektrische Greifer aufgrund ihrer begrenzten Traglast in eine Schublade gesteckt. Frühe Konstruktionen waren für die Handhabung kleinerer, leichterer Teile ausgelegt, was natürlich mit Robotern mit geringerer Traglast einherging. Diese Annahme gilt nicht mehr.

Heute sind elektrische Greifer in deutlich höheren Traglastklassen erhältlich, darunter auch Modelle mit 25 kg (55,11 lbs). Darüber hinaus lassen sie sich problemlos in Doppelgreifer-Konfigurationen einsetzen, die für die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Anwendungen wie CNC-Maschinenbeschickung und Materialhandhabung ausgelegt sind.

Gleichzeitig stellen Anwender fest, dass die Eignung elektrischer Greifer nicht nur von ihrer Traglast abhängt. Dank ihrer integrierten Flexibilität kann ein einzelner elektrischer Greifer oft eine größere Bandbreite an Teilegrößen ohne mechanische Umrüstungen handhaben. Dies vereinfacht sowohl für Integratoren als auch für Endanwender das Systemdesign und senkt die Gesamtkosten der Lösung.

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass viele elektrische Greifer über eine integrierte Intelligenz verfügen, die Anpassungsfähigkeit und softwaregesteuerte Leistungsoptimierungen unterstützt. Elektrische Greifer können häufig Datenfeedback, Positionssteuerung und andere Betriebsdaten liefern, die zur Optimierung der Leistung Ihrer Automatisierung genutzt werden können.

Veraltete Denkweisen ablegen

Die Automatisierungsbranche wurde lange Zeit von starren Kategorien geprägt. Auch wenn diese Bezeichnungen durchaus hilfreich sein können, fördern sie eine Art Tunnelblick, wenn Entscheidungen über Werkzeuge auf der Grundlage des Robotertyps getroffen werden und nicht auf der Grundlage der Anwendungsanforderungen wie Nutzlast, Flexibilität, Platzbedarf, Energieverbrauch und Integrationskomplexität.

Elektrische Greifer stellen diese Denkweise infrage. Sie gehören nicht per se in eine bestimmte Roboterkategorie. Entscheidend ist vielmehr, ob sie für die Anforderungen der jeweiligen Anwendung geeignet sind und dort Vorteile bieten. Die Antwort lautet zunehmend „Ja“, auch in traditionellen Industrieumgebungen mit erhöhten Anforderungen an Nutzlast, Zykluszeit und Hub.

Elektrische Möglichkeiten

Energieeffizienz ist ein weiterer wesentlicher Vorteil elektrischer Greifer. Sie verbrauchen weit weniger Strom als herkömmliche pneumatische Systeme, was zu echten Kosteneinsparungen führen kann. In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend auf den Energieverbrauch achten und sensibel auf Energie- und Umweltkosten reagieren, ist der geringere Stromverbrauch elektrischer Greifer von großer Bedeutung.

Dennoch werden die vielen Vorteile elektrischer Greifer in vielen industriellen Roboteranwendungen nach wie vor nicht ausreichend genutzt. Dies ist zum Teil auf die alten Roboterkategorien zurückzuführen, die das Denken der Menschen darüber, welcher Greifertyp zu welchem Robotertyp „passt”, weiterhin prägen. Zum Teil ist es auch kulturelle Trägheit. Pneumatik ist vertraut, bewährt und tief in älteren Konstruktionen verankert.

Mit den Füßen abstimmen

Bei OnRobot sind wir in einer idealen Position, um zu beobachten, wie sich die Dinge in der Produktion entwickeln. In den vergangenen 6–12 Monaten gibt es klare Anzeichen dafür, dass Industriekunden elektrische Greifer neu bewerten. Die Bestellungen für elektrische Greifer, die gezielt für industrielle Roboterzellen bestimmt sind, nehmen zu, insbesondere in Bearbeitungsumgebungen. Elektrische Greifer werden aufgrund ihrer Flexibilität, ihres kompakten Platzbedarfs, ihrer integrierten Intelligenz und ihres geringen Stromverbrauchs ausgewählt.

In einer Vielzahl von Anwendungen – von der CNC-Maschinenbeschickung bis hin zur Handhabung und Verpackung von Produkten mit einem Gewicht von 20 kg und mehr – hat sich die Technologie der elektrischen Greifer weiterentwickelt.

Unsere Kunden sagen uns, dass traditionelle Sichtweisen nicht mehr gelten. Es hat sich herausgestellt, dass elektrische Greifer in Industrierobotern, in kollaborativen Anwendungen und in industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Sie können anspruchsvolle Nutzlasten handhaben. Ihre Hubkraft kann mit der vieler herkömmlicher pneumatischer Greifer mithalten und diese sogar übertreffen.

Integratoren, die hauptsächlich mit Industrierobotern arbeiten, haben festgestellt, dass die Verwendung eines einzigen flexiblen elektrischen Greifers das Zellendesign vereinfachen und den Bedarf an mehreren Werkzeugvarianten reduzieren kann.

Google-Suchanfragen nach „elektrischen Greifern” haben in den letzten 6 bis 12 Monaten stetig zugenommen, was das wachsende Interesse an elektrischen Greifern für Industrieroboter in verschiedenen Anwendungsbereichen und mit unterschiedlichen Nutzlastanforderungen widerspiegelt

Image from Google Trends

Ein anwendungsorientierter Ansatz

Letztendlich spiegelt die Diskussion um elektrische Greifer für Industrieroboter einen umfassenderen Wandel im Denken über Automatisierung wider. Es ist kein komplexer, aber ein tiefgreifender Perspektivwechsel: Statt zu fragen, ob eine Komponente besser für Cobots oder für Industrieroboter geeignet ist, wird gefragt, ob der Greifer für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist.

Die elektrischen Greifer von OnRobot wurden seit vielen Jahren mit Blick auf diese Universalität für alle führenden Industrierobotertypen und -marken entwickelt. Was sich jetzt ändert, ist nicht dieser Aspekt der Technologie, sondern die Bereitschaft des Marktes, alte Annahmen zu überdenken. Für Anwender von Industrierobotern ergeben sich dadurch Möglichkeiten, die Leistung, Effizienz und Flexibilität mithilfe von leicht verfügbaren Werkzeugen zu verbessern.

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch