OnRobot

Reduzca el tiempo de acabado, el consumo de energía y la variabilidad con la automatización del lijado

El Grit Changer de la OnRobot Sander mejora el rendimiento cambiando los discos de lijado de forma automática sin necesidad de intervención manual por parte del operario. El Grit Changer es un accesorio sencillo y asequible, totalmente integrado en el software de la OnRobot Sander.

80 %. Esa es el espectacular ahorro en el tiempo de lijado que consiguió EsVata Shutters al incorporar el lijado robótico en una tarea manual intensiva: el acabado de contraventanas de madera.  

«Si habla con cualquier profesional de la carpintería, el 90 % o más estaría de acuerdo en que lijar es una de las tareas menos divertidas», afirma Paul Hsieh, fundador de EsVata Shutters. «Que sea un robot el que lo haga es realmente increíble». 

Los trabajadores de EsVata solían manejar lijadoras orbitales, lo que daba lugar a resultados inconsistentes. Gracias a la introducción de la OnRobot Sander, EsVata Shutters ha logrado no solo una reducción del tiempo, sino también mejoras significativas en la calidad:  

«Hemos reducido el tiempo de lijado sin sacrificar la calidad. De hecho, nuestra calidad ha mejorado entre un 20 y un 30 %», afirma Hsieh. 

La experiencia de EsVata Shutters no es un caso aislado. Muchas empresas han logrado resultados similares al automatizar aplicaciones de lijado, pulido y abrillantado. Sin embargo, estas tareas plantean retos específicos, y no toda la tecnología de lijado puede satisfacer los requisitos del usuario final ni sus expectativas en cuanto a facilidad de uso.  

El acabado depende de la geometría, las condiciones de contacto y la fuerza aplicada. Un control inconsistente de la trayectoria puede hacer que una sencilla tarea de lijado se convierta rápidamente en piezas desechadas o en la necesidad de volver a repetirla.  

El lijado es más difícil de automatizar de lo que parece

El lijado no consiste solo en mover discos abrasivos sobre una superficie. El lijado depende del ajuste continuo de la fuerza, el ángulo de contacto y la variación de la superficie.  

En superficies planas complejas, curvas o esféricas, las condiciones de contacto cambian con cada movimiento. La trayectoria articular programada por sí sola no puede garantizar un contacto uniforme. Sin un control activo de la fuerza, las pequeñas tolerancias de las piezas producen resultados impredecibles.  

Los operarios pueden percibir si la presión es excesiva o insuficiente, ajustando el ángulo y la fuerza en tiempo real según sea necesario. Trasladar esa adaptabilidad a la automatización requiere herramientas capaces de detectar y responder, no solo de seguir una trayectoria predefinida. 

Muchos proyectos de automatización de lijado fracasan porque, al carecer de sensores de fuerza o depender de utillajes rígidos, los sistemas generan acabados desiguales que obligan a retocar las piezas de forma manual.  

Control de fuerza y capacidad de repetición para un acabado fiable
La calidad constante de la superficie depende de la consistencia en la fuerza aplicada y la precisión en el control de par. En el lijado automatizado, las siguientes capacidades son clave: 

EsVata Shutters apostó por estas capacidades de la OnRobot Sander, sustituyendo con éxito la variabilidad del factor humano por un control consistente de la fuerza y la trayectoria, lo que a su vez permitió obtener una calidad previsible del acabado.  

Simplificar la puesta en marcha con OnRobot Sander 

Uno de los principales obstáculos para la automatización del lijado ha sido la complejidad de las herramientas y la integración de los sistemas. Las herramientas que requieren sistemas externos de control de fuerza, infraestructura neumática o conjuntos de sensores personalizados prolongan los tiempos de puesta en marcha y aumentan los costes.  

OnRobot Sander está diseñada para abordar estos retos directamente: 

Entre las funciones adicionales que permiten su rápida puesta en marcha se incluyen la generación automática de trayectorias, basada en el guiado manual, puntos de paso o la geometría de la pieza escaneada. Un factor importante para que EsVata eligiera OnRobot Sander fue su velocidad de rotación ajustable, que oscila de 1000 a 10 000 RPM. «La función adicional de control de las RPM es muy precisa», afirma Hsieh. «Si a esto le añadimos el método orbital de 3/16 para el lijado fino, obtenemos un factor crucial para garantizar que los productos queden lijados de manera uniforme».  

La integración de la OnRobot Sander en el brazo del robot se realiza mediante una configuración rápida y sencilla, gracias a un mecanismo de bloqueo de herramientas patentado que permite a los operarios acoplar o cambiar herramientas en cuestión de segundos. 

Eliminar los costes del aire comprimido

El aire comprimido es un recurso habitual en las herramientas industriales, pero también es uno de los menos eficientes. Según el Departamento de Energía de EE. UU., los sistemas de aire comprimido en instalaciones industriales típicas funcionan con eficiencias inferiores al 50 % y pueden representar hasta el 30 % del consumo total de electricidad. Las fugas, las caídas de presión y la necesidad de secadores y reguladores no hacen sino empeorar la situación. 

En este contexto, las herramientas eléctricas ofrecen verdaderas ventajas. Los estudios muestran que las herramientas eléctricas reducen los costes operativos en hasta un 90 % al eliminar la necesidad de aire comprimido. En EE. UU., por ejemplo, los fabricantes pueden ahorrar más de 1600 $ al año en electricidad y mantenimiento en un solo turno con 240 días de funcionamiento de la OnRobot Sander frente a alternativas neumáticas; en países donde el coste de la electricidad es más elevado, como Dinamarca, el ahorro asciende a más de 3300 €. 
 
La eliminación del aire comprimido no solo reduce los costes energéticos, sino también la complejidad de la infraestructura: sin conductos de aire, sin reguladores de presión, sin secadores y sin fugas de las que preocuparse.  

USA Example
USA Example
Denmark example
Denmark example
Singapore example
Singapore example

Mejorar la productividad mediante la gestión automatizada de abrasivos 

Uno de los factores ocultos que reducen la productividad del lijado es la necesidad de cambiar los discos abrasivos durante el acabado en varias etapas. Los cambios manuales interrumpen los ciclos, requieren supervisión e introducen variabilidad en los tiempos y la técnica. 

El Grit Changer de la OnRobot Sander mejora el rendimiento cambiando los discos de lijado de forma automática sin necesidad de intervención manual por parte del operario. El Grit Changer es un accesorio sencillo y asequible, totalmente integrado en el software de la OnRobot Sander. 

Además, OnRobot Sander cuenta con una función de reintento automático que gestiona las capturas fallidas, así como funciones de supervisión de uso y nivel de abrasivos, enviando una alerta antes de que se agote el material.  

Convertir el acabado en un proceso predecible y escalable 

El caso de EsVata Shutters es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando las empresas apuestan por sistemas que combinan facilidad de uso y funciones avanzadas. La fuerza controlada, las vías claras de integración, las herramientas de bajo consumo y la gestión automática de abrasivos proporcionan a su aplicación de lijado todo lo necesario para funcionar de forma fiable.  

Con la tecnología adecuada, la automatización del lijado ofrece una calidad constante, ahorro operativo y una mayor productividad, tal como descubrió EsVata Shutters.  

¿Está listo para hablar sobre cómo OnRobot Sander puede mejorar sus procesos? Contacte con nosotros

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español