OnRobot

Riduci i tempi di finitura, il consumo energetico e la variabilità con l'automazione della levigatura

Il Grit Changer della levigatrice OnRobot Sander migliora l'efficienza consentendo la sostituzione automatica dei dischi abrasivi senza necessità di intervento manuale dell'operatore. Il Grit Changer è un accessorio semplice e conveniente, completamente integrato nel software della levigatrice OnRobot Sander.

80%. È questa l'enorme riduzione del tempo di levigatura ottenuta da EsVata Shutters quando ha introdotto la levigatura robotizzata in un'attività manuale particolarmente impegnativa: la finitura di persiane in legno per finestre.  

"Se parli con chiunque lavori nel settore della lavorazione del legno, direi che il 90% o più sarebbe d'accordo sul fatto che la levigatura è una delle attività meno piacevoli da svolgere", afferma Paul Hsieh, fondatore di EsVata Shutters. "Avere un robot che la esegue è davvero straordinario.". 

In EsVata, gli operatori utilizzavano levigatrici orbitali, ottenendo risultati incoerenti. Implementando la levigatrice OnRobot Sander, EsVata Shutters ha registrato non solo una riduzione dei tempi, ma anche significativi miglioramenti della qualità:  

“Riducendo il tempo di levigatura, non abbiamo sacrificato la qualità. La nostra qualità è aumentata di circa il 20-30%”, afferma Hsieh. 

L'esperienza di EsVata Shutters non è un caso isolato. Molte aziende hanno ottenuto risultati simili automatizzando applicazioni di levigatura, lucidatura e finitura. Tuttavia, queste operazioni presentano sfide specifiche e non tutte le tecnologie di levigatura sono in grado di soddisfare i requisiti dell'utente finale o le aspettative in termini di usabilità.  

La finitura è sensibile alla geometria, alle condizioni di contatto e alla forza. Un controllo incoerente del percorso può trasformare rapidamente una semplice operazione di levigatura in pezzi scartati o rilavorazioni.  

La levigatura è più difficile da automatizzare di quanto sembri

La levigatura non consiste semplicemente nel far scorrere dischi abrasivi su una superficie. La levigatura dipende da un adattamento continuo della forza, dell'angolo di contatto e delle variazioni della superficie.  

Su superfici complesse, piane, curve o sferiche, le condizioni di contatto cambiano a ogni movimento. La sola traiettoria articolare programmata non può garantire un contatto costante. Senza un controllo attivo della forza, piccole tolleranze del pezzo producono risultati imprevedibili.  

Gli operatori umani riescono a percepire quando il contatto è troppo leggero o troppo forte e possono regolare in tempo reale pressione e angolo di conseguenza. Trasferire questa capacità di adattamento all'automazione richiede strumenti che sappiano percepire e reagire, non soltanto seguire un percorso predefinito. 

Molti tentativi tradizionali di automazione della levigatura si bloccano perché i sistemi privi di feedback della forza o basati su attrezzaggi rigidi finiscono per produrre finiture irregolari oppure richiedono un'estesa rilavorazione manuale.  

Controllo della forza e ripetibilità per una finitura affidabile 
Una qualità superficiale costante dipende dall'applicazione ripetibile della forza e dal controllo della coppia. Nella levigatura automatizzata, le seguenti capacità sono fondamentali: 

EsVata Shutters ha fatto leva su queste capacità della levigatrice OnRobot Sander Sander OnRobot, sostituendo con successo la variabilità umana con un controllo costante della forza e del percorso, che a sua volta ha reso possibile una qualità di finitura prevedibile.  

Semplifica l'implementazione con la levigatrice OnRobot Sander

Uno dei principali ostacoli all'automazione della levigatura è sempre stata la complessità dell'utensileria e dell'integrazione del sistema. Gli strumenti che richiedono sistemi esterni di controllo della forza, infrastrutture pneumatiche o array di sensori personalizzati allungano i tempi di implementazione e aumentano i costi.  

La levigatrice OnRobot Sander è progettata per affrontare direttamente queste sfide: 

Ulteriori funzionalità per una rapida implementazione includono la generazione automatica del percorso, basata su guida manuale, waypoint o geometria del pezzo acquisita tramite scansione. Un fattore importante nella scelta della levigatrice OnRobot Sander da parte di EsVata è stata la velocità di rotazione regolabile da 1.000 a 10.000 giri/min. "La funzione aggiuntiva di controllo dei giri/min è molto precisa", afferma Hsieh. "Abbinata al metodo orbitale da 3/16 per la levigatura fine, svolge un ruolo cruciale nel garantire che i prodotti vengano levigati in modo uniforme."  

L'integrazione della levigatrice OnRobot Sander con il braccio robotico avviene tramite una configurazione semplice e rapida, con un meccanismo brevettato di bloccaggio utensile che consente agli operatori di collegare o sostituire gli utensili in pochi secondi. 

Elimina i costi dell'aria compressa 

L'aria compressa è una utility comune nell'utensileria industriale, ma è anche una delle meno efficienti. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, i sistemi ad aria compressa nei tipici impianti industriali operano con efficienze inferiori al 50% e possono rappresentare fino al 30% del consumo totale di elettricità. Perdite, cadute di pressione e necessità di essiccatori e regolatori peggiorano ulteriormente la situazione. 

In questo contesto, gli utensili elettrici offrono vantaggi concreti. Gli studi mostrano che gli utensili elettrici riducono i costi operativi fino al 90%, eliminando la necessità di aria compressa. Negli Stati Uniti, ad esempio, i produttori possono risparmiare oltre 1.600 dollari all'anno tra elettricità e manutenzione in un singolo turno con 240 giorni di attività usando la levigatrice OnRobot Sander rispetto alle alternative pneumatiche; in Paesi in cui il costo dell'elettricità è più elevato, come la Danimarca, il risparmio supera i 3.300 euro. 
 
L'eliminazione dell'aria compressa riduce non solo i costi energetici, ma anche la complessità dell'infrastruttura: niente linee dell'aria, niente regolazione della pressione, niente essiccatori, niente perdite da gestire.  

USA Example
USA Example
Denmark example
Denmark example
Singapore example
Singapore example

Aumenti di produttività grazie alla gestione automatizzata delle grane

Uno dei freni meno visibili alla produttività nella levigatura è la necessità di cambiare i dischi abrasivi durante le fasi multiple di finitura. I cambi manuali di grana interrompono i cicli, richiedono supervisione e introducono variabilità nei tempi e nella tecnica. 

Il Grit Changer della levigatrice OnRobot Sander migliora l'efficienza consentendo la sostituzione automatica dei dischi abrasivi senza necessità di intervento manuale dell'operatore. Il Grit Changer è un accessorio semplice e conveniente, completamente integrato nel software della levigatrice OnRobot Sander. 

Inoltre, la levigatrice OnRobot Sander offre una funzione di di ripetizione automatica del prelievo che gestisce automaticamente i prelievi non riusciti ed è dotata di funzionalità di monitoraggio della pila di dischi e del relativo utilizzo, che inviano un avviso prima che la pila si esaurisca.  

Trasforma la finitura in un processo prevedibile e scalabile

L'esempio di EsVata Shutters illustra ciò che è possibile quando le aziende implementano utensili che combinano facilità d'uso e funzionalità avanzate. Forza controllata, percorsi di integrazione chiari, utensili efficienti dal punto di vista energetico e gestione automatica delle grane forniscono alla tua applicazione di levigatura ciò di cui ha bisogno per funzionare in modo affidabile.  

Con la tecnologia giusta, l'automazione della levigatura può offrire qualità costante, risparmi operativi e aumenti di produttività, proprio come ha scoperto EsVata Shutters.  

Pronto a capire in che modo la levigatrice OnRobot Sander può aiutare le tue operazioni? Contattaci

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano