OnRobot

Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

3FG25 ansehen

Automation Within Reach (AWR) – ehemals Gosiger Automation – ersetzt sechs verschiedene pneumatische Greifer durch den 3FG25-Greifer von OnRobot als Standard-End-of-Arm-Tooling für seine Drehmaschinen-Beschickungszellen der nächsten Generation.

Dank seines großen Hubs, seiner hohen Nutzlast und der Möglichkeit, Kraft und Positionierung digital zu steuern, löst der elektrische 3-Finger-Greifer die hartnäckigste Herausforderung für High-Mix-Hersteller: die Notwendigkeit, Greifer jedes Mal manuell nachzujustieren, wenn eine neue Teilegröße in die Produktion geht. Um den Durchsatz zu maximieren, entwickelte AWR eine Dual-Tending-Konfiguration mit zwei 3FG25-Greifern, die es dem Roboter ermöglicht, in einem einzigen Zyklus ein Fertigteil aufzunehmen und ein Rohteil einzulegen. Dadurch wird die Produktionszeit verkürzt und der ROI erhöht.

Die Herausforderung: Die Einschränkungen der pneumatischen „Alles-oder-nichts“-Greifkraft

Bevor AWR auf OnRobot standardisierte, setzte das Unternehmen pneumatische Greifer für die Beschickung von Drehmaschinen in CNC-Zellen ein. Tyler This, Mechanical Product Design Engineer für Automation Within Reach, erinnert sich an die erheblichen Hürden für Kunden, die viele unterschiedliche Teilenummern in begrenzten Stückzahlen produzieren: „Pneumatische Greifer boten typischerweise einen ‚Alles-oder-nichts‘-Hub und eine entsprechende Kraftausübung, verfügten über keine Rückmeldung zur Fingerposition und erforderten komplexe, kundenspezifische Finger, um zu verhindern, dass empfindliche Teile beschädigt werden“, sagt er. 

Jedes Mal, wenn ein Hersteller auf eine andere Teilegröße umstellte, waren mechanische Anpassungen oder vollständig neue Greifer erforderlich, was die Produktion zum Stillstand brachte und die Arbeitskosten erhöhte. Die Abhängigkeit von pneumatischen Systemen führte zudem dazu, dass Kunden mit Druckluftverlusten zu kämpfen hatten.  

„Kundenbeschwerden über Umrüstzeiten und Druckverlust waren wesentliche Faktoren bei der Entscheidung für OnRobot-Greifer“, schlussfolgert der Konstruktingenieur von AWR.

Die Lösung: Ein vielseitiger, intelligenter elektrischer Greifer

Banner der Gosiger-Fallstudie auf Deutsch.Die Entscheidung von AWR fiel auf den 3FG25 Greifer aufgrund seiner hohen Traglast, seiner kompakten Bauweise und der Möglichkeit, Greifkraft und Position digital zu steuern. Im Gegensatz zu pneumatischen Alternativen ermöglicht der 3FG25 die Handhabung unterschiedlicher Teile ohne Anpassungen beim Wechsel der Teilegröße, da Hub und Greifkraft präzise für jedes einzelne Teil programmiert werden können. 

Der technische Wechsel vereinfachte außerdem das gesamte Automatisierungsökosystem. Durch den Einsatz elektrischer Greifer konnte AWR auf Peripheriegeräte wie Magnetventile und externe Druckluftleitungen verzichten. Dadurch reduzierte sich die Gesamtzahl der Komponenten in der CNC-Zelle, während Wartung und Service deutlich einfacher wurden. 

Tyler This
Mechanical Product Design Engineer für
Automation Within Reach:

„AWR hat den 3FG25-Greifer von OnRobot als Standard für die nächste Generation von Produkten zur Drehmaschinenbeschickung gewählt, und zwar aufgrund seiner geringen Größe, seines niedrigen Gewichts, seiner Nutzlast, der integrierten Kraftüberwachung/-anpassung und der Positionsrückmeldung sowie seiner Zuverlässigkeit und zahlloser weiterer Vorteile gegenüber vergleichbar ausgelegten pneumatischen Greifern.“

Auswirkungen: Präzision, Zuverlässigkeit und gesteigerter ROI 

Der Wechsel zu OnRobot hat unmittelbare betriebliche Vorteile gebracht. AWR berichtet von einer besseren Teileentnahme und weniger Markierungen an den Teilen, was die Qualität direkt verbessert. Für den Kunden ist die wichtigste Auswirkung die „fantastische Flexibilität“, die der 3FG25 bietet, sagt This: „Mit mehreren Werkzeugoptionen für den Teilekontakt, wie etwa gerändelten Oberflächen oder Gummimanschetten, sowie der Fähigkeit, unterschiedliche Durchmesser ohne mechanische Eingriffe zu handhaben, ist die Kapitalrendite (ROI) deutlich gestiegen.“

Über Automation Within Reach (AWR)

Automation Within Reach (AWR) bietet Herstellern zugängliche und effiziente Automatisierungslösungen für die CNC-Maschinenbeschickung. Stolz in Amerika hergestellt, ermöglichen die Standardlösungen, vorgefertigten Zellen und kundenspezifischen Automatisierungsintegrationen von AWR Unternehmen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Arbeitskosten zu senken und eine gleichbleibende Teilequalität zu erreichen.

Mit dem Bekenntnis zu Innovation und Kundenerfolg macht AWR Automatisierung für Hersteller zugänglich. Mehr erfahren: https://www.automationwithinreach.com/

3FG25 - Heavy-duty electric gripper

Der flexible und intelligente Greifer eignet sich für eine Vielzahl von Teilegrößen und -formen
Mit OnRobot bewältigt ein einziger intelligenter, flexibler Greifer zahlreiche Teile unterschiedlicher Größe, Form und Materialbeschaffenheit, darunter Metalle, Kunststoffe, Holz und vieles mehr. Vermeiden Sie zeitaufwändige Umrüstungen und senken Sie die Kosten mit einem einzigen Werkzeug, das sich ideal für vielfältige Anwendungen in den Bereichen Materialhandhabung, Montage und Maschinenbeschickung eignet.
3FG25 ansehen

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch