OnRobot

Gerçek Dünyada Fiziksel Yapay Zeka

Güvenilir Robot Manipülasyonu için Dört Gereklilik

Fiziksel Yapay Zeka, robotların geleneksel otomasyona kıyasla çok daha az göreve özel mühendislikle fiziksel dünyayı algılamasını, uyum sağlamasını ve harekete geçmesini mümkün kılar.

Gösterimlerden öğrenen, deneyim yoluyla performansını geliştiren, görevleri yorumlamak için görüntü ve dil modellerini kullanan ve daha az yapılandırılmış ortamlarda çalışan robotlar. Bu son derece umut verici bir olasılıktır.

Robot geliştiricileri, Fiziksel Yapay Zeka araştırmacıları ve yapay zekayı temel alan robotik ekipleri için bu yetenekler, geleneksel olarak otomatikleştirilmesi fazla değişken, maliyetli veya karmaşık olan uygulamaları mümkün kılar.

Fiziksel Yapay Zeka sistemleri simülasyondan gerçek dünya uygulamalarına geçtikçe gereksinimler de değişir. Modeller ve simülasyonlar vazgeçilmez olmaya devam eder, ancak robotlar fiziksel dünyayla nihayetinde nesnelere doğrudan temas eden kollar, tutucular, sensörler ve araçlar üzerinden etkileşime girer.

Araştırmadan uygulamaya geçmek için Fiziksel Yapay Zeka, güvenilir bir fiziksel etkileşim katmanına ihtiyaç duyar.

OnRobot on yılı aşkın süredir tam olarak bunu geliştiriyor.

“Fiziksel Yapay Zeka” robotik terminolojisinin bir parçası olmadan önce OnRobot, günümüzde bu alandaki araştırmaları tanımlayan birçok pratik zorluğu ele alıyordu: uyarlanabilirlik, algılama, geri bildirim ve gerçek dünyadaki değişkenliğe yanıt verme yeteneği. Geri bildirim özellikli elektrikli ve esnek kol sonu araçlarımız, dinamik gerçek dünya ortamlarında güvenilir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bugün dünya genelinde çok çeşitli uygulamalarda 22.000’den fazla OnRobot ürünü kuruludur.

1. Uygulama tekrarlanabilir fiziksel etkileşim gerektirir

Kontrollü bir ortamda görevi gerçekleştirmek başka, gerçek dünyadaki değişkenlik altında uygulamaya almak başka bir zorluktur.

Bir sistem farklı çalışma koşullarında nesne boyutu, şekli ve yüzeyindeki değişiklikleri güvenilir biçimde yönetemiyorsa modelin zekasının pratik değeri sınırlı kalır.

Programlanabilir kavrama parametreleri ve fiziksel geri bildirim, sistemlerin hareketleri tekrarlamasına, değişkenliği algılamasına ve etkileşimin amaçlanan sonucu verip vermediğini doğrulamasına yardımcı olur.

OnRobot’un elektrikli araçları ve sensörleri, Fiziksel Yapay Zeka ekiplerine gerçek dünya etkileşimi için güvenilir donanım sunar.

2. Daha yetenekli modeller güvenilir bir yürütme katmanı gerektirir

Temel modeller, robot öğrenimi, görüntü-dil-eylem sistemleri ve simülasyon daha yetenekli hale geldikçe yürütme katmanının önemi de artar.

Robot hareket teknolojisi, gerçek dünya manipülasyonuna kıyasla nispeten olgundur. Bunun nedeni manipülasyonun ortadan kaldırılamayan veya kusursuz biçimde modellenemeyen fiziksel değişkenlere bağlı olmasıdır.

Uç efektörün bu kadar önemli olmasının nedeni budur.

Yalnızca simülasyon
Yalnızca simülasyon
Modeller eylemler üretebilir, ancak bu eylemleri yürütmek donanımın görevidir. Modeller, bir nesnenin alınması gerektiği sonucuna varabilir.
Fiziksel unsur eklendi
Fiziksel unsur eklendi
Fiziksel bir tutucu nesneyle temas etmeli, doğru kuvveti uygulamalı, nesnenin güvenli biçimde tutulup tutulmadığını algılamalı ve bir değişiklik olduğunda tepki vermelidir.

Fiziksel Yapay Zeka hakkında daha fazla haber ister misiniz?

3. Temas açısından zengin veriler simülasyonu ve görüntü sistemlerini tamamlar

Simülasyon ekiplerin hızla eğitmesine, test etmesine ve yineleme yapmasına olanak tanır. Görüntü sistemleri robotların nesneleri tanımasına, sahneleri anlamasına ve hareket planlamasına yardımcı olur.

Güvenilir manipülasyon fiziksel geri bildirim de gerektirir. Öğrenme tabanlı sistemlerde daha eksiksiz etkileşim verileri eğitim, doğrulama ve hata analizini geliştirebilir.

Sürtünme, uyumluluk, kayma, deformasyon, atalet ve yüzey değişkenliği gibi temas dinamiklerini simülasyonda yeniden oluşturmak zordur. Simülasyonda başarılı olan bir kavrama, nesne hareket ederse, yüzey farklı tepki verirse veya parça temasa direnç gösterirse gerçek dünyada başarısız olabilir.

Bir kamera nesnenin konumunu belirleyebilir, ancak nesnenin güvenli biçimde tutulup tutulmadığını her zaman anlayamaz. Hafif kaymaları, asimetrik teması, yerleştirme sırasındaki direnci veya aşırı kuvveti de gözden kaçırabilir.

Bu sınırlamalar çok modlu geri bildirimi Fiziksel Yapay Zekanın önemli bir parçası haline getirir.

Farklı geri bildirim türleri etkileşimin farklı aşamalarını yakalar. Yakınlık algılama temas öncesinde veri sağlar. Kuvvet/tork algılama temas sırasında bilgi sağlayabilir. Kavrama algılama robotun nesneyi tutup tutmadığını doğrular. Tutucu genişliği verileri nesne ve kavrama durumu hakkında bilgi verirken başarı ve başarısızlık sinyalleri öğrenme döngüsünü destekler.

RG2-FT tutucu şu özellikleri bir araya getirir

Parmak ucunda kuvvet/tork algılama
Yakınlık algılama
Kavrama algılama
Etkileşim noktasında kuvvet/tork verileri


4. Esnek manipülasyon her görev için doğru aracı gerektirir

Fiziksel Yapay Zeka genellikle genel amaçlı robotlarla ilişkilendirilir, ancak tek bir uç efektör her görev için ideal değildir.

Farklı nesneler ve uygulamalar farklı etkileşim biçimleri gerektirir:

  • 2 parmaklı tutucular birçok al ve yerleştir uygulaması için uygundur.

  • 3 parmaklı tutucular yuvarlak, düzensiz şekilli veya daha büyük nesneleri taşıyabilir.

  • Vakumlu ve manyetik araçlar uygun yüzeylerin ve malzemelerin taşınmasını kolaylaştırır.

  • Kuvvet/tork sensörleri temasın yoğun olduğu görevler için geri bildirim sağlar.

  • Takım değiştiriciler robotun uç efektörler arasında geçiş yapmasını sağlar.

Pratikte Fiziksel Yapay Zeka, yazılım kadar donanım esnekliği de gerektirir.

Robotların değişkenliği yönetmesi, deneyimden öğrenmesi veya birden fazla görevde çalışması beklendiğinde uç efektör sistem mimarisinin bir parçası haline gelir. Robotun neyi kavrayabileceğini, kaldırabileceğini, tutabileceğini, yerleştirebileceğini, itebileceğini, çekebileceğini, değiştirebileceğini ve bırakabileceğini belirler; ayrıca kontrolörün veya modelin kullanabileceği geri bildirimi etkiler.

OnRobot portföyü, Fiziksel Yapay Zeka öne çıkan bir kavram haline gelmeden önce bu pratik gerçeklik etrafında oluşturuldu. Geri bildirim özellikli elektrikli ve esnek araçlar, üreticilerin otomasyonu farklı uygulamalarda daha kolay kurmasını, uyarlamasını ve yeniden kullanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Aynı tasarım felsefesi günümüzde Fiziksel Yapay Zeka araştırmacılarının ve yapay zekayı temel alan robotik şirketlerinin ihtiyaçlarıyla yakından örtüşüyor.

Gerçek dünyadaki değişkenlik için tasarlandı

Fiziksel Yapay Zekanın bir sonraki aşaması daha güçlü modellere, daha iyi verilere, geliştirilmiş simülasyona ve daha yetenekli robot platformlarına bağlı olacaktır. Ayrıca modellerin gerçek dünyada güvenilir biçimde hareket etmesini sağlayan tutucular, sensörler, takım değiştiriciler ve kol sonu teknolojilerinden oluşan fiziksel etkileşim katmanına da bağlı olacaktır.

Kol sonu araçları artık robota en son eklenen basit bir bileşen değildir. Gelişmiş öğrenme sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

OnRobot’un endüstride kendini kanıtlamış portföyü, araştırmacılara, robot geliştiricilerine ve üreticilere umut vadeden modellerden gerçek dünyada güvenilir manipülasyona geçiş için esnek bir temel sunar.

Araçlarımızın Fiziksel Yapay Zeka uygulamalarınızı nasıl destekleyebileceğini öğrenmek için OnRobot ile iletişime geçin.

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe