OnRobot

IA física no mundo real

Quatro requisitos para uma manipulação robótica fiável

A IA física permite aos robôs percecionar, adaptar-se e atuar no mundo físico com muito menos engenharia específica para cada tarefa do que a automação tradicional.

Robôs que aprendem com demonstrações, melhoram através da experiência, utilizam modelos de visão e linguagem para interpretar tarefas e operam em ambientes menos estruturados. É uma perspetiva muito promissora.

Para programadores de robôs, investigadores de IA física e equipas de robótica centradas em IA, estas capacidades viabilizam aplicações que tradicionalmente eram demasiado variáveis, dispendiosas ou complexas para automatizar.

À medida que os sistemas de IA física passam da simulação para aplicações no mundo real, os requisitos mudam. Os modelos e as simulações continuam a ser essenciais, mas os robôs interagem, em última análise, com o mundo físico através de braços, pinças, sensores e ferramentas que entram em contacto direto com os objetos.

Para passar da investigação à implementação, a IA física necessita de uma camada fiável de interação física.

É precisamente isto que a OnRobot desenvolve há mais de uma década.

Antes de «IA física» se tornar parte do vocabulário da robótica, a OnRobot já abordava muitos dos desafios práticos que hoje definem esta área de investigação: adaptabilidade, deteção, feedback e capacidade de responder à variabilidade do mundo real. As nossas ferramentas elétricas e flexíveis de fim de braço, com capacidade de feedback, foram concebidas para funcionar de forma fiável em ambientes reais e dinâmicos. Atualmente, estão instalados mais de 22 000 produtos OnRobot numa vasta gama de aplicações em todo o mundo.

1. A implementação exige interação física repetível

Executar uma tarefa num ambiente controlado é uma coisa. Implementá-la sob a variabilidade do mundo real é outro desafio.

Se um sistema não conseguir lidar de forma fiável com variações no tamanho, forma e superfície dos objetos em diferentes condições de funcionamento, a inteligência do modelo terá um valor prático limitado.

Parâmetros de preensão programáveis e feedback físico ajudam os sistemas a repetir ações, detetar variações e confirmar que a interação produziu o resultado pretendido.

A gama de ferramentas elétricas e sensores da OnRobot fornece às equipas de IA física hardware fiável para a interação no mundo real.

2. Modelos mais avançados exigem uma camada de execução fiável

À medida que os modelos de base, a aprendizagem robótica, os sistemas visão-linguagem-ação e a simulação se tornam mais capazes, a camada de execução ganha ainda mais importância.

O movimento robótico está relativamente maduro em comparação com a manipulação no mundo real. Isto acontece porque a manipulação depende de variáveis físicas que não podem ser eliminadas nem perfeitamente modeladas.

É por isso que o efetuador final é tão importante.

Apenas simulação
Apenas simulação
Os modelos podem gerar ações, mas é o hardware que tem de executar essas ações. Os modelos podem deduzir que um objeto deve ser pegado.
Elemento físico adicionado
Elemento físico adicionado
Uma pinça física tem de estabelecer contacto, aplicar a força correta, detetar se o objeto está seguro e responder se algo mudar.

Quer receber mais notícias sobre IA física?

3. Os dados de contacto complementam a simulação e a visão

A simulação permite às equipas treinar, testar e iterar rapidamente. A visão ajuda os robôs a reconhecer objetos, compreender cenários e planear movimentos.

Uma manipulação fiável também requer feedback físico. Nos sistemas baseados em aprendizagem, dados de interação mais completos podem melhorar o treino, a validação e a análise de falhas.

As dinâmicas de contacto, incluindo fricção, conformidade, deslizamento, deformação, inércia e variação da superfície, são difíceis de reproduzir em simulação. Uma preensão bem-sucedida na simulação pode falhar no mundo real se o objeto se deslocar, se a superfície reagir de forma diferente ou se a peça oferecer resistência ao contacto.

Uma câmara pode localizar um objeto, mas nem sempre consegue determinar se este está seguro. Pode também não detetar pequenos deslizamentos, contacto assimétrico, resistência durante a inserção ou força excessiva.

Estas limitações tornam o feedback multimodal uma parte importante da IA física.

Diferentes formas de feedback abrangem diferentes fases de uma interação. A deteção de proximidade fornece dados antes do contacto. A deteção de força/binário pode fornecer informação durante o contacto. A deteção de preensão confirma se o robô está a segurar o objeto. Os dados de abertura da pinça fornecem informação sobre o objeto e o estado da preensão, enquanto os sinais de sucesso e falha apoiam o ciclo de aprendizagem.

A pinça RG2-FT combina

Deteção de força/binário nas pontas dos dedos
Deteção de proximidade
Deteção de preensão
Dados de força/binário no ponto de interação


4. A manipulação flexível exige a ferramenta certa para cada tarefa

A IA física é frequentemente associada a robôs de uso geral, mas nenhum efetuador final é ideal para todas as tarefas.

Diferentes objetos e aplicações exigem diferentes modos de interação:

  • As pinças de 2 dedos são adequadas para muitas tarefas de pick-and-place.

  • As pinças de 3 dedos podem manusear objetos redondos, irregulares ou de maiores dimensões.

  • As ferramentas de vácuo e magnéticas simplificam o manuseamento de superfícies e materiais adequados.

  • Os sensores de força/binário fornecem feedback para tarefas com contacto intensivo.

  • Os trocadores de ferramentas permitem ao robô alternar entre efetuadores finais.

Na prática, a IA física exige flexibilidade tanto do hardware como do software.

Quando se espera que os robôs lidem com variabilidade, aprendam com a experiência ou operem em várias tarefas, o efetuador final passa a fazer parte da arquitetura do sistema. Determina o que o robô consegue agarrar, elevar, segurar, inserir, empurrar, puxar, trocar e libertar, e influencia o feedback disponível para o controlador ou modelo.

O portefólio da OnRobot foi criado em torno desta realidade prática antes de a IA física se tornar um tema de destaque. As suas ferramentas elétricas e flexíveis com capacidade de feedback foram concebidas para facilitar a implementação, adaptação e reutilização da automação em diferentes aplicações.

Esta mesma filosofia de conceção está agora estreitamente alinhada com as necessidades dos investigadores de IA física e das empresas de robótica centradas em IA.

Concebido para a variabilidade do mundo real

A próxima fase da IA física dependerá de modelos mais robustos, melhores dados, simulação aperfeiçoada e plataformas robóticas mais capazes. Dependerá também de uma camada de interação física composta por pinças, sensores, trocadores de ferramentas e tecnologias de fim de braço que permitam aos modelos atuar de forma fiável no mundo real.

As ferramentas de fim de braço já não são apenas o último componente adicionado a um robô. São uma parte integrante dos sistemas de aprendizagem avançados.

 

O portefólio da OnRobot, comprovado na indústria, proporciona a investigadores, programadores de robôs e fabricantes uma base flexível para passar de modelos promissores para uma manipulação fiável no mundo real.

Contacte a OnRobot para saber como as nossas ferramentas podem apoiar as suas aplicações de IA física.

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português