OnRobot

A camada de interação física para IA

A IA física precisa de robôs capazes de transformar os resultados dos modelos em ações no mundo real.

Isso requer garras, ferramentas e sensores capazes de agarrar, detetar contacto, medir força, ajustar ações e gerar dados úteis para o treino de modelos a partir de interações físicas. A OnRobot oferece a criadores de modelos de IA, empresas de robótica centradas em IA, equipas de robótica humanoide, instituições de investigação e fabricantes de robôs uma plataforma comprovada de garras elétricas, sensores de força/binário e ferramentas de fim de braço para treino, validação e implementação no mundo real.

Construído para IA Física (antes da IA Física existir)

A IA física pode ser nova.

Garras elétricas, ricas em feedback e flexíveis, não.

Na OnRobot, passamos anos construindo pinças elétricas flexíveis, sensores e ferramentas de ponta de braço para automação no mundo real. Mais de 22.000 produtos OnRobot foram implantados globalmente em ambientes industriais reais, laboratórios de pesquisa, universidades e escolas. A IA física permite que robôs possam lidar com ambientes dinâmicos não estruturados, condições variáveis ​​e vários tamanhos de peças. As garras elétricas da OnRobot são adequadas a esses requisitos porque são flexíveis, programáveis ​​e construídas para manipulação no mundo real.

Garras elétricas RG2/RG6
Garras elétricas RG2/RG6
Preensão flexível de dois dedos para uma ampla variedade de tamanhos e formas de objetos.
RG2-FT
RG2-FT
Preensão elétrica com deteção integrada de força/binário e proximidade para validação com contacto intensivo.
Sensor de força/binário HEX
Sensor de força/binário HEX
Deteção de força e binário para aplicações em que a interação física, o alinhamento e as forças de contacto são importantes.

Read more about the 4 requirements of Physical AI in the real world

Capture as observações que a visão por si só não consegue detectar

A visão mostra o que um robô vê. O feedback de força e torque mostra o que acontece quando o robô toca o mundo. O feedback F/T ajuda a responder questões-chave em tarefas de manipulação:

  • O contato ocorreu?

  • Quanta força foi aplicada?

  • O objeto escorregou?

  • A compreensão é estável?

  • A inserção foi bem-sucedida?

Para aplicações de IA física, a manipulação rica em contato requer uma compreensão da estabilidade de aderência, resistência, deslizamento, força de inserção, posição da peça e resultados da tarefa.

As garras e sensores OnRobot ajudam a capturar essas observações físicas durante tarefas robóticas reais.

A IA física precisa de dados ricos em contacto

A manipulação é uma das principais aplicações robóticas da IA física e representa aproximadamente dois terços dos artigos de investigação recentes nesta área.

No entanto, menos de 20% dos artigos incluem medições de força, apesar do papel central do controlo de força nas tarefas de interação física.

A IA física precisa de melhores formas de captar dados de interação do mundo real.
~2/3
dos artigos sobre IA física focam-se na manipulação
Menos de 20%
incluem medições de força
60%
utilizam menos de 100 demonstrações com hardware

Ferramenta em destaque:

RG2-FT para validação com contacto intensivo

O RG2-FT combina preensão elétrica com deteção integrada de força/binário e proximidade.

Isto ajuda as equipas de IA física a recolher dados reais de manipulação, validar o comportamento do robô para além da simulação e testar o desempenho dos modelos quando o contacto, a força e a variação dos objetos são importantes.

Força de preensão ajustável de 3–40 N Ajuste a preensão à tarefa, ao objeto e à demonstração.
Curso ajustável até 100 mm Manuseie uma ampla variedade de tamanhos e geometrias de objetos.
Deteção de força/binário e proximidade Capte forças de interação durante tarefas reais de manipulação.
Motor elétrico DC sem escovas integrado Preensão elétrica programável para testes repetíveis no mundo real.

O ciclo da IA física

Observações mais ricas criam melhores conjuntos de dados e melhores políticas de manipulação.
Passo 1
Demonstração humana
Uma pessoa mostra ao robô como executar a tarefa.
Passo 2
Execução pelo robô
O robô executa a tarefa de forma autónoma.
Passo 3
Observações físicas
Os sensores captam força, binário, contacto, posição e muito mais.
Passo 4
Conjunto de dados para treino de IA
As observações são estruturadas num conjunto de dados para treinar e melhorar modelos de IA.

Sua política envia comandos. As ferramentas OnRobot executam interação física, permitindo capturar observações como força, torque, largura, estado de aderência, proximidade e resultado da tarefa. Essas observações apoiam a formação, a validação e a melhoria das políticas.

RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO PARA IA FÍSICA

Desenvolva com ferramentas OnRobot em simulação e ROS 2

O desenvolvimento de IA física começa antes de o robô entrar em contato com o mundo real. Os recursos de simulação e os pacotes ROS 2 da OnRobot ajudam as equipes de robótica a integrar garras, sensores e ferramentas de fim de braço compatíveis aos seus fluxos de desenvolvimento, testar conceitos de manipulação e se preparar para a validação com hardware real.
Modelos de garras prontos para simulação
Trabalhe com representações digitais de ferramentas OnRobot compatíveis em ambientes de simulação compatíveis.
Acesso padronizado a dados de garras do mundo real
Integre dados de força, contato, posição e estado do dispositivo aos fluxos de coleta de dados e treinamento de IA física por meio de interfaces padronizadas.
Controle padronizado de garras físicas
Controle ferramentas físicas OnRobot por meio de interfaces ROS 2 padronizadas, usando controle baseado em comandos ou em tempo real enquanto recebe feedback contínuo.
Saiba mais

Uma plataforma prática para robótica centrada em IA

Pronto para o desafio do simulador para o real 

A simulação é uma parte fundamental do desenvolvimento do modelo de IA física. Mas o valor da simulação depende de quão próxima a ferramenta digital representa da ferramenta real.

OnRobot está indo além da geometria estática em direção a representações dinâmicas de garras URDF que refletem melhor o movimento real, a inércia e o comportamento da ferramenta.

A simulação pode prever contato, posição e resultados de tarefas. A execução no mundo real mostra o que realmente acontece. Ao comparar o comportamento simulado com observações físicas medidas, as equipes de IA física podem melhorar políticas, validar modelos e reduzir a lacuna entre a simulação e a implantação.

Quer trocar ideias com um especialista em automação da OnRobot?

Perguntas frequentes

A IA física refere-se a sistemas robóticos que aprendem com o mundo físico e atuam nele. Liga modelos de IA a movimento, contacto, força, binário, feedback de sensores e resultados de tarefas no mundo real.

A camada de interação física é o hardware e as ferramentas que ligam os modelos de IA à ação no mundo real. Inclui garras, sensores de força/binário, ferramentas de fim de braço e sistemas de feedback que permitem aos robôs agarrar, manipular, medir o contacto e captar observações úteis durante a execução.

As observações físicas prontas para IA são sinais provenientes da interação no mundo real que podem permitir o treino, a validação e a implementação de modelos. Exemplos incluem força, binário, largura da garra, proximidade, estado de preensão, estado da ferramenta, deteção de peças, erros e resultados das tarefas.

As garras OnRobot, como RG2/RG6, 2FG7/2FG14 e RG2-FT, podem apoiar aplicações de IA física que exigem manipulação flexível, programável e no mundo real. Estas ferramentas ajudam as equipas a testar o desempenho dos modelos com diferentes objetos, tamanhos de peças, condições de contacto e resultados de tarefas.

Os sensores de força/binário HEX podem ajudar os robôs a medir a interação física em tarefas em que o contacto, o alinhamento, a resistência ou a força aplicada são importantes. Isto pode apoiar a validação, o controlo por feedback e a captação de observações do mundo real em tarefas de manipulação.

Porque muitas tarefas de manipulação dependem do que acontece durante o contacto. Os dados de força e binário podem ajudar os robôs a compreender a estabilidade da preensão, a resistência, o deslizamento, a força de inserção, o alinhamento e as condições de falha.

O RG2-FT combina preensão elétrica com deteção integrada de força/binário e proximidade. Isso torna-o útil para recolher dados de manipulação ricos em contacto e validar o comportamento do robô em tarefas no mundo real.

A aprendizagem por demonstração depende de exemplos de alta qualidade de ações e resultados reais. O RG2-FT pode ajudar a captar sinais de interação física durante as demonstrações, incluindo força, binário, posição, proximidade e resultados das tarefas.

As ferramentas OnRobot permitem às equipas de robótica comparar o comportamento esperado com os resultados do mundo real. Ao testar o desempenho dos robôs em condições físicas, as equipas podem avaliar o funcionamento dos modelos quando os objetos variam, os contactos mudam e a manipulação real introduz incerteza.

Dependendo da ferramenta e da configuração, os produtos OnRobot podem fornecer feedback como força, binário, posição, proximidade, estado da ferramenta, deteção de peças, estado de preensão e erros.

As garras elétricas são programáveis, controláveis e capazes de fornecer feedback. Isso torna-as adequadas para recolha repetível de dados, manipulação adaptativa e validação no mundo real. As garras elétricas da OnRobot também são flexíveis para manusear peças de diferentes tamanhos, ajudando as equipas a testar a resposta dos algoritmos à variabilidade real.

Não. As ferramentas e garras OnRobot foram concebidas para tarefas reais de automação industrial. Mais de 22 000 produtos OnRobot foram implementados em todo o mundo. Para as equipas de IA física, isto significa que o treino e a validação podem ser realizados com hardware desenvolvido para utilização no mundo real.

Sim. Quando são necessárias ferramentas de fim de braço fiáveis, elétricas e com feedback abrangente, as ferramentas OnRobot podem apoiar equipas de manipulação humanoide e móvel que trabalham para uma implementação prática.

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português