OnRobot

생산 성장에 맞춰 확장하는 조립 자동화

정밀한 체결. 간편한 구축. 생산 성장에 대응하는 확장성.

예상 읽기 시간: 5분

많은 스크류 체결 자동화 프로젝트는 필요 이상으로 복잡하게 구축되는 경우가 많습니다.

기존 솔루션은 여러 개의 구성 요소와 외부 컨트롤러, 공압 설비는 물론 상당한 수준의 엔지니어링 리소스를 요구하는 경우가 많기 때문입니다.

OnRobot Screwdriver는 이러한 복잡성을 줄이고, 산업 현장에서 요구하는 높은 체결 품질은 그대로 유지하면서 더욱 쉽고 빠르게 구축할 수 있도록 설계되었습니다.

정밀한 토크 제어와 실시간 품질 모니터링

OnRobot Screwdriver는 0.15~5Nm 범위의 프로그래밍 가능한 토크 제어 기능을 제공하여 다양한 나사 규격과 애플리케이션에서 일관된 체결 품질을 구현합니다.

정밀 전자제품 조립부터 산업용 부품 체결까지, 다양한 생산 환경에서 안정적이고 반복 가능한 작업이 가능합니다.

또한 내장된 공정 모니터링 기능을 통해 손상된 나사산, 누락된 나사, 정렬 불량과 같은 체결 이상을 즉시 감지하여 품질 문제 발생을 사전에 예방할 수 있습니다.

0.15–5 Nm 프로그래밍 가능한 토크 제어

다양한 나사 규격을 하나의 솔루션으로

오늘날 제조 현장은 단일 규격의 나사만 사용하는 경우가 드뭅니다.

OnRobot Screwdriver는 M1.6부터 M6까지의 자성 스크류를 지원하며, 미터 규격과 인치 규격은 물론 알루미늄 및 플라스틱용 셀프 태핑 스크류까지 폭넓게 대응합니다.

덕분에 별도의 공구 교체 없이 다양한 조립 공정을 자동화할 수 있어, 전용 생산라인은 물론 다품종 소량생산 환경에서도 높은 활용도를 제공합니다.

하나의 공구. 다양한 조립 공정.

통합 설계로 더욱 빠른 구축

OnRobot Screwdriver는 리니어 축이 기본 내장되어 있어 체결 동작을 자동으로 수행합니다. 추가 프로그래밍 작업이 최소화되므로 시스템 통합이 더욱 간단해지고 구축 기간도 단축됩니다.

그 결과 더욱 빠른 설치, 간편한 프로그래밍, 그리고 안정적인 사이클 운영이 가능합니다.

생산과 함께 성장하는 자동화

자동화 프로젝트를 계획할 때 가장 자주 간과되는 요소 중 하나는 바로 확장성입니다.

자동화는 현재의 생산 과제를 해결하는 것에 그치지 않고, 미래의 생산 확대와 제품 변화에도 유연하게 대응할 수 있어야 합니다.

하나의 공정에서 다양한 제품으로

OnRobot은 이를 직접 실현하고 있습니다. OnRobot의 생산 시설에서는 Quick Changer 조립 공정을 자동화하기 위해 로봇 기반 스크류 체결 시스템을 도입했습니다.

해당 셀은 UR5e 협동로봇, OnRobot Screwdriver, 그리고 M3 및 M6 스크류를 공급하는 듀얼 Screwfeeder로 구성되어 있으며, 기존 생산 라인에 자연스럽게 통합되는 유연한 자동화 플랫폼을 구축했습니다.

처음에는 2FG7, 3FG15, VGC10용 Quick Changer 조립에 적용되었지만, 이후 RG2 및 RG6 그리퍼, VGC10 PCB 조립, 신규 서브어셈블리 공정까지 적용 범위가 확대되었습니다. 생산 요구사항이 변화할 때마다 새로운 자동화 프로젝트가 추가되었습니다.

단일 조립 공정으로 시작된 시스템은 이제 여러 제품군과 다양한 서브어셈블리를 지원하는 확장 가능한 생산 플랫폼으로 발전했습니다.

반복적인 체결 작업을 자동화함으로써 OnRobot은 생산 능력을 향상시키고 작업 환경의 인체공학성을 개선했으며, 작업자들이 보다 복잡하고 부가가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 지원하고 있습니다.

무엇보다 중요한 것은, 초기 생산성 향상뿐 아니라 시간이 지날수록 자동화 적용 범위를 지속적으로 확장할 수 있다는 점입니다.

실제 생산 현장에서 검증된 신뢰성

OnRobot은 자사 생산 현장에서 직접 자동화를 운영하며 장기적인 제품 성능을 지속적으로 검증하고 있습니다.

광범위한 테스트와 실제 생산 경험, 그리고 지속적인 제품 개선 과정을 통해 OnRobot Screwdriver 플랫폼의 신뢰성을 더욱 강화해 왔습니다.

이러한 자신감은 확대된 보증 범위에 반영되어 있습니다.

자동화 설비를 도입하는 제조업체에게 보증은 단순한 서비스 정책이 아닙니다. 제품 성능과 품질에 대한 제조사의 자신감을 보여주는 중요한 기준입니다.

미래를 준비하는 스크류 체결 자동화

이제 제조업체는 생산성과 품질 중 하나를 선택할 필요가 없습니다.

정밀한 토크 제어, 지능형 공정 모니터링, 그리고 확장 가능한 자동화 플랫폼을 통해 스크류 체결 자동화는 일관된 품질과 미래 생산 확대를 동시에 지원할 수 있습니다.

OnRobot Screwdriver는 체결 오류를 줄이고, 구축 과정을 간소화하며, 조립 품질의 일관성을 높이고, 다양한 생산 환경으로 자동화를 손쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.

이제 질문은 더 이상 “스크류 체결을 자동화할 수 있는가?”가 아닙니다.

이제는

“변화하는 생산 환경에 맞춰 함께 성장할 수 있는 스크류 체결 자동화 솔루션을 선택했는가?”를 고민해야 할 때입니다.

그리고 이것이 바로 OnRobot Screwdriver가 제공하는 가치입니다.

다음 단계로 나아가세요

OnRobot Screwdriver를 살펴보세요

제품 사양을 확인하고 조립 애플리케이션에 어떻게 적용할 수 있는지 살펴보세요.

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어