OnRobot

Bauen Sie eine Montageautomatisierung auf, die mit Ihrer Produktion wächst

Präzises Verschrauben. Einfachere Implementierung. Raum für Wachstum.

Geschätzte Lesezeit: 5 Minuten

Viele Automatisierungsprojekte für Schraubprozesse werden komplexer als nötig.

Herkömmliche Lösungen erfordern häufig mehrere Komponenten, externe Steuerungen, pneumatische Infrastruktur und einen erheblichen Engineering-Aufwand.

Der OnRobot Screwdriver wurde entwickelt, um die Implementierung zu vereinfachen und gleichzeitig eine Verschraubungsqualität auf Industrieniveau sicherzustellen.

Präzise Drehmomentsteuerung und Qualitätsüberwachung

Der elektrische Screwdriver bietet eine programmierbare Drehmomentsteuerung von 0,15 bis 5 Nm und ermöglicht dadurch präzises Verschrauben für eine Vielzahl von Schraubengrößen und Anwendungen.

Von der empfindlichen Elektronikmontage bis hin zu anspruchsvollen industriellen Verschraubungsprozessen können Hersteller eine gleichbleibend hohe Verschraubungsqualität in unterschiedlichsten Produktionsumgebungen erzielen.

Das integrierte Überwachungssystem hilft dabei, Verschraubungsfehler wie beschädigte, fehlende oder falsch ausgerichtete Schrauben zu erkennen, bevor sie zu Qualitätsproblemen werden.

0.15–5 Nm Programmierbare Drehmomentsteuerung

Flexible Kompatibilität mit verschiedenen Schraubentypen

Moderne Produktionsumgebungen arbeiten nur selten mit einem einzigen Schraubentyp.

Der OnRobot Screwdriver unterstützt Magnetschrauben von M1.6 bis M6, einschließlich metrischer, imperialer und selbstschneidender Schrauben für Anwendungen in Aluminium und Kunststoff.

Diese Flexibilität ermöglicht es Herstellern, eine Vielzahl von Montageprozessen zu automatisieren, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Dadurch eignet sich die Lösung sowohl für dedizierte Produktionslinien als auch für Fertigungsumgebungen mit hoher Variantenvielfalt.

Ein Werkzeug. Eine Vielzahl von Montageprozessen.

Schnellere Implementierung durch integriertes Design

Eine integrierte Linearachse führt die Schraubbewegung automatisch aus, wodurch zusätzliche Programmierung entfällt und der Integrationsaufwand reduziert wird.

Das Ergebnis sind eine schnellere Implementierung, eine einfachere Programmierung und eine zuverlässigere Zyklusausführung.

Eine Automatisierung, die mit Ihrer Produktion wächst

Einer der am häufigsten unterschätzten Faktoren in der Montageautomatisierung ist die Skalierbarkeit.

Hersteller benötigen Lösungen, die nicht nur aktuelle Herausforderungen lösen, sondern sich auch an zukünftige Produktionsanforderungen anpassen können.

Von einem Prozess zu mehreren Produkten

Im eigenen Produktionswerk von OnRobot wurde die robotergestützte Schraubautomation zunächst eingeführt, um die Montage der Quick Changers zu automatisieren, die in mehreren Produktfamilien eingesetzt werden.

Die Produktionszelle kombiniert einen UR5e-Cobot, einen OnRobot Screwdriver und zwei Screwfeeder für M3- und M6-Schrauben. Dadurch entsteht eine flexible Montageplattform, die sich nahtlos in bestehende Produktionsabläufe integrieren lässt.

Was mit der Montage von Quick Changers für die Greifer 2FG7, 3FG15 und VGC10 begann, bewies schnell seinen Mehrwert. Anschließend wurde die Anwendung auf weitere Produkte ausgeweitet, darunter die Greifer RG2 und RG6, Leiterplattenbaugruppen für den VGC10 sowie neue Vormontageprozesse. Mit der Weiterentwicklung der Produktionsanforderungen werden kontinuierlich weitere Automatisierungsprojekte hinzugefügt.

Was als einzelner automatisierter Montageprozess begann, hat sich zu einer skalierbaren Produktionsplattform entwickelt, die zahlreiche Produkte und Baugruppen in der gesamten Fertigung von OnRobot unterstützt.

Durch die Automatisierung repetitiver Schraubaufgaben konnte OnRobot die Produktionskapazität erhöhen, die Ergonomie am Arbeitsplatz verbessern und Mitarbeitenden ermöglichen, sich auf komplexere und wertschöpfendere Tätigkeiten zu konzentrieren.

Die Möglichkeit, die Anwendung im Laufe der Zeit schrittweise auszubauen, erwies sich als ebenso wertvoll wie die anfänglichen Produktivitätssteigerungen.

Bewährte Zuverlässigkeit durch kontinuierlichen Einsatz

Der Einsatz unserer eigenen Automatisierungslösungen in der Produktion liefert wertvolle Erkenntnisse über die langfristige Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

In Kombination mit umfangreichen Tests und kontinuierlichen Produktverbesserungen hat diese Erfahrung unser Vertrauen in die Zuverlässigkeit der OnRobot Screwdriver-Plattform weiter gestärkt.

Dieses Vertrauen spiegelt sich in unserer erweiterten Garantie wider.

Für Hersteller, die in Automatisierung investieren, ist eine Garantie weit mehr als nur eine Geschäftsrichtlinie. Sie spiegelt das Vertrauen wider, das ein Hersteller in seine Produkte und die zugrunde liegenden Tests setzt.

Bauen Sie eine skalierbare Montageautomatisierung auf

Hersteller müssen sich nicht länger zwischen Qualität und Produktivität entscheiden.

Dank präziser Drehmomentsteuerung, intelligenter Prozessüberwachung und skalierbarer Automatisierungsplattformen kann die Schraubautomation eine gleichbleibend hohe Verschraubungsqualität gewährleisten und gleichzeitig zukünftiges Produktionswachstum unterstützen.

Der OnRobot Screwdriver ermöglicht es Herstellern, Verschraubungsfehler zu reduzieren, die Implementierung zu vereinfachen, die Konsistenz von Montageprozessen zu verbessern und die Automatisierung auf zahlreiche Anwendungen auszuweiten.

Die Frage lautet nicht mehr: „Kann das Schrauben automatisiert werden?“

Die eigentliche Frage lautet:

„Wie wählt man eine Schraublösung aus, die mit den Anforderungen der eigenen Produktion mitwachsen kann?“

Genau dafür wurde moderne Schraub- und Befestigungsautomation entwickelt.

Gehen Sie den nächsten Schritt

Entdecken Sie den OnRobot Screwdriver

Sehen Sie sich die Produktspezifikationen an und erfahren Sie, wie der Screwdriver zu Ihrer Montageanwendung passt.

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch