OnRobot

Développez une automatisation d’assemblage évolutive avec votre production

Un vissage précis. Un déploiement simplifié. Une capacité à évoluer.

Temps de lecture estimé : 5 minutes

De nombreux projets d’automatisation du vissage deviennent plus complexes qu’ils ne devraient l’être.

Les solutions traditionnelles nécessitent souvent plusieurs composants, des contrôleurs externes, une infrastructure pneumatique et d’importantes ressources d’ingénierie.

L’OnRobot Screwdriver a été conçu pour simplifier le déploiement tout en maintenant une qualité de vissage de niveau industriel.

Contrôle précis du couple et contrôle de la qualité

Le Screwdriver électrique offre un contrôle programmable du couple de 0,15 à 5 Nm, permettant un serrage précis pour une large gamme de tailles de vis et d’applications.

De l’assemblage délicat de composants électroniques aux opérations industrielles de fixation de plus grande envergure, les fabricants peuvent obtenir une qualité de vissage constante dans des environnements de production variés.

Le système de contrôle intégré permet de détecter les erreurs de fixation, telles que les vis endommagées, manquantes ou mal alignées, avant qu’elles ne deviennent des problèmes de qualité.

0.15–5 Nm Contrôle programmable du couple

Compatibilité flexible avec différents types de vis

Les environnements de production modernes fonctionnent rarement avec un seul type de vis.

L’OnRobot Screwdriver prend en charge les vis magnétiques de M1.6 à M6, y compris les vis métriques, impériales et autotaraudeuses pour les applications sur aluminium et plastique.

Cette flexibilité permet aux fabricants d’automatiser un large éventail de processus d’assemblage sans changer d’outil, ce qui en fait une solution adaptée aussi bien aux lignes de production dédiées qu’aux environnements de fabrication à forte diversité de produits.

Un seul outil. Un large éventail de processus d’assemblage.

Déploiement plus rapide grâce à une conception intégrée

Un axe linéaire intégré exécute automatiquement le mouvement de vissage, éliminant le besoin de programmation supplémentaire et réduisant les efforts d’intégration.

Le résultat est un déploiement plus rapide, une programmation simplifiée et une exécution des cycles plus fiable.

Une automatisation qui évolue avec votre production

L’un des facteurs les plus souvent négligés dans l’automatisation de l’assemblage est l’évolutivité.

Les fabricants ont besoin de solutions qui non seulement répondent aux défis actuels, mais qui peuvent également s’adapter aux exigences futures de production.

D’un processus à plusieurs produits

Dans l’usine de production d’OnRobot, le vissage robotisé a d’abord été mis en œuvre pour automatiser l’assemblage des Quick Changers utilisés dans plusieurs familles de produits.

La cellule de production associe un cobot UR5e, un OnRobot Screwdriver et deux Screwfeeders alimentant à la fois des vis M3 et M6, créant ainsi une plateforme d’assemblage flexible qui s’intègre parfaitement aux flux de production existants.

Ce qui a commencé par l’assemblage des Quick Changers pour les préhenseurs 2FG7, 3FG15 et VGC10 a rapidement démontré sa valeur. L’application a ensuite été étendue à d’autres produits, notamment les préhenseurs RG2 et RG6, les assemblages de cartes électroniques du VGC10 ainsi que de nouvelles opérations de sous-assemblage. De nouveaux projets d’automatisation continuent d’être ajoutés à mesure que les exigences de production évoluent.

Ce qui avait commencé comme un simple processus d’assemblage automatisé est devenu une plateforme de production évolutive prenant en charge plusieurs produits et sous-ensembles dans l’ensemble des opérations de fabrication d’OnRobot.

En automatisant les tâches répétitives de vissage, OnRobot a augmenté sa capacité de production, amélioré l’ergonomie des postes de travail et permis aux employés de se concentrer sur des activités plus complexes et à plus forte valeur ajoutée.

La possibilité d’étendre progressivement l’application s’est révélée tout aussi précieuse que les gains de productivité initiaux.

Une fiabilité démontrée par une utilisation continue

L’utilisation de nos propres solutions d’automatisation dans notre production nous apporte des informations précieuses sur les performances à long terme des produits.

Associée à des tests approfondis et à une amélioration continue des produits, cette expérience a renforcé notre confiance dans la fiabilité de la plateforme OnRobot Screwdriver.

Cette confiance se reflète dans l’extension de notre garantie.

Pour les fabricants qui investissent dans l’automatisation, la garantie représente bien plus qu’une simple politique commerciale. Elle reflète la confiance qu’un fabricant accorde à ses produits ainsi qu’aux tests qui les valident.

Développez une automatisation d’assemblage évolutive

Les fabricants n’ont plus besoin de choisir entre qualité et productivité.

Grâce à un contrôle précis du couple, une surveillance intelligente des processus et des plateformes d’automatisation évolutives, l’automatisation du vissage permet d’assurer une qualité de fixation constante tout en accompagnant la croissance future de la production.

L’OnRobot Screwdriver permet aux fabricants de réduire les erreurs de fixation, de simplifier le déploiement, d’améliorer la régularité des assemblages et d’étendre l’automatisation à de multiples applications.

La question n’est plus : « Le vissage peut-il être automatisé ? »

La véritable question est :

« Comment choisir une solution de vissage capable d’évoluer avec les besoins de votre production ? »

Et c’est précisément ce que l’automatisation moderne du vissage est conçue pour offrir.

Passez à l’étape suivante

Découvrez l’OnRobot Screwdriver

Consultez les caractéristiques du produit et découvrez comment il s’intègre à votre application d’assemblage.

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français