OnRobot

Warum elektrische Greifer die industrielle Automatisierung verändern

Hersteller stehen zunehmend unter Druck, mehr Varianten zu produzieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und den Return on Investment jeder Automatisierungsinvestition zu maximieren. Pneumatische Greifer bleiben zwar für viele repetitive Anwendungen eine bewährte Lösung, können jedoch zusätzliche Anforderungen an Infrastruktur, Wartung und Umrüstung mit sich bringen, wenn die Produktion flexibler wird.

Geschätzte Lesezeit: 6-7 Minuten

Vorteile elektrischer Greifer 

Der Übergang zum elektrischen Greifen bedeutet nicht einfach nur einen Technologiewechsel. Es geht darum, die Komplexität der Automatisierung zu reduzieren und gleichzeitig die Flexibilität zu verbessern. Im Vergleich zu herkömmlichen pneumatischen Systemen können elektrische Greifer Herstellern helfen: 

Komplexität reduzieren. Flexibilität erhöhen. Return on Investment verbessern.

Warum Hersteller elektrische Greifer wählen 

Elektrische Greifer ermöglichen es Bedienern, Greifkraft, Hub und Geschwindigkeit direkt in der Software zu konfigurieren.

Statt Regler oder mechanische Anschläge anzupassen, laden Bediener einfach neue Parameter, wenn sich die Produktion ändert. Dies verbessert die Wiederholgenauigkeit und reduziert die Einrichtungszeit zwischen Aufträgen.

Bei Anwendungen wie der CNC-Maschinenbeschickung trägt die programmierbare Steuerung dazu bei, ein konsistentes Laden und Handling über unterschiedliche Werkstücke hinweg sicherzustellen. 

Programmierbare Präzision

✓ Programmierbare Greifkraft

✓ Einstellbarer Hub

✓ Softwaregesteuerte Position

✓ Keine mechanische Einstellung erforderlich

Mehr Flexibilität über Produktfamilien hinweg 

Viele Produktionsumgebungen handhaben Dutzende oder sogar Hunderte unterschiedlicher Teile.

Anstatt mehrere dedizierte Greifer vorzuhalten, können Hersteller häufig einen programmierbaren elektrischen Greifer für ein breiteres Spektrum an Werkstücken einsetzen.

OnRobot bietet elektrische Greifer, die für unterschiedliche Nutzlasten und Anwendungen ausgelegt sind. 

Schnellere Umrüstungen 

Jede mechanische Einstellung reduziert produktive Maschinenzeit.

Da elektrische Greifer digital umkonfiguriert werden können, verbringen Bediener weniger Zeit mit Werkzeugwechseln und mehr Zeit mit der Teileproduktion.

Dies ist besonders wertvoll für Hersteller, die während der Woche mehrere Produktvarianten fertigen. 

Pneumatische Umrüstung

Schritt 1
Backen wechseln
Schritt 2
Druck einstellen
Schritt 3
Testen
Schritt 4
Neu starten

Elektrische Umrüstung

Schritt 1
Vorlage auswählen
Schritt 2
Produktion starten

Geringere Systemkomplexität und Gesamtbetriebskosten 

Die Kosten einer Greiflösung gehen weit über den Greifer selbst hinaus.

Pneumatische Systeme benötigen in der Regel Kompressoren, Luftleitungen, Regler, Ventile, Anschlüsse und Luftaufbereitungsgeräte.

Elektrische Greifer reduzieren oder eliminieren viele dieser unterstützenden Komponenten und vereinfachen sowohl die Installation als auch die langfristige Wartung.

-

Pneumatische Systeme 

Elektrische Greifer 

Luftleitungen und Anschlüsse 

Vereinfachte Verdrahtung 

Magnetventile 

Weniger Steuerungskomponenten 

Regler 

Digitale Parametersteuerung 

Kompressorkapazität 

Keine pneumatische Installation, wodurch Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden 

Mehrere dedizierte Greifer 

Eine programmierbare Lösung für mehr Anwendungen 

-

Niedrigere Betriebskosten 

Elektrische Greifer helfen, Betriebskosten zu senken, da sie nur dann Energie verbrauchen, wenn Bewegung erforderlich ist, im Gegensatz zu pneumatischen Systemen, die auf eine konstante Druckluftversorgung angewiesen sind.

Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs, den Wegfall luftbezogener Komponenten und weniger Routinewartung können elektrische Greifer die täglichen Kosten für Betrieb und Wartung einer Automatisierungszelle erheblich reduzieren.

Zu den wichtigsten Kostenvorteilen gehören: 

 

*Wesentliche Annahmen: 
1) Strompreise (kWh, USD) – geschätzter globaler Durchschnitt 2023-2026; 0,159 USD 
2) Betrieb: 240 Betriebstage pro Jahr, 8 Stunden kontinuierlicher Einsatz pro Tag 

Integriertes Feedback und Diagnose

Elektrische Greifer liefern wertvolles Greif- und Positionsfeedback direkt an die Robotersteuerung.

Dadurch können Hersteller erfolgreiche Greifvorgänge bestätigen, abnormale Bedingungen erkennen und die Sicherheit bei unbeaufsichtigter Produktion verbessern, ohne auf zusätzliche externe Sensoren angewiesen zu sein.

Elektrische vs. pneumatische Greifer 

Hersteller, die Automatisierung bewerten, stellen häufig eine Frage:

Soll ich weiterhin pneumatische Greifer verwenden oder auf elektrische Greifer umsteigen?

Die Antwort hängt von Ihrer Produktionsumgebung ab. Wenn Sie kontinuierlich dasselbe Produkt fertigen, kann pneumatisches Greifen zunächst eine wirksame Lösung sein.

Wenn Ihre Produktion jedoch mehrere Produktvarianten, häufige Umrüstungen oder unbeaufsichtigten Betrieb umfasst, können elektrische Greifer erhebliche operative Vorteile bieten. Im Laufe der Zeit machen der geringere Energieverbrauch, die reduzierte Wartung und das einfachere Systemdesign elektrische Greifer häufig zur besseren langfristigen Wahl.

Ist ein elektrischer Greifer die richtige Lösung für Ihre Anwendung?

Ein elektrischer Greifer kann die Komplexität deutlich reduzieren und gleichzeitig Flexibilität und Produktivität verbessern.
Sprechen Sie mit einem Experten

Kundenerfolg: Ein elektrischer Greifer ersetzt sechs pneumatische Greifer 

Technologieversprechen sind wichtig.

Kundenergebnisse sind wichtiger.

Automation Within Reach (AWR), ein US-amerikanischer Hersteller von Systemen für die CNC-Maschinenbeschickung, benötigte eine Lösung, die ein breites Spektrum an Kundenwerkstücken handhaben kann, ohne die mechanische Komplexität zu erhöhen.

Zuvor waren mehrere pneumatische Greifer erforderlich, um unterschiedliche Teilegrößen abzudecken. Durch die Standardisierung auf den OnRobot 3FG25 ersetzte AWR sechs pneumatische Greifer durch einen programmierbaren elektrischen Greifer.

Da Greifkraft und Hub digital gesteuert werden, kann sich derselbe Greifer ohne mechanische Einstellungen an mehrere Werkstücke anpassen.

AWR entwickelte zudem eine duale 3FG25-Konfiguration, die ein fertiges Werkstück entlädt, während im selben Roboterzyklus der nächste Rohling geladen wird. Dadurch werden Maschinenauslastung und Durchsatz verbessert.

Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

Ergebnisse 

  • Ein 3FG25 ersetzte sechs pneumatische Greifer 

  • Mechanische Einstellungen wurden eliminiert 

  • Weniger unterstützende pneumatische Komponenten 

  • Mehr Flexibilität für Kundenanwendungen 

  • Verbesserte Maschinenauslastung durch Dual-Greifer-Konfiguration 

Dieses Kundenbeispiel zeigt, dass der größte Mehrwert häufig durch die Vereinfachung der gesamten Automatisierungszelle entsteht, nicht nur durch den Austausch einer einzelnen Komponente. 

Das Fazit 

Elektrische Greifer sind nicht einfach nur pneumatische Greifer mit anderer Energieversorgung.

Sie stehen für einen Wandel hin zu einer Automatisierung, die flexibler, einfacher einzusetzen, einfacher zu warten und besser für die moderne Fertigung geeignet ist. Wie das Beispiel von Automation Within Reach zeigt, kann die Vereinfachung des Automatisierungssystems den Engineering-Aufwand reduzieren, die Verfügbarkeit verbessern und zukünftige Produktionsänderungen deutlich erleichtern.

Für Hersteller, die ihre nächste Automatisierungsinvestition bewerten, lautet die Frage nicht mehr nur:

„Welcher Greifer kostet weniger?“

Die bessere Frage lautet: „Welche Lösung schafft langfristig das einfachste und anpassungsfähigste Automatisierungssystem?“

Die Zukunft des Greifens ist einfacher. Intelligenter. Flexibler.

Besprechen Sie Ihre Anwendung und finden Sie die richtige Greiflösung.

Bereit für noch mehr Einblicke in elektrische End-of-Arm-Tools in der industriellen Fertigung?

E-Book herunterladen

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch