您希望自动化处理何种流程?

分享
材料移出
您可以进行“示教”,使 OnRobot 表面处理解决方案可沿任何类型的复杂轮廓进行处理,节约编程时间。使用 OptoForce 技术和软件包的 OnRobot 力/转矩传感器使机器人能始终保持相同的力和速度。短时集成、易于编程,可精确完成表面处理任务。
质量
实验室往往空间局促狭小,一台小型协作式机器人便是不错的解决方案。连接 OnRobot 加工臂终端,可确保操作的精确度和一致性。由于可以对力进行编程,OnRobot 夹持器可以轻松处理血液测试样品或其它精细操作。
机床管理
机器操作可能十分乏味,又存在危险隐患,而且即使工作几个小时之后,还需要保持高度的一致性。自动化机器操作不仅能更好地确保员工的安全,还能够提高生产效率,而且,即使在操作人员离开车间后,仍然可以继续生产。借助于我们的双夹持器解决方案,您可以大幅缩减周期时间,因为这一产品能够同时处理 2 个物品并进行操作。
组装
当使用一个或多个协作式机器人应用程序执行自动化装配操作时,可以提高生产速度和质量,同时降低成本。它可以安全地在您的员工侧运行并接管重复的任务,以解放您的员工,帮助完成更多增值工作。搬运小型的不规则物品,我们的解决方案可帮助优化螺杆传动、安装、定位等过程。具有显著的多功能性和轻松再部署的特点,我们的解决方案可以为企业提供多品种、小批量生产,实现巨大价值。
材料搬运
如果您希望减少体力劳动或提高生产效率,而不必担心反复出现劳动力短缺,它对于物料搬运过程的自动化具有重要意义。在物料搬运应用中,物品从一个位置移动到另一位置 - 通常被称为“拾取与放置”应用。取决于您的需求,机器人可以在工人侧工作、转移或分拣物品,或者执行包装、码垛或其他过程。无论是要求灵敏度、灵活性还是力量,您都可以实现连续精确的搬运。
RG2夹持器
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2夹持器

  • 灵活型夹持器可用于各种零件尺寸和形状
  • 即插即用设计将部署时间从一天缩短为一小时
  • 使用开箱即用的夹持器轻松部署,编程时间可减少70% 
DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • 双夹持器可加快周期时间,将生产率提高50%或以上
  • 提高生产能力将带来更快的回报,投资回报期仅需3个月
  • 增加数控机床管理的工作时间 

 

HEX 6 -轴力/扭矩传感器

HEX 6 -轴力/扭矩传感器

  • 传感器灵活无比,前所未有地将自动化的可能性扩展到更多生产过程
  • 高精度传感器技术在插入和组装任务中,质量提升了95%。
  • 编程极为简单,即使复杂的抛光任务也可以在一天内完成
RG2-FT夹持器

RG2-FT夹持器

  • 精确传感有效提高生产质量,在精密取放过程中,缺陷率降低60%
  • 传感程序编程简单,机器人如同操作员的第三只手臂,可以像人类一样,轻松实现工件交接。
  • 能够自动执行以前不可能完成的插入任务,将运营成本降低40%
RG6夹持器
OnRobots RG6-robotgripare

RG6夹持器

  • 灵活型夹持器可用于各种零件尺寸和形状
  • 即插即用设计将部署时间从一天缩短为一小时
  • 使用开箱即用的夹持器轻松部署,编程时间可减少70% 
VG10电动真空夹持器

VG10电动真空夹持器

  • 开箱即用的部署—插入机械臂,并配置夹持器适应产品—快速投产和高投资回报率。
  • 无需外部气源,可降低维护成本和加快部署
  • 双夹持功能可缩短循环时间
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • 轻松、快速地更换工具,所需时间不足5秒
  • 快速重新部署,无需拧紧,工作时间更长
  • 集成在所有OnRobot产品中

 

VGC10
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • 灵活的电动真空夹持器,可无限定制,满足您所有的应用需求
  • 小巧的轻型夹持器高度适合狭小的空间,并有足够的重量,可以轻松处理15kg的物体  
  • 无需外部气源,可降低维护成本,并加快部署
壁虎型单垫夹持器
Uchopovač Gecko Single Pad

壁虎型单垫夹持器

  • 紧凑的轻型壁虎型单垫夹持器无需电线、电力、空气或编程,符合成本效益,即插即用
  • 针对平整、光滑或多孔物件的创新粘接夹持器,可让以往无法自动化的任务实现自动化
  • 无痕夹持光滑表面——无需清洁步骤,节省时间,提升生产力

 

3FG15 三指夹持器
3FG15 THREE FINGER GRIPPER

3FG15 三指夹持器

  • 生产灵活,行程范围大,可优化 CNC 机床管理,单个 3 指夹持器可处理多种零件尺寸
  • 中心定位精确,无需太多编程即可带来更好的质量、一致性以及产量
  • 夹持器具有 3 个接触点,抓持牢固、稳定,可快速、轻松地重新部署,适用于多种操作流程  
  • 利用可定制化指端,可灵活抓握多种零件尺寸和形状,大幅提高产量
柔软夹持器
Soft Gripper

柔软夹持器

  • 通过认证的食品级柔软夹持器,探索食品和饮料、化妆品和药品自动化的新可能性
  • 灵活的硅胶模制夹持器,可轻松处理各种不规则形状和精致物品
  • 安全处理易碎和精致物品,提高生产质量并减少浪费
  • 无需外部供气,无尘,无噪音,操作简便,无额外成本
用于检测和分类的机器人视觉系统
OnRobot Eyes robotic vision system

ONROBOT EYES

  • 通过逐步设置和无缝夹爪集成,在机器人应用中添加视觉系统从未如此简单
  • 视觉系统无比灵活,支持多种开箱即用配置,适合任何应用——可与任何机械臂兼容或作为独立设备
  • 通过定位随机放置的物体,从此告别与进料系统和夹具相关的成本和复杂性
  • 通过检查零件的缺陷和不一致性,大幅提高质量
  • 增强灵活性,避免转换,同一设置可处理多种不同的零件
  • 2.5D 视觉系统价格低廉,提供深度感知,适合各种不同的高度或堆垛的物体
  • 自动地标,打造动态的工作环境和可移动的机器人设置
     
用于组装自动化的机器人螺杆驱动程序
Robot screwdriver for assembly automation

ONROBOT SCREWDRIVER

  • 轻松的开箱即用设置,少量编程,可在任意领先的机器人上部署
  • 高度灵活和多功能性,转换更快速,适合各种螺杆尺寸和长度    
  • 精准扭矩控制和智能的错误检测,确保质量和一致性
  • 嵌入式轴运动控制,简化编程、速度设置并提高质量
用于协作式机器人的 Sander 工具
Onrobot Sander

ONROBOT SANDER

  • 易于部署和编程,开箱即用,适用于砂光、磨光和抛光 
  • 整套程序包包含一切需要立即使用的一系列零件和材料
  • 快速、自动化砂光 Grit Changer,减少停机时间和劳动力
  • 电动工具(无压缩空气),提高效率和控制
适用于协作和轻型工业机器人的两指夹持器

2FG7

  • 完整、易于编程的协作电动平行夹持器,快速开始工作,可用于广泛的应用程序
  • 强大的并行式夹持器,易于部署到狭窄空间,以及应付严苛的有效载荷要求
  • 快速获得 ROI,提供一个柔性、智能并且精准的夹持器,可轻松定制并适应于各种任务  
  • 随时随地可用,符合IP67 等级,适用于恶劣环境,通过 ISO 5 级认证,适用于洁净室使用
Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots
Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots

VGP20

  • 业界最强大的电动真空夹持器,与气动夹持器相比,节约达 90% 
  • 理想适合码垛包装箱,包括节约成本的较薄纸板,并能处理不规则形状和多孔表面
  • 内置智能和多通道功能,确保安全无故障、操作灵活
  • 完整的开箱即用真空夹持器,可为任何领先的机器人提供快速、轻松的部署
Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots
MG10

MG10

  • 电磁夹持器使用开箱即用部署,简单快速,没有外部空气供给成本  
  • 内置智能化功能,可轻松调节磁力和零件检测,能够可靠处理各种尺寸和重量的零件
  • 夹持器灵活、紧凑且可定制,可以满足您的一切需求  
  • 即使在断电或紧急停止后,仍可保持夹持力,确保操作安全、可靠

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

如何通过协作式应用发展您的业务
随着更智能、适应性更强的工具的出现,机器人现在以更高的速度、强度、安全性和精度运行,能够完成广泛的任务,同时最大限度地提高投资回报率。通过下载我们的免费电子书,了解更多有关如何以更低成本实现更快生产的信息。
获取免费电子书
下载材料
下载材料之前,请提供以下信息。